Le 28 avril, c’était la Journée mondiale de la Santé et la Sécurité au Travail. Chez Universal Robots, l’amélioration des environnements de travail, la protection et la sécurité des opérateurs définit notre vision directrice : créer un monde où les humains travaillent avec des robots, et non comme des robots.
Heureusement, la qualité de vie au travail (QVT) est aujourd’hui au centre des préoccupations des dirigeants. Ils tentent, lorsqu’ils le peuvent, de soulager les opérateurs des tâches fastidieuses et dangereuses. Or, le cobot s’avère l’outil technologique le plus adapté pour automatiser ce type de tâches. Il libère ainsi les opérateurs qui peuvent se concentrer sur un travail plus qualifié et plus créatif. Cela profite également aux entreprises qui offrent un meilleur environnement de travail à ses actuels et futurs employés. L’automatisation collaborative favorisant finalement le recrutement et la fidélisation du personnel.
En cette journée spéciale de sensibilisation, découvrez cinq histoires dans desquelles les cobots Universal Robots ont bouleversé le quotidien d’entreprises, et de leurs salariés !
on ne court plus dans tous les sens chez Thyssenkrupp Bilstein (États-Unis)
Thyssenkrupp Bilstein est une entreprise située à Hamilton, dans l'Ohio, qui fabrique des solutions de suspension de haute technologie pour l'industrie automobile. En 2018, elle s'est engagée auprès de ses employés, notamment les femmes, à diminuer les tâches ergonomiquement défavorables.
Neuf cobots UR10 ont été déployés pour automatiser les tâches difficiles à accomplir par le personnel telles que la supervision des machines, l'assemblage et l'inspection des produits. Les cobots ont permis d'optimiser la production et d'offrir un meilleur environnement de travail.
« À présent, notre production est en hausse et mon travail est plus simple, je charge simplement les tubes et laisse les cobots s’occuper du reste », explique Quenna Quarles, l’opératrice qui gérait les tâches désormais automatisées.
E.J Seck, qui s’occupait manuellement d’une machine CNC et d’un perforateur, apprécie ses nouveaux collègues robots qui ont repris ses tâches les plus fastidieuses. « Avant leur arrivée, j’ai connu des difficultés d’organisation et de logistique. À présent, je ne cours plus dans tous les sens, je peux prendre mon temps pour réaliser mes contrôles de qualité et me focaliser sur les rapports de production en toute quiétude ».
TÂCHES RÉSOLUES PAR LES COBOTS : chargement/déchargement de machines, Pick & Place, assemblage, inspection des produits.
Éviter des positions inconfortables chez stellantis (italie)
Sur la ligne de production de la voiture électrique FIAT 500 (usine Mirafiori de Turin, Italie), certains processus d’assemblage et contrôle de qualité ont bénéficié de l’introduction de la cobotique. Elle garantit non seulement la qualité et la répétabilité nécessaires au respect des normes de produit, mais aussi la protection de la santé des travailleurs âgés de l’usine.
Notamment pour la doublure étanche sur les portes des véhicules : « L'application du revêtement exigeait que l'opérateur exerce une pression constante à l'aide d'un rouleau dynamométrique, une tâche qui, à long terme, pouvait endommager les articulations du bras et provoquer des maladies musculo-squelettiques (TMS). Le cobot a donc apporté deux avantages : une précision et une qualité de fonctionnement élevées, ainsi qu'une amélioration de l'ergonomie et du bien-être de nos opérateurs », explique Giuseppe Guidone, spécialiste en ergonomie.
Pour cette application, deux cobots UR10e fonctionnent en parallèle sur la ligne d'assemblage des portes. Un système de vision enregistre l'arrivée de la porte et active le cobot, qui utilise un rouleau fixé à son poignet pour exercer une pression constante sur le tissu, l'appliquant ainsi sur le panneau de la porte. L'application est particulièrement difficile car elle exige du cobot qu'il suive une trajectoire complexe dans un espace confiné, en évitant les saillies de la goupille du panneau et en veillant à ce que le revêtement soit complètement étanche pour empêcher l'infiltration d'eau. Les cobots travaillent avec une précision millimétrique, garantissant une répétabilité de +/- 0,05 mm.
TÂCHES RÉSOLUES PAR COBOTS : assemblage, contrôle de qualité, inspection visuelle, , serrage de vis.