La cobotique, levier de croissance pour les petites et moyennes entreprises
Nombre d’entreprises - en particulier les TPE et PME - se sont récemment lancées dans des projets d’automatisation (+12% d’installations en 2020 selon les derniers chiffres de l’IFR), collaborative de surcroit. Et pour cause, depuis sa création, les avantages de la cobotique ont été démontrés : augmentation de la productivité, de la qualité des produits, boost de la croissance de l’entreprise, diminution des TMS pour les opérateurs… mais aussi l’assurance d’une stabilité de production même en des temps troublés.
Autres points forts, les cobots sont peuvent être programmés et reprogrammés à volonté, très simplement et rapidement, en les guidant manuellement pour leur apprendre la tâche à effectuer, et ce par les opérateurs eux-mêmes qui connaissent et maîtrisent les tâches à accomplir. Une fois leur application programmée, les cobots l’effectuent alors de manière autonome, fiable et répétable.
Et pourtant, il demeure encore des freins à l’automatisation. Ils sont principalement de deux ordres : l’aspect technique (disponibilité pour évaluer et comparer les solutions disponibles, temps nécessaire à la conception et au déploiement de solutions d’automatisation, analyse de risques, formation des équipes, besoin en personnel hautement qualifié…) d’une part et l’aspect financier (risques liés à l’investissement dans un nouvel équipement et son financement) d’une autre.
Pour le premier, les entreprises françaises peuvent compter sur notre réseau de distributeurs et d’intégrateurs certifiés, complété par les formations et autres ressources disponibles via l’UR Academy. Pour ce qui est de l’aspect financier, nous leur proposons depuis un an maintenant des solutions de financement flexibles qui préservent leur trésorerie, facilitent le déploiement d’un équipement cobotique et réduisent le temps de décision en leur apportant une solution tout-en-un et sur mesure.
UR Solutions Finance, une offre de leasing sur mesure pour acquérir vos cobots
Ces solutions de financement sont regroupées au sein de notre offre UR Solutions Finance, développée en collaboration avec DLL, société mondiale de solutions de financement d’équipement. Ce partenariat s’adresse à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur budget d’investissement. Universal Robots apporte son expertise en robotique et sa vaste gamme de solutions ainsi que ses équipes d’experts, tandis que, DLL apporte son expérience, aussi bien en termes de financement que de connaissance des besoins en projet de robotique. Richard Parcollet, Directeur de la filiale française de DLL, revient sur le fonctionnement de la solution.
« L’avantage d’UR Solutions Finance, c’est qu’il s’agit d’un service tout-en-un. C’est-à-dire que l’entreprise choisit le matériel et a la possibilité de rajouter des accessoires, des outils, des services comme l’intégration, ou des options », explique Richard Parcollet. « Nos solutions de financement sur mesure offrent aux utilisateurs d’Universal Robots un moyen simple de réduire le risque financier lié au déploiement des cobots en passant d’un modèle de propriété à un financement flexible en fonction de l’utilisation ».
En outre, avec UR Solutions Finance, les entreprises peuvent rééchelonner leurs versements, moderniser leur équipement ou se doter de nouveaux cobots à tout moment pendant la durée de leur contrat. Les solutions sont de deux types : crédit-bail ou location opérationnelle. Selon la solution choisie, les bénéficiaires ont le choix entre acquérir l’équipement à prix réduit, le renouveler pour rester en phase avec les évolutions technologiques, ou le restituer à échéance du contrat.
Des bénéfices concrets et ce dès le premier jour d’installation du cobot
Avec l’offre de leasing UR Solutions Finance, les entreprises améliorent leur productivité dès le premier jour d‘installation du cobot. Elles payent au fur et à mesure qu’elles utilisent l’équipement, sur une période de 36 mois, avec un paiement différé de 3 mois et un taux de 0%.
Concrètement, avec ce paiement différé de trois mois, elle leur permet l’acquisition d’un cobot dès aujourd’hui, en commençant à effectuer les versements en 2022. Ainsi, elles augmentent leur productivité dès le 1er jour d’installation du cobot, sans avoir à débourser le moindre centime.
Patricia Boueme, Directrice de site chez SEFARD SCOP, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de ressort, bénéficié d’UR Solutions Finance. « Nous avons découvert une solution offrant un coût intéressant, pas excessif. Mais au-delà, c’est surtout la souplesse de la mise en place de la solution avec DLL qui nous a convaincus. C’est tout naturellement que nous avons opté pour le même leasing pour le deuxième et troisième cobot les années suivantes », indique-t-elle.