L'empilage, le chargement et la fixation de grandes quantités de marchandises sur une palette, dans le but de les stocker ou de les transporter en toute sécurité, existent depuis le début de la révolution industrielle. Connu sous le nom de palettisation, ce procédé permet de maximiser la quantité de produits dans un chargement tout en le maintenant suffisamment stable pour éviter les dommages. C'est une nécessité pour toute entreprise qui produit à grande échelle pour la consommation commerciale.
Sans une palettisation efficace, les entreprises auraient du mal à acheminer leurs marchandises jusqu'aux consommateurs. Il y a actuellement 650 millions de palettes en service en Europe. Qu'il s'agisse de barils, de boîtes ou de bouteilles, les marchandises qui se trouvent sur ces palettes permettent au monde entier de se nourrir ou encore de se divertir.
Cependant, ces palettes ne s'empilent pas toutes seules.
Les dangers de la palettisation manuelle
Universal Robots, qui gère un centre d'excellence pour la palettisation et l'emballage, a estimé à 250 000 le nombre de personnes employées dans ce type de travail dans le monde. La palettisation manuelle exige de ces travailleurs qu'ils effectuent sans cesse la même tâche pénible. Les travailleurs se penchent, soulèvent et se tordent pendant des heures, ce qui peut causer des dommages musculo-squelettiques à long terme.
Setia Hermawati, chargée de recherche à l'université de Nottingham et experte en ergonomie dans l’industrie manufacturière, distingue trois facteurs principaux de risques dans la palettisation manuelle :
- L'effort : en palettisation manuelle, les ouvriers doivent manipuler des articles et faire des efforts pour le levage, l'abaissement, la poussée, la traction ou le transport des marchandises. Il a été démontré que ces efforts causent des troubles musculaires, comme des lésions au niveau du dos, des membres supérieurs et du cou. Ces troubles peuvent avoir de graves conséquences pour les opérateurs et les empêchent d'exercer pleinement des activités dans leur vie quotidienne. Le risque est exacerbé lorsque les objets sont trop lourds, trop grands, difficiles à saisir ou positionnés de manière à nécessiter une flexion ou une torsion du torse.
- La répétitivité : la palettisation et la dépalettisation impliquent l'exécution répétée de mêmes actions tout au long d'une journée de travail. Les tâches répétitives exercent une pression et une fatigue excessives sur le système cardiovasculaire en raison des exigences musculaires, le corps ne disposant pas toujours d'un temps de récupération suffisant. Même la manipulation répétitive d'objets légers peut présenter un risque de troubles des membres supérieurs quand les employés doivent répéter un geste plus d'une fois toutes les 5 secondes, selon la direction britannique chargée de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive).
- La posture : lors de la palettisation et de la dépalettisation, les opérateurs doivent souvent se courber en manipulant les articles et se pencher en avant pour atteindre ou placer les articles sur la palette. La manutention qui implique des torsions ainsi que des flexions avant et latérales du haut du corps implique que les articulations vont au-delà de leur position de confort et sont proches de l'extrémité de leur amplitude maximale de mouvement, ce qui est étroitement associé à des lésions musculosquelettiques. En outre, les opérateurs en palettisation manuelle se tiennent généralement debout entre le convoyeur et la palette sur une période prolongée. Il a été démontré que le fait de se tenir continuellement au même endroit est associé à diverses conséquences potentiellement néfastes pour la santé, telles que des douleurs au bas du dos et dans les jambes, des problèmes cardiovasculaires, etc.
Avant d'automatiser sa palettisation, une entreprise avec laquelle Universal Robots a travaillé estimait que, sur une période de travail de huit heures, chaque travailleur soulevait 8 000 kg de produits, ce qui représentait un danger pour le corps et la posture.
L'automatisation de la palettisation permet de soulager les opérateurs de tous les risques sanitaires associés, réduire la pénibilité et améliorer globalement les conditions de travail au sein des usines. Ils peuvent ainsi à la fois protéger leur santé et se concentrer sur d'autres tâches plus adaptées à leurs compétences, comme le contrôle qualité.

RNB Cosmeticos a intégré six bras robotisés UR10 d’Universal Robots dans son usine d’emballage et de conditionnement