C’est au cours de cette période particulière, qui requiert entraide et soutien, qu’Universal Robots a décidé d’intensifier son offre de formations en ligne, à l’issue desquelles un certificat d’aptitude est remis.
Initialement créée avec pour objectif de rendre la robotique collaborative accessible à tous, cette plate-forme en ligne se subdivise en deux unités : les cours présentiels et les cours en ligne, qui accueillent aujourd’hui des modules de formations supplémentaires.
L’offre de formations en ligne sur les cobots

Ces modules, gratuits, sont à destination de tous les opérateurs, techniciens, étudiants et autres qui veulent s’initier à leur rythme au maniement d’un cobot, se perfectionner quant à leur langage de programmation ou encore passer un cap supplémentaire en abordant des thématiques plus poussées de l’automatisation industrielle.
Ils viennent perfectionner les connaissances et s’ajouter à la richesse des contenus proposés par Universal Robots sur son site : blogs, e-book, livres blanc, cas d’usage.
Fonctionnement des cours en ligne sur la robotique collaborative
Les débutants et intermédiaires se tourneront naturellement vers l’offre de formations en ligne e-Series qui leur permettra de se familiariser avec la nouvelle génération de robots collaboratifs : les e-Series.
Une fois sur la page d’accueil, l’internaute aura le choix entre : des cours de base e-Series, des cours avancés e-Series et pour finir des cours d’application e-Series. Dans chaque grand domaine, plusieurs modules existent.
Les cours de base e-Series sont composés de 8 modules qui vont de 6 à 17 minutes. Ils balaient graduellement toutes les étapes essentielles au déploiement d’un robot Universal Robots. Sont donc dispensées : une présentation générale du robot, des explications sur le cobot nu, sur la configuration d'un outil, sur la création d'un programme, des directives sur son interaction avec des outils de bout de bras robotique, le contrôle des convoyeurs, les paramètres de sécurité et enfin des recommandations quant à son optimisation.
Les cours avancés e-Series, constitués de 3 modules, de 12 à 16 minutes, aborderont quant à eux les thèmes suivants : déroulement du programme, coordonnées de la fonction et contrôle de force.
Enfin, les cours d’application e-Series présentent 2 modules, de 13 et 15 minutes, qui reviennent en détail sur deux applications emblématiques de la robotique collaborative : la palettisation et le vissage.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de créer au préalable un espace de connexion.

Un dispositif sur la cobotique éprouvé

Ces cours didactiques (vidéos, exercices, etc.), constitués par les experts Universal Robots ont déjà fait leurs preuves. Comme en témoigne le lycée Pierre Emile Martin de Bourges, ils sont d’une qualité telle, qu’ils ont permis aux élèves de se former sur les nouvelles applications de l'automatisation et de se rendre capables de répondre aux réelles problématiques de l'industrie du futur.
Ainsi, Universal Robots offre à tous la capacité d’apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la robotique collaborative. Toutes les entreprises, de la PME-TPE à la grande firme internationale, peuvent tirer profit de cette technologie qui présente de nombreux avantages : sécurité des opérateurs, cohérence des opérations, temps de déploiement, coût...
Pour toutes demandes supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresse à l’adresse suivante : academy@universal-robots.com