La cobotique limite les accidents du travail dans les industries, en agissant sur la première cause de Maladie Professionnelle en France, les Troubles Musculo Squelettiques (TMS). Les Cobots permettent en parallèle l’augmentation des capacités physiques humaines tout en assurant la sécurité et en améliorant la productivité.
Les TMS, première cause de Maladie Professionnelle des emplois manufacturiers
En France, les TMS sont la première cause de Maladie Professionnelle dans le domaine de l’industrie manufacturière. Ce domaine d’activité implique souvent des postes de travail où le mouvement répétitif, les contraintes physiques marquées (manutention de charges plus ou moins lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques) et les rythmes de travail imposés aux opérateurs sont source de TMS.
Les conséquences sur les entreprises peuvent être sous-estimées. Au niveau de la Productivité, la baisse de la performance et de la motivation des opérateurs peut se faire ressentir ainsi que l’augmentation de l’absentéisme qui engendre un fort turnover aux postes dits « pénibles » et créé une désorganisation des opérations, néfaste au bon fonctionnement de l’activité. De même au niveau Social et Financier des conséquences peuvent se faire ressentir par la hausse des cotisations sociales employeur et l’augmentation de la pressions des institutions.
![Dossier : Cobotique, comment développer un projet d'automatisation ?](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/d0d29697-2a0f-4105-996f-d0af990bd03e.png)
Des outils existent pour aider les entreprises à améliorer les conditions de travail, l’un des principaux est la Cobotique. Les Robots Collaboratifs ont pour objectif de libérer l’humain des étapes les plus répétitives et fatigantes, mais aussi de les soulager dans leur travail quotidien. Les Cobots améliorent également l’ergonomie des postes de travail et permettent ainsi à l’opérateur de se concentrer sur son cœur de métier et non plus sur les tâches ingrates et à risque.
![Télécharger “Découvrez les cobots”](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/cfc36f22-eef2-4a32-8851-529968d63093.png)
Comment les cobots réduisent ils les risques de TMS dans les emplois manufacturiers ?
Afin de soulager l’humain, la robotique collaborative, aide à réaliser les tâches pénibles, le plus souvent grâce à des préhenseurs spécialement étudiés pour manipuler les charges lourdes et / ou encombrantes et imposant des postures contraintes. Ainsi libéré, le travailleur est plus vigilant à sa tâche principale. D’une manière générale, la cobotique vise à adapter le travail à l’homme, et aide l’entreprise à être en adéquation avec les principes généraux de la prévention du risque.
Les robots collaboratifs ont aussi un rôle préventif car ils peuvent détecter et prévenir les erreurs. Ils participent à la revalorisation du travail humain et favorisent le maintien dans l’emploi par assistance aux salariés fragiles, diminués ou vieillissants. Les Cobots permettent une mise en avant de l’expertise humaine, ils donnent l’opportunité de libérer du temps pour réaliser des tâches que seul l’humain peut accomplir. L’homme reste indispensable et ne pourra jamais être totalement remplacé par la machine.
La robotique collaborative propose aux entreprises de se plonger dans le futur et d’être pérennes face à une demande de productivité et de flexibilité croissantes qui ne vont pas toujours de pair avec la prévention du risque d’accident du travail. La Cobotique s’adapte à la variété et à la précision des missions, tout en améliorant la productivité des opérateurs qui sont plus efficaces et travaillent dans de meilleures conditions, qui contribuent au maintien d’un bon climat social au sein de l’entreprise.
Les Cobots sont une opportunité de tirer le meilleur de la coactivité de la machine et de l’homme tout en améliorant la productivité par une « complémentarité capacitante ».