Les opérations de polissage ou de sablage sont encore aujourd’hui majoritairement opérées par des mains humaines. Cette activité demande une grande précision et une sensibilité identique au sens du toucher humain. Cependant, il s’agit aussi d’une activité potentiellement éreintante et stressante, pour laquelle la moindre erreur peut ruiner tout le processus. Les cobots Universal Robots, équipés de capteurs de force/couple, garantissent l’utilisation d’un degré de force suffisant sur des axes prédéfinis pour ne pas abîmer le produit qu’ils polissent. Ils sont programmables de telle sorte qu’ils répèteront exactement les mêmes gestes, sans erreur de variation, garantissant ainsi un polissage homogène. En cas de nouveau produit, ils peuvent être reprogrammés aisément pour que le polissage soit toujours adapté, même sur des surfaces complexes, courbes et irrégulières.
Cette capacité du cobot à pouvoir répéter inlassablement les mêmes mouvements avec une régularité et une précision parfaite est ce qui le rend autant adapté aux activités de collage. Ces dernières se distinguent notamment par le degré de précision et de force requis pour utiliser exactement la bonne quantité de colle (ni trop, ni pas assez) et la même pour tous les produits. Tâche difficile pour un humain, encore plus dans le contexte d’une fabrication à la chaîne. En revanche, ce prérequis ne pose aucun problème aux cobots. Ils peuvent doser constamment la même quantité de colle et obtenir une qualité uniforme et améliorée des produits, qu’ils soient métalliques, plastiques ou en bois.
Dans le cadre des activités de soudage, les cobots peuvent, avec les effecteurs appropriés disponibles sur la plate-forme Universal Robots + , procéder à des soudages prints, arcs, ultrason, plasma, TIG et MIG, les rendant extrêmement adaptés pour les entreprises de tous secteurs. La précision infaillible d’un cobot, qui ne tremble pas, fait de lui un excellent soudeur. De plus, ils courent moins de dangers que les opérateurs humains, étant capables de supporter plus aisément les températures élevées ou changeantes, ainsi que les étincelles et impacts produits par ce genre d’activité.
La régularité et la précision des cobots expliquent que beaucoup d’entre eux sont utilisés dans le cadre d’opération de vissage. Leurs bras articulés et rotatifs les rendent capables de visser une pièce sous tous les angles, y compris ceux qui posent problème ou qui conduisent à des dégâts de santé au long terme. Ils peuvent même opérer le long d’une ligne en mouvement constant, ou visser une pièce sur laquelle d’autres opérateurs travaillent en même temps, entraînant des gains de productivité conséquents.
Le gain de productivité apporté par ces cobots, combiné à un investissement moindre que pour un robot industriel classique et un ROI en moyenne inférieur à un an, font des cobots des alliés essentiels pour les entreprises souhaitant automatiser les processus les plus communs de leur production. Voici quelques exemples.