La cobotique pour les applications de Pick and Place
La robotique collaborative est utilisée pour automatiser des applications Pick and Place : Les cobots UR permettent aux entreprises d’augmenter la précision et limiter le gaspillage. De plus, ils libèrent le personnel des tâches ennuyeuses et répétitives. Avec ces bénéfices en productivité et le confort apporté à l’humain, la cobotique est une solution gagnante à tout niveau.
La cobotique pour les applications de moulage par injection
Les industries en plastiques et polymères, ainsi que la pharmaceutique, se tournent vers les robots collaboratifs pour les applications de moulage par injection. Ce travail est géré de façon autonome par les cobots. Ils évitent de nombreux risques de blessures aux opérateurs, et continuent après le départ du personnel, en assurant une continuité dans la production. Des options de connectivité et flexibilité sont disponibles pour tous les robots UR.
La cobotique pour les applications sur les commandes à machines numériques
Dans les secteurs de l’automobile et industries métal, on retrouve notamment la cobotique avec les applications sur les commandes à machines numériques. Les cobots intégrés maximisent l’efficacité de la production et des performances. Leur programmation permet d’ augmenter la cadence, et de s’adapter au travail effectué des opérateurs, en allégeant leurs tâches.
La cobotique pour les applications de palettisation et conditionnement
Les applications de palettisation et conditionnement conviennent parfaitement à des entreprises à faibles volumes où avec des tâches très répétitives, telles que l’agroalimentaire. Ces applications vous assurent des livraisons comptées et conditionnées correctement selon des normes strictes. En simplifiant avec rapidité ces tâches répétitives, le personnel est libéré des ports de charges ainsi que les risques sur la santé. Sa programmation fait que le cobot s’adapte au flux du travail, et se déploie facilement sur de nouvelles opérations.
La cobotique pour les applications d’inspection qualité et de vissage
Le robot collaboratif est une solution idéale pour des projets qui nécessitent précision et régularité. Les cobots UR peuvent être programmés pour des applications d’inspection qualité, et des applications de vissage conçues à cet effet. Ils suivent le flux du travail et les processus exacts de façon homogène et répétée, pour apporter des conditions optimales à l’étude ou à l’analyse. La cobotique permet de maintenir des hauts niveaux de qualité pour les produits, grâce à l’automatisation de manipulation de précision.
La cobotique pour les applications d’assemblage
Automatiser sa production avec les applications d’assemblage de nos robots collaboratifs vous apporte de nombreux bénéfices. Les cobots augmentent la vitesse et la qualité du processus des productions, et selon les différents matériaux utilisés. Le personnel peut programmer aisément et adapter la cadence du cobot en sa présence comme pendant son absence.
![](/media/1815810/thumbnails-vidyard-vide-o-assemblage-play.png?width=800&height=450.625)
La cobotique pour les applications de polissage
Les secteurs du mobilier et de l’équipement utilisent la Robotique Collaborative en programmant des applications de polissage pour un meilleur rendu. Les cobots équipés d’une fonction de force et selon les courbes assurent une finition de polissage, de ponçage et de sablage uniformes. Ils ajustent automatiquement la position pour atteindre la force souhaitée. La cobotique apporte une solution pour ces travaux qui demandent un toucher précis et délicat.
La cobotique pour les applications de surveillance de machines
Les cobots sont également très utilisés pour des applications de surveillance de machines. Cela évite aux employés d'être concentrés sur une tâche généralement ennuyeuse et répétitive. La flexibilité et le déploiement faciles des robots collaboratifs permettent de les adapter sur différentes chaînes de production et sur de nouveaux produits. Cette automatisation d’application est un gain de temps et une garantie de performance pour l’entreprise, ainsi que pour le personnel.
La cobotique pour les applications d’analyses et tests en laboratoires
La mise en oeuvre des projets de recherche en sciences exigent de la flexibilité et de l'homogénéité. Afin de s’intégrer parfaitement dans les espaces et avec les périphériques souvent nombreux et contraignants, les cobots flexibles s’adaptent et répondent à ce types de besoins. Les applications d’analyses et tests en laboratoires répondent aux exigences de ce domaine, et contribuent ainsi au bon développement de la recherche.
La cobotique pour les applications de soudage, de collage et de distribution
Pour gérer des tâches dangereuses et pour sécuriser aux employés la manipulation de certains produits, les cobots UR peuvent ajouter de la flexibilité et de l’efficacité avec la programmation des applications de soudage, de collage et de distribution adéquates. Les entreprises peuvent adapter les robots collaboratifs à plusieurs zones de travail pour optimiser le rendement de la chaîne de production, avec ou sans présence humaine.
Si votre application n’est pas sur la liste, prenez contact
La cobotique trouve assurément sa place dans l’industrie du futur. De plus en plus d’entreprises intègrent les cobots. Les Robots collaboratifs augmentent les cadences et les performances des chaînes de productions automatisées, avec des applications variées et parfaitement étudiées. Ils assurent également un bien-être à certains employés, en les soulageant de la pénibilité créée par certaines tâches ennuyeuses et répétitives au travail.
Si votre application n’est pas sur la liste, nos cobots sont ultra-adaptables et peuvent effectuer n’importe quelle type de tâche.
Contactez Universal Robots pour plus d’informations ou trouvez un distributeur, suivez nos actualités, et vous serez autant convaincus que nous le sommes.