Une mesure simple pour l’automatisation des PME, profitez-en !
Ce dispositif, en aidant les PME à s’équiper de machines complètes (les frais de mise en route étant inclus), leur offre ainsi les moyens de s’acquérir, d’améliorer et de rénover leurs équipements industriels afin de rendre leurs ateliers de production plus compétitifs et flexibles. La réindustrialisation de la France en est l’enjeu.
Il s’aligne parfaitement avec la robotique collaborative et les solutions proposées par Universal Robots puisque la cobotique offre des équipements tournés vers l’industrie du futur, vers des technologies mises au service de la flexibilité et des savoir-faire – piliers de l’industrie 4.0 - qui permettent de produire mieux et en synergie avec l’équipe de production.
C’est donc un dispositif simple et incitatif pour les PME. Une entreprise toulousaine, dans le secteur de l’aéronautique, en réflexion depuis 2018 sur ses futurs équipements productifs, vient d’ailleurs de concrétiser ses projets grâce à lui.
Lors du précédent dispositif, bon nombre d’entreprises ont mis du temps à l’assimiler. S’y intéressant trop tard, peut-être par crainte que ce dernier soit difficile à mettre en place ou financièrement peu attractif, l’engouement pour cette mesure n’a été effectif qu’au cours de la deuxième année.
Il est donc primordial pour les PME de noter que le développement du projet ne nécessite aucune déclaration préalable ni procédure administrative. Cette mesure souple s’opère de manière extra-comptable lors de l’exercice fiscal de l’entreprise bénéficiaire et s’ajoute à l’amortissement pratiqué dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, il est conseillé de faire apparaître la catégorie « Matériels éligibles » à laquelle l’équipement appartient sur les bons de commandes et de facturation.
Du point de vue financier, cela correspond à une réduction (par économie d’impôt) de 11% à 13% du coût total de la machine concernée selon le taux d’imposition de la société bénéficiaire.
Un tremplin pour le développement de la robotique collaborative
Les PME s’imaginent souvent que cette technologie de pointe est trop complexe et/ou trop technique pour elles et surtout qu’elles n’en ont pas les moyens. A fortiori, elles ne mesurent pas toujours l’étendue des tâches qu’il est possible de robotiser et d’optimiser grâce à des robots collaboratifs ni les bénéfices qu’elles peuvent en tirer.
Comme en témoignent nos clients, ce sont souvent les impératifs de production qui sont à la genèse d’un projet de robotique collaborative. Les PME sont séduites par le court retour sur investissement (ROI), généralement de moins d’un an, ainsi que les gains de productivité qu’elles obtiennent dès les premiers mois d’utilisation. Aujourd’hui les PME qui ont franchi le pas bénéficient aussi des atouts supplémentaires de la cobotique comme ceux de la sécurité de leurs opérateurs, de l’ergonomie du poste de travail ou encore de l’image d’une entreprise engagée dans l’industrie du futur.
L’accès à la robotique collaborative et sa démocratisation donneront assurément envie à la nouvelle génération de se former à la cobotique et d’intégrer les usines de demain aux postes d’opérateurs étant à présent moins pénibles, plus valorisants et sans dangers.
Les solutions proposées par Universal Robots sont accessibles à tout type d’entreprise - tout secteur confondu. Bon nombre de cas d’usage sont disponibles sur son site Internet et un réseau de distributeurs et d’intégrateurs, couvrant toutes les régions, a été mis en place pour aider les entreprises à diagnostiquer leurs besoins et les accompagner dans leurs premiers projets.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires sur le dispositif et vous faire conseiller sur l’utilisation de la cobotique dans votre atelier.