Adrien POINSSOT, Directeur Commercial de Universal Robots, répond aux questions fréquemment posées, pour tout savoir sur la mise en oeuvre d’un cobot.
Quelles opérations peuvent être robotisées ?
Toute opération purement répétitive peut par définition être robotisée et entièrement effectuée par un cobot. Ainsi, cela peut aller de la manipulation au simple déplacement d’une pièce, comme le pick and place, en passant par un geste plus technique de vissage ou de ponçage. Le robot collaboratif peut par exemple manipuler une pièce de machine d’usinage sur la chaîne d’assemblage, mais aussi une caméra pour une inspection en fin de production, etc. Les applications sont diverses.
Quel poids maximum peuvent transporter les cobots ?
Les pièces et appareils déplacés par le cobot ne doivent pas dépasser les 10kg lors des opérations de manipulation. En effet, au-delà de cette charge, le robot perd ses avantages de flexibilité propres à la cobotique.
Quelles sont les normes concernant les cobots ?
Les robots collaboratifs commercialisés par Universal Robots sont conformes à toutes les normes en vigueur dans le domaine, et notamment à la réglementation ISO concernant la cobotique. Les cobots Universal Robots sont par exemple en conformité avec la norme ISO 10218-1, relative aux caractéristiques techniques que les robots industriels doivent respecter, et avec la norme ISO 10218-2, relative aux consignes à respecter dans l’intégration de ces robots. Enfin, les cobots Universal Robots sont conformes à la directive machines et à la spécification technique ISO TS15066. Ils peuvent donc être utilisés pour des opérations collaboratives en toute sécurité en accord avec la directive machine.
Combien de temps faut-il pour installer un cobot dans mon atelier ?
Il faut compter moins d’une heure pour l’installation d’un cobot dans un atelier de production. Celle-ci se fait très facilement. Il suffit alors de mettre en place le bras robot, de fixer les vis, d’installer l’armoire de commandes puis de brancher la prise de courant. Enfin, il faut finir par connecter un outil Universal Robots+ puis programmer le cobot pour qu’il commence ses applications.

Est-ce que je peux vraiment utiliser un robot sans cage ? Est-ce vraiment sûr ?
Oui, les cobots Universal Robots sont des machines de robotique collaborative qui sont donc conçues pour être utilisées en collaboration avec l’homme. De fait, les cobots peuvent être manipulés et utilisés sans cage, sans risque pour la main d’oeuvre humaine qui travaille aux abords des cobots. Les robots collaboratifs Universal Robots disposent de 17 fonctions de sécurité qui garantissent une utilisation sûre et conforme aux normes de sécurité en vigueur. De plus, le design des machines leur offre une ergonomie et une fiabilité qui assurent la sécurité des employés. La grande majorité des entreprises utilisant des cobots les utilisent d’ailleurs sans cage.
Est-il possible de monter un robot collaboratif sur roulette pour le faire changer de poste ?
L’une des premières qualité des cobots est leur grande flexibilité. De fait, les robots collaboratifs peuvent facilement être déplacés au sein de l’entreprise, pour les faire travailler à différents postes de travail. En effet, ils sont conçus pour pouvoir être installés sur roulettes, afin de faciliter le transport d’un point à l’autre. Très légers, ils bénéficient également d’une reprogrammation facile et rapide, ce qui en fait d’excellents robots en termes de flexibilité et d’adaptation à différentes applications.
Comment programmer un cobot ? Comment puis-je me former ?
Les cobots Universal Robots se programment très facilement. Grâce à un apprentissage rapide, il est possible d’apprendre à les manipuler et les programmer à l’aide d’un code, sur Polyscope. Plusieurs formations accessibles et intuitives sont disponibles au sein de l’Universal Robots Academy afin d’apprendre à prendre en main rapidement et facilement le code des robots. Ces formations professionnelles, dispensées dans un centre agréé, permettent d’en apprendre sur la robotique collaborative. Dans chaque région, les distributeurs Universal Robots sont à votre disposition pour montrer à votre équipe la technologie cobotique, étudier votre besoin, identifier des opportunités de cobotisation dans votre atelier et vous accompagner dans votre démarche d’implémentation. Profitez-en, la visite est gratuite.