Nous sommes allés à la rencontre de Bruno et Charles Pelagali, respectivement directeur général et président ISYCOD, intégrateur certifié (CSI) de cobots Universal Robots dans la région Rhône-Alpes, depuis 2020. À la fois bureau d’étude, atelier et centre de formation, ISYCOD est spécialisée dans les études, la conception industrielle et l’intégration de robots collaboratifs.
Ils présentent ici à Martin Duterte, responsable du programme CSI, leur vision du métier et reviennent sur les enjeux et les besoins des industriels du bassin lyonnais qui se tournent vers la cobotique pour de nombreuses opérations industrielles.
Charles et Bruno Pelagali, dans quel contexte est née ISYCOD ?
Bruno Pelagali : ISYCOD est née il y a deux ans, en mai 2020. Avant ISYCOD, nous étions tous les deux en poste chez FSI France, intégrateur travaillant avec les cobots Universal Robots. Mais l’idée de se lancer à notre compte vient de Charles.
Charles Pelagali : en effet ! En 2020, j’avais comme projet de vie de m’installer dans la région lyonnaise, avec l’envie de démarrer une nouvelle aventure professionnelle, en me spécialisant dans une robotique industrielle bien spécifique...
BP : ... La robotique collaborative, ou cobotique ! Il s’agit d’une technologie éprouvée, facilement programmable, très accessible et qui répond parfaitement aux enjeux actuels des industriels. À cette époque, nous avons réalisé une étude de marché qui nous a mené en Allemagne. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait des opportunités à saisir dans le secteur de la cobotique. Pour ce faire, nous avons au départ sélectionné de nombreux cobots de plusieurs marques. Nous avons finalement fait le choix d’Universal Robots, car ils proposaient de loin la technologie la plus aboutie, en particulier la programmation qui est simple et intuitive, avec un fort potentiel de développement dans le bassin industriel rhodanien.
CP : Il s’avère également que cette position géographique est stratégique pour nos partenaires Universal Robots et Sysaxes, distributeur de ce dernier ! Nous sommes actuellement l’unique intégrateur certifié CSI à couvrir cette zone. Une fois l’entreprise montée, une longue période de tests et de devis ont été faits avec une multitude de clients. Il nous a encore fallu attendre la toute fin d’année pour que tous les projets se concrétisent !
Comment voyez-vous le rôle d’un intégrateur de cobots ?
BP : le rôle d’un intégrateur est d’apporter une vision globale sur le projet du client. En tant qu’intégrateur, nous sommes capables d’apporter une solution clé en main. Le but est de s’assurer que le cobot pourra fonctionner de manière optimale, sans gêne ni risque pour les opérateurs.
L’intégrateur va réaliser toute la conception du projet, mais également toute la partie analyse de risque. Derrière notre travail, les entreprises peuvent bénéficier d’un transfert de compétences afin qu’ils aient la main sur le maniement des robots collaboratifs.
Généralement après la visite chez un prospect afin d’évaluer la faisabilité d’un projet, notre processus démarre par la réalisation d’une simulation 3D numérique nous permettant de valider le concept et de fournir une proposition budgétaire, ainsi notre client disposera d’une vision de son projet avant même qu’il passe commande, c’est une valeur ajoutée énorme.
CP : On est très axé sur le transfert de compétences car en formant nos clients nous les rendons autonomes sur l’utilisation et les évolutions futures de leur équipement.
On a de la chance d’avoir des partenaires comme Sysaxes qui apportent un réel écosystème au déploiement des robots collaboratifs. Ils ont énormément de matériels chez eux, cela nous permet de bénéficier facilement de cobots quand des essais s’avèrent complexes à réaliser dans des entreprises ou alors se rendre directement dans les locaux de Sysaxes avec des potentiels clients pour présenter des applications concrètes.