DES APPLICATIONS ADAPTÉES EN FONCTION DES BESOINS INDUSTRIELS LOCAUX
À travers le Collaborate Tour, nous voulons améliorer encore davantage l’expérience utilisateur en facilitant l’intégration de nos équipements. Notre stratégie s’oriente de plus en plus vers une approche par applications : nous offrons à nos clients des outils clé en main pour remplir certaines tâches. Notre ambition est d’aller vers toujours plus de facilité de déploiement pour favoriser l’adoption de nos cobots auprès des PME. Pour Universal Robots, la réindustrialisation s’introduit par une logique d’écosystèmes productifs locaux. Il s’agit du seul moyen de recréer de vrais circuits courts.
Par le biais de notre écosystème UR+, qui comprend aujourd’hui quelques 387 produits certifiés, développés par plus de 318 entreprises partenaires, et fournit des solutions de tout type (vissage, préhension, Pick&Place…) dédiées aux cobots industriels. Ces solutions permettent aux robots collaboratifs Universal Robots de remplir une très grande variété de tâches industrielles. La priorité chez Universal Robots actuellement, est de renforcer notre écosystème de partenaires UR+ qui comprend des fabricants de préhenseurs et de périphériques pouvant être utilisés sur nos robots.
QUELLE AUTOMATISATION POUR RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE ?
En 2020, la crise sanitaire a révélé les faiblesses de la délocalisation. Les chaînes d'approvisionnement situées à des milliers de kilomètres sont plus incertaines et moins flexibles que les chaînes de valeur locales. Le marché intérieur des pays asiatiques est dans le même temps devenu plus important et les coûts de production dans ces régions ont augmenté. Cette situation, associée aux préoccupations des consommateurs en matière de développement durable et la demande de personnalisation des produits et de livraison rapide, a encouragé le gouvernement à déployer un ambitieux plan de réindustrialisation.
« On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l’industrie qu’on connaissait il y a 20 ou 30 ans. On va le faire en développant une industrie qu’on est en train d’inventer, de transformer, qui sera beaucoup moins pénible, qui pourra aller beaucoup plus vite, à faire d’autres tâches moins répétitives, où il y a plus de valeur ajoutée », avait déclaré le président de la République au moment de dévoiler des contours du plan « France 2030 ». « On a vu pendant la crise du Covid des constructeurs ou des équipementiers automobiles fabriquer des respirateurs. Ils savent assembler des pièces de métal et de plastique, de l'électronique et des ventilateurs, mais il faut pouvoir reconfigurer rapidement des machines polyvalentes comme les robots et réarranger les lignes de production », avait ajouté Emmanuel Macron. C’est exact… et la cobotique, de par sa flexibilité et sa facilité de reprogrammation, a su répondre à cette problématique !
C’est cette même robotique collaborative - technologie rendant les avancées de l'industrie 4.0 accessibles aux entreprises de toutes tailles - qui pourra constituer un allié de choix pour les entreprises désireuses de gagner en compétitivité à moindre coût, tout en améliorant les conditions de travail de leurs opérateurs.
DES COBOTS POUR SOUTENIR LA PRODUCTION LOCALE
Parmi leurs nombreux bénéfices, les robots collaboratifs suppriment les barrières physiques et mentales, car ils peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des employés. Et les opérateurs peuvent être habilités à superviser eux-mêmes l'équipement. De cette manière, les hommes travaillent avec des robots, pas comme des robots !
En outre, les cobots nécessitent peu d'espace et peuvent être rapidement déplacés et reconfigurés pour des changements de référence ou de programmation dans la plupart des applications industrielles. Ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24/ 7 jours sur 7 et offrent une précision et une répétabilité élevées.
De plus en plus utilisés partout dans le monde, les bras robotiques se sont également fait une place de choix en France. Outre les grands groupes qui ont défriché les usages, des PME ont aussi fait le choix d’accueillir des cobots pour mettre en place des projets d’automatisation collaborative. Et ce depuis déjà plusieurs années, avec systématiquement à la clé une hausse de la productivité mais surtout de meilleures conditions de travail pour les opérateurs voire dans certains cas une hausse de effectifs.