Des solutions cobotiques complètes, elles aussi finançables
Au-delà du choix du cobot, il est aussi possible de financer une solution cobotique complète : votre robot associé à un ou plusieurs périphériques et des kits d’application certifiés UR+, conçus pour la réussite de votre projet. Avec le soutien de nos distributeurs, intégrateurs et partenaires locaux, la solution se déploie en un temps record.
L’écosystème UR+ comprend plus de 500 produits certifiés, développés par plus de 300 partenaires. Il propose des solutions de tout type (vissage, inspection, préhension…) qui permettent à nos cobots de remplir une très grande variété de tâches industrielles.
De nombreuses applications sont ainsi déployables avec nos solutions de financement. Petit tour d’horizon, exemples concrets à l’appui !
Le soudage
Armtop est une entreprise de 15 personnes située près de Saint-Nazaire. La société de tôlerie fine de précision travaille en sous-traitance au niveau national en proposant plus de 10 000 références différentes en petites et moyennes séries de 1 à 1000 pièces.
La PME ligérienne a décidé de se doter d’une solution robotisée sur base d’un cobot UR10e d’Universal Robots. L’intégration du robot collaboratif a permis de soulager les soudeurs des tâches les plus répétitives et d’améliorer la qualité des soudures.
L'arrivée du cobot de soudage libère par ailleurs du temps au soudeur qui peut se concentrer sur des tâches connexes, Armtop estime à peu près à 50 % le gain de temps sur la partie tâches annexes (temps masqué).
La palettisation
En investissant dans la robotique collaborative, l’ETI normande Nutriset a calculé un retour sur investissement de 6 mois, beaucoup plus court que pour une installation de robots industriels classiques.
Nutriset s’est tournée vers l'UR20, cobot dernière génération doté d'une charge utile de 25 kg et une portée de 1750 mm. En n’ayant plus à effectuer le chargement de palettes, qui les faisaient transporter des centaines de kilos par jour, les opérateurs évitent les soucis de santé inhérents à ce type d’activité. Ils peuvent ainsi se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Le CHARGEMENT DE MACHINES
La société Osé (Optimisation système équipement - Groupe O) est une PME spécialiste du métal. Elle dispose de deux sites de production situés à Panissières et Balbigny (Loire) et compte 32 employés.
Soucieuse de maintenir sa croissance de 40 % par an tout en réduisant les risques de TMS pour ses employés, l’entreprise a rapidement investi dans la technologie de robotique collaborative d’Universal Robots. Aujourd’hui dotée de 9 cobots - UR10e - pour l’automatisation de divers procédés de fabrication (pliage, soudage, ponçage/polissage, ébavurage…), Osé a pu améliorer les conditions de travail de ses employés et ainsi gagner en attractivité.
L'avantage d’UR Solutions Finance, c’est qu’il s’agit d’un service tout-en-un. C’est-à-dire que les entreprises qui passent le cap de l’automatisation, choisissent le matériel et ont la possibilité de rajouter des accessoires, des outils, des services comme l’intégration, ou des options en fonction de l’application souhaitée. Les solutions de financement proposées offrent aux utilisateurs d’Universal Robots un moyen simple de réduire le risque financier lié au déploiement des cobots en passant d’un modèle de propriété à un financement flexible en fonction de l’utilisation.
En outre, UR Solutions Finance permet aux entreprises de rééchelonner leurs versements, moderniser leur équipement ou se doter de nouveaux cobots à tout moment pendant la durée de leur contrat. Les solutions sont de deux types : crédit-bail ou location opérationnelle. Selon la solution choisie, les bénéficiaires ont le choix entre acquérir l’équipement à prix réduit, le renouveler pour rester en phase avec les évolutions technologiques, ou le restituer à échéance du contrat.