L’impact de votre financement sur votre ROI
Avant d’investir dans un robot collaboratif, il est important de calculer les économies potentielles générées. Parmi les points clés à avoir à l’esprit :
- Les robots permettent une augmentation de la capacité de production allant jusqu’à 15 %
- Les robots permettent de produire plus avec le même nombre d’employés
- Les robots augmentent la qualité de production et réduisent ainsi le coût des marchandises endommagées
Les frais (intérêts, frais de dossiers…) liés au mode de financement choisi sont à prendre en compte dans le calcul de son ROI. Afin que le calcul soit le plus précis possible, il convient de prendre en compte l’ensemble des coûts liés au développement du projet :
Le prix des composants
Il s’agit là d’inclure le prix du robot nécessaire au projet mais aussi de tous les accessoires composant l’application dans son ensemble. Par exemple, pour une application de chargement machine, il est parfois nécessaire d’intégrer le convoyeur, la pince et le système de vision comme ça a été le cas pour Normaero.
Le coût de l'ingénierie
Si les prix des composants peuvent être faciles à comparer, les coûts d'ingénierie peuvent être plus difficiles à comparer à première vue car cela peut nécessiter une meilleure compréhension du processus. Les coûts d'ingénierie peuvent être répartis en trois grandes catégories.
- Le coût d'installation varie d'un projet à l'autre, mais avec les kits certifiés par UR+, les composants et la configuration ont été testés et approuvés par Universal Robots pour éviter les surprises. Un ingénieur en automatisation expérimenté devrait pouvoir par exemple installer un kit de palettisation en une journée.
- Évaluation de la sécurité : même si le robot UR est certifié pour travailler à côté du personnel, tout système industriel complet nécessite une analyse des risques et évaluation de la sécurité conformément aux normes, certifications et réglementations en vigueur. La plupart des fabricants pourront s'en charger en interne, sinon l'écosystème d'intégrateurs UR fournit généralement ce service soit séparément, soit dans le cadre d'une offre complète.
- Programmation et reprogrammation : il est facile de ne pas tenir compte de ces aspects lors du choix d'un robot, mais c'est là que vous verrez une grande différence. Les robots Universal Robots sont livrés avec des programmes spécifiques inclus pour dix applications différentes. Ils sont souvent suffisants pour de nombreux scénarios, ce qui évite d’envisager d’utiliser un logiciel spécifique :
La formation des opérateurs
Le coût lié à la formation des opérateurs est en corrélation avec la facilité d'utilisation. En général, un opérateur doit être capable de démarrer et d'arrêter le cobot en fonctionnement normal, mais aussi d'activer le robot et de le faire reprendre là où il s'est arrêté après un arrêt imprévu, comme un arrêt d'urgence, une panne de courant, etc. Avec un système facile à utiliser, prévoyez une demi-journée de formation avec les opérateurs. Pour aider nos clients, nous avons développé le programme de formation UR Academy. Il comprend des modules de formation en ligne gratuite et interactive pour initier les équipes de nos clients aux fonctions de bases de nos cobots.
Les frais de réorganisation de l'atelier de production
L'introduction d'une application de robotique peut nécessiter un nouvel aménagement de l'atelier de production. Un robot collaboratif présente un énorme avantage du fait que l'empreinte du robot est nettement inférieure à celle de tout robot industriel. D'après notre expérience, l’installation d’un robot UR nécessite rarement des modifications importantes sur une ligne de production.
Le temps d'arrêt pendant l'installation
L'arrêt d'une ligne de production peut être coûteux et nécessiter une planification importante. Cependant, lors de l'installation d'un robot UR, les temps d'arrêt peuvent facilement être évités grâce à une planification de base, car les opérateurs et le travail d'installation peuvent être effectués simultanément à la fin de la ligne de production en raison de la nature collaborative du robot.
Le nombre d'équipes
Combien de « quarts » de travail le robot va-t-il effectuer ? Fonctionnera-t-il 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou de 9 heures à 5 heures ? En règle générale, un robot collaboratif aura besoin d'un opérateur à proximité. Par exemple pour un robot palettiseur, pour changer les palettes et superviser les opérations, etc.
Les charges d’entretien et coûts de fonctionnement
Il est recommandé d'effectuer une révision annuelle du robot Universal Robots et de remplacer de temps en temps quelques éléments comme la mousse d'une pince à vide. Ces petites opérations peuvent être effectuées par le personnel en interne, mais peut également être sous-traitée dans le cadre d'un contrat de service. Ces frais peuvent notamment être inclus dans le contrat de crédit-bail ou de location.
En ce qui concerne le coût de l'énergie, un UR10 consomme environ 0,35kW pendant l'exécution d'un programme. Sur une durée de vie de 35 000 heures, cela représente 12 250kWh. En France, le prix moyen du kWh est proche de 0,08 euros, soit un total estimé à moins de 1000 euros.
Les coûts de personnel
Niveau de salaire, charges, assurances… tout doit être pris en compte dans le calcul du retour sur investissement.