automazione robotica: vantaggi

L’automazione robotica, introdotta primariamente per rispondere ad esigenze di maggiore produttività ed ergonomia, ha negli anni dimostrato di essere in grado di apportare numerosi vantaggi alle aziende.
Questi includono:
- maggiore produttività
- maggiore coerenza e ripetibilità dei processi
- maggiore ergonomia e sicurezza
Produttività
La produttività garantita dai robot è data essenzialmente da due fattori:
- i robot possono operare con continuità e senza pause, anche in regimi 24/7
- i robot possono garantire una maggiore produzione per unità di tempo
Combinati questi due elementi hanno nel tempo garantito il successo dell’automazione robotica rispetto ad altre forme di automazione e hanno spinto sempre più aziende a farvi ricorso. Alcuni settori industriali e alcune applicazioni sarebbero oggi impensabili senza l’apporto della robotica nel processo. Pensiamo soltanto a come è cambiata la realtà dell’automotive e di alcune attività ad essa strettamente connesse (come la saldatura, la verniciatura, etc etc) che oggi senza automazione robotica sarebbero semplicemente impossibili da concepire.
Coerenza e ripetibilità dei processi
Eseguire la stessa identica attività, sia essa un assemblaggio, una manipolazione, un controllo qualità, un test non distruttivo, con la stessa precisione per molte ore al giorno, è impossibile (oltre che incongruo) per un essere umano. La strategia di robotizzazione dei processi si basa proprio su questo: individuare i task che richiedono la maggiore ripetibilità e precisione (e che risultano tediosi oltre che anti-ergonomici per l’essere umano) e applicare su di essi un robot.
Un robot esegue la stessa attività garantendo il rispetto di elevati standard di precisione e ripetibilità. Un cobot Universal Robots, ad esempio, è in grado di eseguire un posizionamento con una tolleranza garantita alla massima velocità ed estensione del braccio di +/- 0,03 mm, una precisione micrometrica che sarebbe semplicemente impossibile replicare per un essere umano. Questo comporta un miglioramento dei processi produttivi, una riduzione della difettologia, una maggior qualità finale del prodotto.
Ergonomia e sicurezza
Molte attività all’interno dei processi produttivi comportano la costante esposizione degli operatori ad elementi pericolosi, taglienti, caldi, appuntiti, tossici. L’automazione robotica subentra in queste attività mallevandone l’operatore e tutelandone l’incolumità. Alcuni task, come quelli di movimentazione dei materiali, richiedono sforzi intensi, movimenti antiergonomici ed espongono gli operatori ad affaticamento e sindromi muscoloscheletriche invalidanti sul lungo periodo. Integrare un robot in queste attività significa introdurre un positivo contributo per la salute degli operatori e migliorare le loro condizioni di lavoro.
Il personale mallevato da operazioni facilmente robotizzabili (le cosiddette DDD, dull, dirty, dangerous) può essere applicato su attività a più elevato valore aggiunto a tutto vantaggio per l’operatore e per l’azienda che vede incrementare le sue performance e la qualità dei suoi processi.
I robot utilizzati nella produzione creano efficienze dalla movimentazione delle materie prime all'imballaggio del prodotto finito.