Nel contesto dell'automazione industriale, i robot collaborativi, comunemente noti come cobot, stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende affrontano la saldatura. Un operazione complessa che richiede skill specifiche e conoscenze tecniche che si maturano in anni di pratica.
La saldatura, sconta ultimamente una decisa carenza di personale. I tecnici specializzati sono sempre meno e questo espone le aziende al rischio di perdere commesse importanti per mancanza di personale che possa sostenere la produzione.
I robot collaborativi sono una soluzione in grado di garantire i 5 vantaggi che leggerete qui di seguito, più un sesto, che si rivela strategico in questo contesto di shortage. I cobot sono in fatti in grado di moltiplicare esponenzialmente la capacità produttiva delle imprese. Infatti 1 solo operatore specializzato, un saldatore di lunga esperienza, può controllare più cobot contemporaneamente. E mentre all’operatore sono demandate operazioni di pianificazione e controllo, al cobot vengono affidate quelle meno ergonomiche e più pericolose per la salute. In particolare, ci concentreremo sui cobot di Universal Robots, azienda pioniera e leader mondiale nella produzione di queste forme di automazione.
Utilizzare un robot di saldatura è una mossa strategica per molte aziende che cercano di migliorare l'efficienza e la produttività. In questo contesto, i cobot di Universal Robots emergono come la scelta ideale. Vediamo insieme cinque motivi convincenti per cui i cobot della casa danese sono la soluzione più vantaggiosa per automatizzare la saldatura.
1. Flessibilità nella programmazione
Un vantaggio distintivo dei cobot di Universal Robots è la loro flessibilità nella programmazione. La capacità di gestire diversi pattern di saldatura con la stessa macchina li rende adatti a una vasta gamma di applicazioni e prodotti. La programmazione intuitiva consente agli operatori di adattare rapidamente il cobot alle esigenze specifiche del processo di saldatura, consentendo una produzione altamente personalizzata ed efficiente. Attraverso lo URCap G-Code è anche possibile caricare nel controller del cobot il percorso di saldatura prescelto sotto forma di file CAD e dare avvio al processo senza dover scrivere una sola riga di codice di programmazione.
![Flessibilità nella programmazione con i cobot per la saldatura](/media/1829668/saldatura-flessibilita-nella-programmazione-ur.jpg?width=776&height=520&mode=max)
2. Precisione elevata
La precisione è fondamentale nel processo di saldatura, e i cobot di Universal Robots eccellono in questo ambito. Dotati di algoritmi di controllo avanzati e sensori di precisione, garantiscono una saldatura accurata e uniforme. La capacità di mantenere parametri costanti durante l'intero processo migliora la qualità del prodotto finale, riducendo al minimo gli scarti e migliorando la ripetibilità delle operazioni.
![Ottieni precisione elevata con i cobot per la saldatura](/media/1829669/saldatura-precisione-elevata-ur.jpg?width=745&height=499&mode=max)
3. Sicurezza ed ergonomia accresciute
La sicurezza degli operatori è una priorità in ogni ambiente di lavoro. I cobot di Universal Robots, con la loro avanzata tecnologia di sicurezza e la capacità di collaborare in modo sicuro con gli operatori grazie alle 17 safety native completamente programmabili e personalizzabili, creano un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole. Grazie ai sistemi di sensori sofisticati, i cobot si adattano istantaneamente alla presenza umana, riducendo significativamente il rischio di incidenti sul lavoro.
Inoltre, la possibilità di affidare ai cobot le operazioni più rischiose del processo di saldatura aumenta intrinsecamente la sicurezza dell’applicazione. Gli operatori non vengono quindi più esposti a fumi, calore o luci intense.
4. Ritorno sugli Investimenti (ROI) rapido
Grazie alla maggiore efficienza, riduzione degli errori e aumento della produzione, i cobot di Universal Robots offrono un rapido ritorno sugli investimenti. Le aziende possono beneficiare di costi operativi inferiori nel lungo termine, accelerando il recupero dell'investimento iniziale. La combinazione di riduzione dei tempi di produzione e miglioramento della qualità dei prodotti contribuisce a posizionare i cobot come una scelta economica e sostenibile.
5. Operatività 24/7 per massimizzare la produttività
L'operatività continua è un vantaggio significativo offerto dai cobot di Universal Robots. La capacità di lavorare ininterrottamente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, consente di massimizzare la produttività dell'azienda. Ciò è particolarmente prezioso in ambienti di produzione che richiedono un ciclo di lavoro continuo per soddisfare la domanda del mercato. I cobot si dimostrano affidabili ed efficienti nel mantenere la produzione costante senza la necessità di interruzioni prolungate per operazioni di programmazione e set up.
![Massimizza l'operatività con i cobot UR](/media/1829670/operativita-24-7-per-massimizzare-la-produttivita-ur.jpg?width=754&height=394&mode=max)
In conclusione, i cobot di Universal Robots rappresentano una valida alternativa alla robotica tradizionale per l'automazione della saldatura, offrendo una combinazione unica di flessibilità nella programmazione, sicurezza ed ergonomia accresciute, precisione, rapido ritorno sugli investimenti e operatività continua. Investire in questa tecnologia avanzata non solo migliorerà l'efficienza produttiva, ma anche la qualità complessiva del processo di saldatura, posizionando le aziende all'avanguardia nell'era dell'automazione intelligente.
Se vuoi saperne di più sui nostri cobot e qual è quello più adatto alla tua azienda, scarica il nostro contenuto:
![SCOPRI LE DIFFERENZE FRA I COBOT](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/22802e37-37cf-487a-9e6e-744f4d336853.png)