<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

5 (+1) BUONI MOTIVI PER LE PMI PER SCEGLIERE I COBOT

PMI e automazione, un rapporto spesso complesso per le difficoltà connesse alla robotica. I cobot sono una soluzione semplice e di rapida implementazione anche per le aziende più piccole. Vediamo per quali ragioni una piccola azienda dovrebbe scegliere la robotica collaborativa per i propri processi.

Scopri i buoni motivi per cui le PMI dovrebbero scegliere i cobot
Scopri i buoni motivi per cui le PMI dovrebbero scegliere i cobot

Produttività. flessibilità e rapido ritorno d'investimento. Ecco perchè i cobot sono la scelta giusta anche per le PMI

L’automazione è in molti settori industriali e processi produttivi non più una semplice scelta opzionale, ma più spesso una necessità motivata da diversi fattori:

  • Necessità di maggiore produttività
  • Crescita della concorrenza
  • Assenza di manodopera (specializzata o meno)
  • Necessità di ridurre i costi di produzione

Stante questo scenario molte aziende decidono di intraprendere un percorso di automazione di processo, ma sono incerte circa il tipo di automazione da implementare. Ogni tipo di robotica porta, infatti, con sé vantaggi e svantaggi, opportunità produttive ed eventuali rigidità.

Quali sono i freni che spesso ne ostacolano l’integrazione, in special modo nelle aziende più piccole e meno strutturate?

  • Budget: l’automazione costa in termini di hardware, interventi di programmazione, messa in sicurezza dell’area di lavoro
  • Preparazione: spesso, soprattutto nelle aziende più piccole, il tasso di alfabetizzazione robotica è basso
  • Rigidità: le automazioni tradizionali hanno tassi di rendimento elevati solo se applicate a scenari produttivi in cui i lotti sono lunghi e invariabili.

Ma quale PMI italiana può dirsi esentata da una o più di queste difficoltà? Quale PMI non è rallentata da almeno uno (o più di uno) di questi freni? Quasi nessuna.

Ecco che allora è necessario prendere in considerazione un tipo di automazione rispondente a queste necessità, in grado di fornire un supporto produttivo e “allentare” quei freni applicativi. Quale tipo di automazione? La robotica collaborativa.

1. SCELGO I COBOT PERCHÉ CERCO MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

TBD

La ragione principale che muove un’azienda a intraprendere un percorso di automazione.

Maggiore produttività, minori spese, efficienza più elevata. I cobot hanno dimostrato in questi ultimi anni di poter contribuire grandemente al perseguimento di questo obiettivo.

I processi collaborativi (ovvero quelli in cui avviene una chiara distinzione dei compiti assegnati all’uomo e dei compiti svolti dalla macchina, in un regime però di cooperazione) sono molto più produttivi, fino all’85% in più.

Unire il meglio dei due mondi (precisione, ripetibilità, coerenza da parte della macchina), flessibilità, creatività, pensiero analitico e critico da parte dell’operatore, rende i processi più snelli ed efficaci.

Un semplice pick&place acquisisce tempi ciclo più costanti e rapidi, un assemblaggio in posizioni sfavorevoli viene eseguito meglio e con più coerenza se a occuparsene è un cobot. Ecco dunque perché scegliere un cobot è per una PMI una scelta di crescita.

2. SCELGO I COBOT PERCHÉ RIDUCONO LA COMPLESSITÀ

I cobot sono semplici da usare, programmare, installare.

Un cobot in azienda arriva in media dopo 7 gg dall’ordine, un tempo di attesa che già riduce drasticamente le difficoltà. Arriva in una scatola che contiene il braccio robotico, il controller e il teach pendant. Un collo che somma poco più di trenta chilogrammi di peso, spostabili a braccia all’interno del layout.

In circa 90 minuti un cobot può essere assemblato e programmato per eseguire le prime semplici attività. Può essere alimentato alla comune corrente elettrica ad uso civile a 220 V (quindi praticamente ovunque all’interno dell’azienda) e consuma al massimo della potenza meno di un asciugacapelli.

Un cobot si programma in 2 modi:

  • Tramite teach pendant (senza scrivere linee e linee di codice, ma movimentando in drag&drop le diverse fasi di programma in una struttura ad albero)
  • In free drive: movimentando a mano il braccio lungo una traiettoria e registrando i way point (i punti che segnano la traiettoria stessa)

Ogni programma inoltre può essere salvato e lanciato secondo cicli e necessità.

3. SCELGO I COBOT PERCHÉ SONO SICURI

Fondamentalmente vero: i cobot sono quasi macchine e grazie alle 17 safety native sono sicuri e collaborativi in ogni frangente.

Ciononostante, il risk assessment va eseguito sull’applicazione nel suo complesso, perché se il cobot è sempre sicuro, non altrettanto può essere per il componente movimentato piuttosto che per il tool che il robot integra al polso.

Recinzione e messa in sicurezza dell’area di lavoro sono ostacoli che spesso frenano le PMI nell’adottare soluzioni di robotica, perché:

  • Inducono maggiori costi applicativi
  • Segregano aree di layout limitando lo spazio disponibile
  • Irrigidiscono i processi e ne estromettono l’operatore

I cobot invece, in più dell’80% dei casi, operano senza recinzioni anche in seguito all’analisi del rischio complessiva.

La sicurezza non è solo assenza di lesioni, ma anche contributo (fattivo) ad un ambiente di lavoro più sicuro ed ergonomico.

Preservare gli operatori dal contrarre malattie professionali o dall’insorgere di infortuni muscolo scheletrici, è prima di tutto un gesto di responsabilità verso la forza lavoro. E in secondo luogo un efficace modo di ridurre spese.

4. SCELGO I COBOT PERCHÉ CERCO FLESSIBILITÀ

Mass customization, delizia per i consumatori (che possono accedere al massimo della scelta nella personalizzazione dei prodotti che acquistano) croce per le aziende manifatturiere (specie i subcontractor) che operano in costante regime di lotto corto ad alta variabilità.

Quale automazione può far fronte a questo scenario? Oppure quale automazione può rispondere ad un repentino cambio del mercato conservando il proprio valore?

I cobot. Flessibili per natura e in grado di rispondere ad uno scenario produttivo variabile. Per quale motivo diciamo che sono flessibili?

  • Perché si programmano in minuti, anziché ore. E questo rende semplice dare inizio ad un processo nuovo
  • Perché sono leggeri: il più pesante (UR10e) pesa circa 30 kg. Possono essere installati secondo ogni orientamento: a banco, a parete, a soffitto. Praticamente sono efficienti e operativi anche nel più saturo e ingombro dei layout
  • Perché possono integrare centinaia di EOAT e accessori diversi e divenire operativi in pochi minuti su decine di processi diversi

5. SCELGO I COBOT PERCHÉ CERCO UN RAPIDO RITORNO D'INVESTIMENTO

Budget, ahimè il fattore che più spesso limita l’accesso all’automazione alle piccole e medie imprese. Anche in questo i cobot offrono una risposta efficace. Perché costano meno rispetto all’automazione di tipo tradizionale? Certamente, ma non solo.

I cobot costano meno in partenza rispetto a robot antropomorfi di taglia maggiore, ma chiedono anche minori costi connessi alla loro installazione (come barriere di sicurezza, recinzioni, reti di laser scanner).

Sono semplici da usare e programmare e quindi non necessitano (nella stragrande maggioranza delle applicazioni più elementari) dell’intervento di un esperto programmatore.

Ma c’è di più. Arrivano in azienda in pochi giorni ed entrano in funzione nell’arco di poche ore.

Questo significa che le aziende che li implementano registrano in media un incremento di produttività immediato a fronte di un cespite che hanno appena iniziato a pagare.

Questa combinazione di immediata operatività e minori costi di acesso iniziali riduce i tempi di ritorno dell’investimento.

La media che registriamo fra le ormai migliaia di aziende che hanno scelto i cobot Universal Robots è di sei mesi, ma vi sono stati casi in cui il punto di pareggio è stato raggiunto in un tempo di gran lunga minore (à leggi la storia di Task Force Tips che ha ammortizzato il proprio investimento in robotica collaborativa UR in appena 34 giorni!).

6. SCELGO I COBOT PERCHÉ LA MANODOPERA È UN PROBLEMA

TBD

Alcuni processi industriali sono caratterizzati da task che risultano sempre più spesso di difficile copertura con operatori. Per due motivi essenzialmente:

  • Sono task ad alta specializzazione e gli specialisti sono rari e costano
  • Sono task noiosi, monotoni e ripetitivi e quasi nessun operatore è intenzionato a svolgerlo

I cobot come possono aiutare le PMI in questi due frangenti?

Da un lato offrendo un’elevata ripetibilità e precisione nell’esecuzione di task specialistici come saldatura, assemblaggio, finiture, controllo qualità. In queste applicazioni la competenza dell’operatore è dirimente. I cobot sono una validissimo sostituto (o supporto) alla competenza manuale.

Dall’altro, su task che invece sono scarsamente ergonomici o soddisfacenti, sollevando l’operatore dall’eseguirli contribuendo, così, alla creazione di un ambiente di lavoro più salubre e soddisfacente.

Vuoi scoprire cosa possono fare i cobot per la tua azienda? Compila il form e scarica il nostro eBook dedicato alle imprese manifatturiere.

Avatar

Alessio Cocchi

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marketing & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots nel ruolo di Sales Development Manager Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato italiano. Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie di marketing e comunicazione globale delle Business Units per le quali ha lavorato.