L'automazione sta trasformando l'industria edilizia, un settore che per lungo tempo è stato sinonimo di lavoro manuale e processi laboriosi. Oggi, i robot per l'edilizia stanno emergendo come una soluzione innovativa per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza nei cantieri.
Nel settore delle costruzioni, inoltre, la robotica potrà contribuire a incrementare la qualità degli edifici, riducendone i costi; offrirà la possibilità di personalizzare la forma e l’estetica degli involucri, le caratteristiche funzionali e prestazionali.
I robot renderanno possibile un vero e proprio cambio di paradigma nei sistemi produttivi: si passerà dalla produzione in serie di elementi identici, alla produzione in serie con variazione.
Questa innovazione permetterà di avere architetture più espressive e stimolanti, con forme che non sarebbe possibile realizzare senza l’aiuto dei robot. Dai processi di prefabbricazione (off-site) si passerà in futuro alla produzione automatizzata in cantiere (on-site), con notevoli benefici in termini di sicurezza e produttività.
Ma quali sono questi robot e come stanno rivoluzionando il mondo dell'edilizia? Vediamolo insieme.

I robot per la costruzione di muri
Una delle applicazioni più interessanti dell'automazione nell'edilizia è rappresentata dai robot per la costruzione di muri. Questi robot sono progettati per posare mattoni o blocchi in modo rapido e preciso. Grazie a sofisticati algoritmi e sensori, possono allineare e posizionare i materiali esattamente secondo il progetto, riducendo gli errori e aumentando la velocità di costruzione. Un esempio è il robot SAM (Semi-Automated Mason), che è in grado di posare fino a 3.000 mattoni al giorno, una quantità che supera di gran lunga le capacità di un operaio umano.
I robot per la demolizione
Anche i processi di demolizione stanno beneficiando dell'automazione. I robot per la demolizione sono in grado di smantellare strutture in modo più sicuro ed efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Dotati di bracci meccanici e strumenti specializzati, questi robot possono demolire pareti, pavimenti e altre parti di edifici con precisione, riducendo al minimo il rischio per gli operatori umani e limitando la dispersione di polveri e detriti.

I robot per la posa di pavimenti e rivestimenti
Infine, i robot per la posa di pavimenti e rivestimenti stanno semplificando uno dei compiti più laboriosi nell'edilizia. Questi robot sono in grado di posizionare piastrelle, pavimenti in legno o altri materiali con una precisione che riduce gli errori e accelera il processo. Alcuni modelli possono anche tagliare i materiali su misura, adattandoli perfettamente agli spazi disponibili, migliorando così la qualità finale del lavoro.
Il ruolo dei cobot
Come anche in altri settori industriali, il ruolo che i cobot possono giocare è da veri e propri game changer. Innanzitutto perché le dimensioni compatte e l’elevata sicurezza che garantiscono, grazie alle 17 safety native, ne consente l’impiego anche in cantiere. Ma poi anche per l’elevata flessibilità. La semplicità di programmazione di un cobot ne permette l’impiego in molteplici task diversi con tempi di riprogrammazione davvero rapidi. Un cobot può essere impiegato in operazioni di verniciatura così come di posa di particolari architettonici e subito dopo asservire una stampante 3D per la produzione di componenti onsite su misura.

L'introduzione dei robot nell'edilizia sta trasformando il modo in cui vengono costruite, demolite e rifinite le strutture. Con vantaggi che spaziano dall'aumento dell'efficienza alla riduzione dei rischi per la sicurezza, passando per una qualità superiore del lavoro, i robot per l'edilizia rappresentano il futuro del settore. Man mano che la tecnologia continuerà a evolversi, possiamo aspettarci di vedere sempre più innovazioni che renderanno i cantieri più intelligenti, sicuri e produttivi.
Se vuoi scoprire tutte le operazioni dei cobot riguardanti la sicurezza, scarica il nostro contenuto: