Automazione per le PMI, le scelte giuste da fare

La robotica collaborativa è la scelta giusta per le PMI: semplice da installare, flessibile e versatile, dal rapido ritorno d'investimento. Vediamo perchè una piccola azienda dovrebbe scegliere i cobot per efficientare i propri processi.

Le scelte giuste da fare per automatizzare per le PMI
Le scelte giuste da fare per automatizzare per le PMI

Highligts

  • Quali task devi automatizzare con il tuo cobot? I cobot sono estremamente flessibili: selezionando pinza, sistema di visione, software o sensori giusti, ogni cobot può essere ottimizzato per un'ampia varietà di flussi di lavoro o attività.
  • Come posso massimizzare il valore del mio cobot? La robotica collaborativa è uno dei modi più semplici per iniziare ad automatizzare i processi produttivi industriali: entrano in funzione e creano valore in tempi rapidi e con una formazione minima.

Per le piccole e medie imprese, l'automazione è un potenziale punto di svolta. Per le aziende con margini ridotti e carenza di manodopera, processi inefficienti possono rappresentare un grosso rischio per la redditività. Ma l'automazione non solo migliora i processi produttivi e industriali delle PMI, ma le aiuta a riprogettarli completamente. I robot collaborativi (cobot) sono un modo collaudato, prezioso e accessibile per le aziende di ogni dimensione per iniziare ad automatizzare i processi di basso livello e aumentare allo stesso tempo l'efficienza, la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro. Scegliere la giusta soluzione cobot è un primo passo importante per sbloccare i numerosi potenziali vantaggi dell'automazione delle PMI.

L'automazione non è più qualcosa che le PMI possono permettersi di ignorare. Non è solo una soluzione efficiente per una serie di problemi a lungo termine che molte aziende manifatturiere devono affrontare (cambi di scenario produttivo, shortage di personale, supply chain fragile) ma con la giusta formazione e il supporto dei partner di integrazione è anche molto più semplice da implementare di quanto molte persone pensino.
Nei luoghi di lavoro di tutto il mondo, milioni di lavoratori trascorrono le proprie giornate svolgendo compiti noiosi, ripetitivi e pericolosi che non sfruttano appieno le loro capacità, esperienza e intuizioni. Le aziende vogliono tornare a crescere, ma una carenza globale di manodopera rende difficile coprire i ruoli di cui hanno bisogno.

I robot collaborativi sono un modo per colmare la carenza di personale e aiutano anche a liberare i lavoratori attivi da compiti ripetitivi e non sicuri, consentendo loro di intraprendere attività di valore più elevato. I cobot sono strumenti altamente versatili che possono essere adattati per inserirsi perfettamente nella maggior parte degli ambienti manifatturieri e industriali. Ciò significa che assicurarsi di scegliere la soluzione giusta è fondamentale. Ecco come farlo.

I MOLTI POTENZIALI VANTAGGI DELL'AUTOMAZIONE PER LE PMI

I vantaggi dell'automazione dei processi produttivi e industriali possono essere raggruppati in due grandi categorie:

  • commerciali
  • di processo: le aziende cercano sempre di migliorare il modo in cui lavorano e la digitalizzazione e l'automazione hanno offerto loro più opzioni che mai per farlo.

I robot industriali collaborativi offrono un tipo di soluzione di automazione accessibile anche alle PMI. E proprio come l'automazione del marketing, della contabilità o della gestione dei dati aiuta le aziende a rimuovere le attività manuali, ripetitive e dispendiose in termini di tempo nel back office, i cobot utilizzano software e hardware all'avanguardia per eliminare la necessità che gli esseri umani eseguano attività come l'assemblaggio e l'imballaggio. Forniscono un elevato grado di precisione, sono altamente scalabili e possono integrarsi facilmente in più applicazioni, il che migliora la qualità del prodotto, riduce i costi e aumenta la redditività.

TBD

Quando si tratta del posto di lavoro stesso, i cobot stanno ridefinendo cosa significa lavorare in un ambiente manifatturiero o industriale. Riorganizzare il processo produttivo, assegnando ai dipendenti compiti di programmazione, gestione e controllo del processo,  mentre i cobot lavorano 24 ore su 24 eseguendo lavori monotoni, genera un aumento del benessere sul posto di lavoro, della soddisfazione del personale e una riduzione degli incidenti. I nostri cobot sono l'opzione più facile da usare sul mercato, il che significa che con un piccolo supporto di formazione e integrazione da parte nostra, qualsiasi dipendente può utilizzarne uno. Con i processi manuali automatizzati, le aziende possono concentrarsi sull'offrire il tipo di ruoli tecnici creativi che attraggono le persone in cerca di lavoro e che cercano di costruire una carriera a lungo termine.

COSA DEVE FARE IL TUO COBOT?

I cobot sono estremamente flessibili e molte aziende non hanno un'idea completa di tutti i diversi modi in cui possono trarre vantaggio da questa tecnologia. Esiste una vasta gamma di applicazioni dei cobot, ma per massimizzare l'efficacia della loro integrazione il consiglio è concentrarsi su una piccola gamma di attività che si desidera automatizzare. Ad esempio, se vuoi che il tuo cobot svolga attività di etichettatura o confezionamento, dovrai personalizzarlo e programmarlo in un modo specifico. Se ne hai bisogno per gestire materiali pericolosi, dovrai configurarlo in modo diverso. Le capacità di portata, ingombro e peso che selezioni influiranno tutte sulle attività che il tuo cobot è in grado di svolgere. Avere le idee chiare su quali attività deve svolgere il tuo cobot ti aiuterà a mantenere bassi i costi e ottenere il ROI più velocemente.

È l'ampia gamma di modi in cui puoi implementare il tuo cobot che ne aumenta davvero il valore. Selezionando pinza, sistema di visione, software o sensori giusti, ogni cobot può essere ottimizzato per un'ampia varietà di flussi di lavoro o attività. Il nostro ecosistema UR+ contiene oltre 340 kit e accessori certificati per un uso plug&play con i cobot UR. E poiché occupano meno spazio e sono più veloci da installare e mettere in funzione rispetto ad altri robot industriali, i cobot possono essere facilmente ridistribuiti dove sono necessari senza troppe interruzioni del flusso produttivo.

TBD

IL SENSO DEGLI AFFARI, LA PROSPETTIVA COLLABORATIVA

Scegliere il cobot giusto per la tua attività non significa solo assicurarti di avere il kit giusto. Si tratta anche di avere il “senso per gli affari”. Molte persone pensano che i cobot siano costosi e difficili da mantenere. Ma la verità è che i cobot sono spesso più semplici da implementare per automatizzare i processi produttivi e industriali di quanto le persone presumano, e puoi farli funzionare e creare valore con una formazione minima.

Ciò significa che il tuo cobot diventa rapidamente un creatore di valore per la tua azienda piuttosto che un costo. Una volta impostato, ripeterà la stessa attività più e più volte con lo stesso grado di precisione e qualità, il che significa che il tasso di errore si ridurrà progressivamente. Anche dopo aver raggiunto il ROI, i tuoi dipendenti possono continuare a ottimizzare i processi basati su cobot e automatizzare più parti delle tue operazioni. In definitiva, ciò significa clienti più soddisfatti, dipendenti più felici, prodotti migliori e crescita aziendale.

PORTARE LA TUA AZIENDA A UN NUOVO LIVELLO CON IL COBOT GIUSTO

L'automazione delle PMI consente alle aziende di fare molto, molto di più con risorse limitate. Con i cobot puoi iniziare a beneficiarne prima piuttosto che dopo. Per quelle aziende che affrontano la carenza di manodopera o margini operativi ridotti, un cobot può iniziare ad aggiungere valore lo stesso giorno della sua installazione. Si tratta di migliorare le conoscenze e le competenze che i tuoi dipendenti già possiedono, piuttosto che sostituirle. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere, non solo per quanto riguarda il modello di cobot, ma anche per i kit di applicazione e le personalizzazioni che possono essere applicate.

Se vuoi conoscere meglio i vantaggi che derivano dall'utilizzo della robotica collaborativa in una PMI, scarica e leggi il nostro e-book:

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn
Sede locale
  • Universal Robots Italia
  • Via Lessolo, 3
  • 10153 Torino TO
Contattaci: +39 011 1889 2271