Skip to main content

Cobot e consumo di energia elettrica: una preoccupazione in meno

I cobot sono progettati per lavorare a fianco dell'uomo e per questo motivo sono molto più piccoli e leggeri dei tipici robot tradizionali. Di conseguenza, i nostri cobot consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali, che di solito utilizzano energia trifase.

Scopri il consumo di energia elettrica di un cobot
Scopri il consumo di energia elettrica di un cobot

In molte regioni, l'aumento del costo dell'elettricità sta mettendo sotto pressione i costi di produzione e i produttori stanno esaminando i processi per evitare un'impennata della bolletta energetica. I cobot UR richiedono meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali, ma quanto sono esattamente efficienti dal punto di vista energetico e come possono aiutare a risparmiare sull'elettricità?

I cobot UR richiedono meno energia rispetto ai robot industriali tradizionali

Se si considerano i robot industriali tradizionali rispetto ai cobot, le dimensioni fisiche sono una differenza evidente. I cobot sono progettati per lavorare a fianco dell'uomo e per questo motivo sono molto più piccoli e leggeri dei tipici robot tradizionali. Di conseguenza, i nostri cobot consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali, che di solito utilizzano energia trifase.

I cobot UR consumano meno energia di un frullatore domestico

TBD

Un cobot utilizza la maggior parte del suo consumo energetico per reggersi in piedi. Sapevate che i nostri cobot richiedono solo la stessa quantità di energia degli elettrodomestici di tutti i giorni? L'UR3e consuma in media solo 100 W, ovvero la stessa quantità di energia di un computer desktop medio o di quella che una persona può produrre andando in bicicletta. Un UR5e e le console di gioco di ultima generazione consumano entrambi circa 200W. Con un consumo medio di 350 W, la stessa quantità di energia di un frullatore domestico di base, l'UR10e e l'UR16e possono trasportare rispettivamente 10 e 16 chili. L'ultimo nato di Universal Robots, l'UR20, può trasportare un carico utile di 20 chili utilizzando 500W, la stessa potenza delle lavatrici più efficienti.

TBD

Una lavatrice domestica consuma tra i 400 e i 1300 W - Fonte: energyusecalculator.com
Un frullatore domestico consuma tra i 300 e i 1000 W - Fonte: Consumer reports: Consumer reports -
Le ultime console di gioco consumano tra i 45 e i 220 W - Fonte: www.energyusecalculator.com
Un computer desktop consuma tra i 60 e i 250 W - Fonte: www.it.northwestern.edu

TBD

È possibile gestire un cobot UR a casa propria

A differenza dei robot industriali tradizionali, un cobot di Universal Robots può essere collegato alle stesse prese di corrente presenti in ogni casa. Un cobot può anche essere alimentato a batterie, e ogni cobot di Universal Robots è disponibile in una versione a corrente continua che non necessita di essere collegata a una presa di corrente. La batteria di un robot mobile autonomo (AMR) di MiR, la consociata di Universal Robot, può alimentare un cobot se il cobot è montato sopra l'AMR.

Ottimizzare la produzione evitando gli sprechi di energia

Una volta che i cobot sono stati installati, come potete assicurarvi che i cobot vengano utilizzati al massimo delle loro potenzialità evitando sprechi di energia? I cobot di Universal Robots sono già ottimizzati in termini di tempo di esecuzione per essere efficienti dal punto di vista energetico. Tuttavia, quando si crea un nuovo programma per il cobot, è opportuno considerare la velocità di accelerazione del robot e programmarlo solo per la velocità necessaria. L'ecosistema UR+ offre un'ampia gamma di soluzioni di monitoraggio remoto, che consentono agli utenti di ottimizzare le prestazioni dei loro cobot senza dover effettuare più visite in loco. Anche se i cobot consumano poca energia, è possibile programmare un semplice pulsante di “accensione e spegnimento” per i periodi più lunghi in cui i cobot non vengono utilizzati. Durante le notti in cui i cobot lavorano da soli, i capannoni di produzione non devono utilizzare l'elettricità per l'illuminazione o il riscaldamento.

Siete pronti ad automatizzare la vostra attività?

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.