Quali sono gli elementi che rendono l’applicazione della robotica collaborativa un investimento ammortizzabile in tempi stretti e che dovrete prendere in considerazione nel calcolare il ROI del vostro investimento in automazione?
Questo breve post tenta di rispondere ad una domanda fondamentale che ogni azienda manifatturiera dovrebbe porsi, ovvero quali fattori bisogna considerare per valutare l'impatto economico di un investimento in automazione robotizzata?
COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE QUANDO SI INVESTE IN ROBOTICA
Nel quantificare l’investimento necessario per acquistare e integrare un cobot sono ben poche le voci di costo da tenere conto in aggiunta rispetto all'acquisto del cobot stesso. Tra queste si trovano sicuramente gli eventuali end effector che vanno integrati come organi di presa, sistemi di visione, software disponibili in Universal Robots+.
Queste spese extra sono anche però le uniche che in diretta relazione con il cobot ed è una prima differenza da tenere in considerazione quando si raffronta l'acquisto di questa tipologia di automazione, rispetto ad un "robot tradizionale".
Cos'altro tenere serve tenere in considerazione nel valutare l'impatto di un investimento?
La flessibilità è una delle caratteristiche costitutive dei cobot. Possono infatti essere spostati da un’applicazione all’altra. Quante altre automazioni industriali tradizionali presentano queste caratteristiche? Spostare e riprogrammare un robot collaborativo su un’applicazione di volta in volta diversa, è possibile senza l’intervento (piuttosto costoso) di un tecnico esterno e senza lunghe ore di formazione per i propri operatori. L’azienda può quindi eseguire queste operazioni affidandosi unicamente alle proprie risorse interne, risparmiando notevolmente.
La semplicità di programmazione è un altro fattore in grado di generare risparmio per l’azienda che sceglie un robot collaborativo. Sono infatti sufficienti 90 minuti per imparare i rudimenti della programmazione di un cobot e accedere ai moduli formativi è semplice e…gratuito! L’Academy di UR mette a disposizione dei comodi e pratici tutorial in grado di insegnare a chiunque, anche a coloro che non hanno mai avuto precedenti esperienze con i bracci robotizzati, a programmare i movimenti del suo robot collaborativo. La semplicità di programmazione riduce i fermi macchina al minimo, generando risparmio ed efficienza in azienda.
La sicurezza è un altro fattore distintivo sotto un duplice aspetto.
Il primo. I bracci robotici di Universal Robots sono dotati di 15 funzioni di sicurezza certificate che rende superflua (previa analisi dei rischi) l’adozione di misure di sicurezza aggiuntive come barriere protettive e gabbie, altro fattore di costo accessorio molto rilevante.
Il secondo. Applicare un braccio robotico per attività ripetitive e potenzialmente pericolose per gli operatori, è un investimento sulla sicurezza e sulla salute lungo termine dei propri dipendenti. I cobot sono in grado di automatizzare facilmente moltissime attività potenzialmente dannose per l’apparato muscolo scheletrico, migliorando la qualità del lavoro e la soddisfazione del personale. La salute non ha prezzo, ma le cure mediche sì.
Tutti questi fattori, uniti ai vantaggi tradizionalmente connessi all'uso dei robot in produzione, come l'aumento di produttività, resa ed efficienza dei processi e della qualità e ripetibilità dei prodotti, sono quelli che garantiscono un rapido ritorno sull'investimento per chi investe in robotica collaborativa. Quanto rapido?
Ad oggi il tempo più breve di recupero dell’investimento su un cobot è stato di appena 34 giorni.
Vuoi scoprire cosa i robot collaborativi possono fare per te e la tua azienda?
Scarica il primo dei nostri e-Book gratuiti: in poche pagine potrai renderti conto delle potenzialità della robotica collaborativa UR per la tua azienda.
![SCARICA IL CONTENUTO](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/c245ac62-9a68-4310-8229-867cbf74cdc9.png)
Se vuoi scoprire tutti i vantaggi dell'uso dei cobot nell'asservimento macchine, leggi la nostra guida.