Gripper magnetici: caratteristiche, vantaggi e svantaggi

Le pinze magnetiche utilizzano una superficie magnetizzata per afferrare oggetti metallici. Questo tipo di pinza di solito non incorpora dita o ganasce, ma fa affidamento su superfici magnetiche lisce per la manipolazione. Le pinze magnetiche sono comuni nei settori in cui componenti in lamiera (tipici dell’automotive) vengono spostati lungo una catena di montaggio.

Scopri i principali vantaggi e svantaggi dei Gripper magnetici
Scopri i principali vantaggi e svantaggi dei Gripper magnetici

PERFETTE PER LA MANIPOLAZIONE DI COMPONENTI METALLICI, LE PINZE MAGNETICHE SONO MOLTO DIFFUSE NELL'AUTOMOTIVE. PRO E CONTRO DI QUESTI END EFFECTOR

Ci sono molte possibili applicazioni per i robot collaborativi nel processo di produzione e gli usi più frequenti sono in applicazioni di asservimento, assemblaggio, controllo qualità, imballaggio e pallettizzazione delle macchine. I bracci robotici sono in grado di eseguire compiti ripetitivi in ​​modo accurato e senza pause. Un meccanismo di presa del braccio robotico può replicare molte funzioni della mano umana.

Prendiamoci un momento per esaminare i componenti di un braccio robotico. Proprio come un braccio umano, un braccio robotico ha articolazioni che imitano gomito, polso e mano. Il "gripper" corrisponde alla mano umana ed è anche conosciuto come end-effector o manipolatore. Le aziende di robotica hanno prodotto una serie di pinze per soddisfare le esigenze dei produttori, le pinze robotizzate magnetiche sono tra le più popolari e diffuse.

CHE COS'È UNA PINZA MAGNETICA E COME VIENE UTILIZZATA?

Una pinza magnetica offre un modo per gestire i pezzi più piccoli. Le pinze magnetiche utilizzano una superficie magnetizzata per afferrare oggetti metallici. Questo tipo di pinza di solito non incorpora dita o ganasce, ma fa affidamento su superfici magnetiche lisce per la manipolazione. Le pinze magnetiche sono comuni nei settori in cui componenti in lamiera (tipici dell’automotive) vengono spostati lungo una catena di montaggio. Mentre altri tipi di manipolatori si affidano all'aria compressa o all'idraulica per generare movimento e trattenere il pezzo, le pinze magnetiche utilizzano elettromagneti, che richiedono alimentazione in corrente continua o magneti permanenti, che sono sempre accesi e non richiedono alimentazione per funzionare.

Sebbene le pinze a braccio magnetico possano gestire un'ampia gamma di potenziali applicazioni, questo tipo di pinza industriale presenta vantaggi e svantaggi.

PRO E CONTRO DELL'UTILIZZO DI PINZE MAGNETICHE

Come con qualsiasi soluzione tecnologica, ci sono vantaggi e svantaggi nella scelta di una pinza robotica magnetica. Per prima cosa, esaminiamo i vantaggi. Questo tipo di manipolatore di solito offre una superficie per afferrare un oggetto. Ciò attenua il problema di avere dita robotiche troppo grandi o uniformi per gestire pezzi piccoli e/o di forma irregolare. Ha anche un elevata velocità di presa. Gli elettromagneti possono essere accesi o spenti in un istante, consentendo una facile presa e rimozione. Questo tipo di pinza richiede anche una manutenzione minima, rendendola una scelta flessibile ed economica per i produttori. A differenza delle pinze a vuoto, una pinza robotica magnetica può contenere parti con fori o scanalature insolite. È anche importante notare che questo tipo di end effector richiede in genere una manutenzione ridotta. Uno dei potenziali inconvenienti connessi alle pinze magnetiche per le applicazioni produttive è che i pezzi possono essere facilmente rimossi, facendo sì che le parti scivolino fuori dalla presa della pinza.

A seconda della forza dell'impugnatura magnetica, anche piccole collisioni con lavoratori o oggetti vicini potrebbero causare la caduta del pezzo dalla superficie piana. Inoltre, anche piccole quantità di olio sulla superficie della pinza riducono la capacità della pinza di trattenere oggetti.

Inoltre, i pezzi possono rimanere magnetizzati dopo essere stati movimentati da una pinza magnetica, con il risultato che anche se si riesce ad estrarre la pinza, il pezzo appena magnetizzato potrebbe attaccarsi a un altro pezzo di metallo. Un'altra limitazione delle pinze magnetiche è che possono gestire solo materiali ferromagnetici.

TBD

INTEGRARE LE SOLUZIONI UR+

In Universal Robots progettiamo robot collaborativi (o "cobot") che sono altamente adattabili alle vostre specifiche esigenze produttive e aziendali. Insieme ai nostri cobot, abbiamo creato UR+, il più grande ecosistema di periferiche e kit applicativi del settore. UR+ è progettato per soddisfare i tuoi requisiti di automazione fornendo tutto l'hardware e il software certificati di cui hai bisogno per iniziare la tua applicazione cobot in modo rapido ed economico.

Ad esempio, il kit di pinze magnetiche MHM di SMC è un sistema ideale per le applicazioni che prevedono la manipolazione di pezzi ferromagnetici, in particolare quelli con superfici irregolari.

Il kit di presa magnetica MHM è semplice da programmare grazie all'intuitivo software URCap, riducendo notevolmente i tempi di installazione e programmazione. Il kit include tutto il necessario per iniziare, inclusa la pinza magnetica, piastre adattatrici, elettrovalvola, interruttori allo stato solido, tubi e raccordi.

L'Application Kit può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalla movimentazione dei materiali e dalla cura delle macchine all'assemblaggio. Il kit di applicazione della pinza MHM utilizza aria compressa per spostare il magnete su e giù. Quando un pezzo è pronto per essere prelevato, viene inviato un segnale alla valvola per fornire aria per estendere il pistone. Quando il pistone si aziona, il magnete si estende e aumenta la forza magnetica vicino al pezzo e ne consente il prelievo. Lo spessore del paraurti consente di regolare la forza di tenuta. Quando il pezzo è stato trasferito nella posizione desiderata, viene inviato il segnale alla valvola per ritrarre il pistone, riducendo così la forza magnetica e rilasciando il pezzo.

Prenota una demo con i nostri esperti e potrai toccare con mano i cobot UR in azione.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.