IQC, partner UR, è una PMI Innovativa che offre Servizi Integrati a supporto del business coniugando interventi consulenziali ad alto contenuto professionale con soluzioni tecnologiche
innovative per la tracciabilità e la certificazione digitale in Blockchain delle performance delle
organizzazioni e delle competenze delle persone e dei beni strumentali con il fine di preservare la catena del valore in tutte le transazioni economiche e sociali. I cobot Universal Robots sono stati recentemente certificati PDT® 5.0 Machine Ready.
Obiettivi e funzioni della certificazione PDT® 5.0 Machine Ready.
PDT® - È un marchio registrato di proprietà IQC srl. La certificazione PDT è un procedimento di analisi, rilevazione e successiva rappresentazione digitale delle risultanze, riferite ad organizzazioni, processi, prodotti e persone. La certificazione PDT® con tecnologia Blockchain, rende visibili, ove possibile con rilevazione digitale, lo stato delle cose a sostegno di dichiarazioni inerenti le performance.
La certificazione 5.0 Machine Ready viene conferito all’organizzazione che produce e commercializza beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Transizione 5.0. Beni strumentali con caratteristiche conformi secondo le direttive 4.0, predisposti alla interconnessione con il sistema aziendale in cui il bene entra in funzione, e con un sistema di monitoraggio energetico 5.0
Abbiamo intervistato Luca Tartari e Fabrizio Valle di IQC e gli abbiamo chiesto di spiegarci cosa comporta l certificato PDT e quali vantaggi comporta per le aziende che si dotano di soluzioni Universal Robots.
Cosa significa oggi per un’azienda essere 5.0 ready?
Essere "5.0 ready" nell'accezione europea significa per un'azienda porsi all'avanguardia nell'adozione di tecnologie integrate e sostenibili, in grado di abilitare una completa interconnessione tra processi, persone e dispositivi. Tale approccio non solo migliora produttività e efficienza ma aderisce anche a una visione etica e responsabile del business, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale e sociale.
In Italia, questo si concretizza nel rispetto del piano Transizione 5.0, che incentiva l'innovazione tecnologica favorendo il risparmio energetico. La certificazione 5.0 Ready richiede una pre-valutazione di questi requisiti da parte di enti terzi come IQC, comprensiva della conformità ai requisiti 4.0.
Che opportunità offre la certificazione anche e soprattutto per il cliente finale?
La certificazione 5.0 rappresenta una garanzia di trasparenza e qualità per il cliente finale, assicurando che i prodotti siano sviluppati con una visione focalizzata su efficienza energetica e prestazionale. Essa conferma l'adozione di un approccio trasparente volto a eliminare ogni rischio di greenwashing. Questa certificazione aumenta la fiducia dei consumatori nei controlli di conformità e dimostra l'impegno dell'azienda nella tutela dell'ambiente e nella responsabilità sociale.
Cosa caratterizza le tecnologie 5.0 ready?
Le tecnologie che definiscono il concetto "5.0 ready" includono il rispetto dei principi di Industria 4.0 e l'efficientamento energetico, integrati con servizi di consulenza supportati dalla Blockchain e dal monitoraggio IoT. Questi sistemi, connessi in tempo reale, offrono non solo un miglioramento dell'efficienza ma anche un significativo aumento della qualità e sicurezza dei dati, elementi fondamentali per una gestione aziendale trasparente e affidabile, in linea con i principi della sostenibilità.
Quale impatto ha sui temi della sostenibilità una tecnologia di questo tipo?
L'adozione di tecnologie 5.0 Ready garantisce l'efficacia degli interventi e manifesta un chiaro impegno verso la trasparenza e la responsabilità sociale, utilizzando strumenti credibili e pubblici. La fiducia reciproca tra le parti interessate diventa il primo e imprescindibile passo verso una completa aderenza ai principi etico-sociali del concetto 5.0, che pone l'uomo al centro dell'innovazione e rispetta l'ambiente, guidando verso una sostenibilità reale e duratura.