Nel panorama sempre più avanzato dell'automazione industriale, le isole robotizzate con i cobot (robot collaborativi) emergono come una soluzione innovativa per migliorare l'efficienza e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo articolo esplorerà il concetto di isole robotizzate, focalizzandosi sull'uso dei cobot, e illustrerà come possono essere impiegati per eseguire una vasta gamma di compiti, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti.
I cobot come elemento chiave delle isole robotizzate
Le isole robotizzate sono configurazioni di robotica industriale progettate per eseguire specifici compiti senza richiedere un intervento umano costante. Tra gli attori principali in quest'ambito, i cobot si distinguono per la loro capacità di collaborare direttamente con gli operatori. Questa collaborazione apre la strada a una serie di applicazioni, garantendo flessibilità e sicurezza. I cobot, grazie alle loro caratteristiche di flessibilità, sicurezza e semplicità di installazione sono dei veri e propri enabler che consentono a OEM e costruttori di macchine di ampliare il loro parco di installazioni e sviluppare automazioni sempre più complesse e performanti
Versatilità delle isole robotizzate con cobot: dal montaggio alla verniciatura
Una delle caratteristiche distintive delle isole robotizzate che integrano dei cobot è la loro capacità di adattarsi a una varietà di compiti. Dal semplice assemblaggio alla più complessa verniciatura, avvitatura e saldatura, i cobot possono essere programmati per svolgere una vasta gamma di mansioni. Inoltre, l'implementazione di sistemi di "cambio utensile" consente a un singolo cobot di gestire diverse attività, aumentando l'efficienza e riducendo i tempi di fermo. È possibile, per esempio, che la stessa cella robotizzata di saldatura possa gestire anche le successive fasi della lavorazione: come finitura, sbavatura, lucidatura.
Il cobot, che è la parte pivotale dell’automazione, deposita la torcia di saldatura e preleva da un magazzino attrezzi gli utensili necessari per eseguire le successive operazioni. I tempi di commutazione, estremamente ridotti, consentono di gestire agevolmente molte attività diverse. L'effetto è una maggiore flessibilità operativa e un utilizzo ottimale delle risorse, con un impatto positivo sulla produttività complessiva.
Vantaggi della collaborazione uomo-cobot: sicurezza e efficienza coniugate
Una delle principali preoccupazioni nell'integrare la robotica industriale nei processi di lavoro è la sicurezza degli operatori. I cobot sono progettati per operare in collaborazione diretta con gli esseri umani, grazie a sensori avanzati e sistemi di sicurezza integrati. Questa sinergia tra uomo e macchina non solo riduce i rischi di incidenti, ma migliora anche l'efficienza complessiva del processo produttivo.
Caso di successo nell'implementazione delle isole robotizzate con cobot
Per fornire una prospettiva pratica, esploreremo un caso di successo in cui un'azienda costruttrice di macchine ha implementato con successo i cobot Universal Robots all’interno di un’isola robotizzata, creando una gamma standard di prodotti che ha contribuito a incrementare del 230% i ricavi aziendali.
![Il caso di studio di 3D Infotech](/media/1829507/universal-metrology-automation-di-3d-infotech-ur.jpg?width=800&height=536)
La gamma Universal Metrology Automation (UMA) di 3D Infotech si basa su Streamline, un software di controllo qualità avanzato, e su una piattaforma di cobot UR (Universal Robots) flessibili, intuitivi e collaborativi. Grazie a questo sistema innovativo, gli utenti possono posizionare semplicemente il componente da misurare e selezionare il programma preimpostato per eseguire la scansione dell'intera parte. Dopo aver premuto il pulsante play, possono tranquillamente allontanarsi senza dover monitorare costantemente il processo.
L'approccio standardizzato alla famiglia di cobot UR, condividendo una piattaforma tecnologica comune e API uniformi, permette a 3D Infotech di implementare agevolmente sistemi per una vasta gamma di applicazioni. Questa uniformità facilita l'integrazione e l'adattamento dei cobot per rispondere alle esigenze specifiche di diverse applicazioni industriali.
![La collaborazione con i Cobot Universal Robots per 3D Infotech](/media/1829508/universal-metrology-automation-di-3d-infotech-ur-2.jpg?width=800&height=536)
La collaborazione con Universal Robots (UR) ha dimostrato di essere fondamentale per 3D Infotech. UR ha fornito non solo capacità robotiche di alto livello ma anche un supporto tecnico superiore, aspetti che altri produttori non hanno potuto eguagliare. Grazie a questo solido supporto, 3D Infotech ha ottenuto la certificazione come integratore di sistemi UR (CSI), consentendo la distribuzione di sistemi basati su cobot UR ai clienti con la garanzia di standard elevati.
Successivamente, 3D Infotech ha ampliato la propria collaborazione con UR diventando uno sviluppatore UR+. In questa nuova fase, l'azienda ha creato prodotti personalizzati per l'ecosistema UR+, che include hardware, software e kit applicativi di terze parti certificati per un utilizzo plug&play con i cobot UR. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo per offrire soluzioni ancora più integrate e adatte alle esigenze specifiche dei clienti, consolidando la posizione di 3D Infotech nell'ambito dell'automazione robotizzata e della metrologia industriale avanzata.
Un futuro con isole robotizzate e collaborazione uomo-cobot
In conclusione, l'integrazione di isole robotizzate con i cobot rappresenta un passo significativo verso un ambiente industriale più sicuro ed efficiente. La versatilità di queste soluzioni consente di affrontare una gamma diversificata di compiti, mentre la collaborazione diretta con gli operatori umani promuove un clima lavorativo più sicuro e collaborativo. Con ulteriori sviluppi tecnologici, è probabile che vedremo un aumento dell'adozione di queste soluzioni, plasmando il futuro dell'automazione industriale.
Se vuoi ora puoi scaricare il nostro contenuto per approfondire alcune operazioni che i cobot svolgono per garantire la sicurezza:
![SCOPRI LE OPERAZIONI DEI COBOT IN FUNZIONE DELLA SICUREZZA](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/c685209b-5c17-4ecc-9bef-d4e261ba0434.png)