- Perché le aziende dovrebbero pensare ad automatizzare i propri processi di pallettizzazione? Le richieste dei clienti, i requisiti normativi e la riduzione dei cicli di vita dei prodotti significano che le aziende hanno bisogno che le loro operazioni di pallettizzazione siano il più efficienti, produttive e sicure possibile. Automatizzare il processo con un cobot può aiutarli a farlo.
- In quali attività di pallettizzazione possono essere utili i cobot? I cobot possono eseguire la maggior parte delle attività associate alla pallettizzazione e possono essere facilmente personalizzati per soddisfare le esigenze delle singole aziende. Con il giusto carico utile, l’end effector e le soluzioni di visione, i cobot possono gestire oggetti delicati come il vetro o prelevare con precisione oggetti da un nastro trasportatore in movimento.
Il processo di pallettizzazione, o impilamento, imballaggio e messa in sicurezza di grandi quantità di articoli pronti per la spedizione, è uno dei migliori esempi del tipo di attività manuali ripetitive, stancanti e noiose su cui l'automazione collaborativa può fornire un grande contributo. Per i lavoratori, svolgere questo lavoro per lunghi periodi di tempo mantenendo i giusti livelli di sicurezza, produttività e precisione, è fisicamente e mentalmente impegnativo. È anche semplicemente inutile.
I cobot applicati nel fine linea stanno rendendo le operazioni di imballaggio e pallettizzazione industriale più semplici, veloci ed efficienti. Oltre a svolgere lavori pesanti, possono anche eseguire una serie di attività che richiedono precisione, velocità e movimenti relativamente complessi. Mentre molte aziende sanno che l'automazione può aiutarle a essere più competitive, c'è però ancora una mancanza di consapevolezza sui molti modi in cui un cobot può aggiungere valore alle loro operazioni.
Quindi, diamo una rapida occhiata alle diverse applicazioni industriali dei cobot in pallettizzazione.
L'IMPORTANZA DELLA PALLETTIZZAZIONE
Integrare soluzioni di automazione non significa solo rendere la tua azienda più redditizia, ma anche più flessibile. È infatti sempre più necessario assicurarsi di potersi adattare per soddisfare le mutevoli preferenze dei clienti e i requisiti normativi. Tenere il passo con il rapido ritmo del cambiamento nel settore industriale è una priorità strategica per ogni azienda e i cobot sono uno strumento conveniente ed efficiente per aiutare le aziende a raggiungere questo obiettivo.
Prendiamo in considerazione due aspetti.
- In primo luogo, il costo dell'imballaggio dei prodotti è in aumento, principalmente a causa delle continue interruzioni dovute ai cambiamenti socioeconomici e alla pressione inflazionistica che ha un impatto su tutti i settori. Altri fattori come tariffe di trasporto più elevate, congestione portuale e carenza di container e manodopera generano ulteriori difficoltà quando si tratta di imballare e spedire prodotti.
- In secondo luogo, secondo la nostra esperienza, i cicli di vita dei prodotti si stanno accorciando. Vediamo che molte aziende generano la maggior parte delle proprie entrate da nuovi prodotti e sembra che i prodotti a lungo termine, che rimangono a portfolio relativamente invariati per anni, siano sempre più rari. Consumatori e clienti desiderano innovazione e nuove funzionalità, il che significa che la velocità di produzione, l'agilità e la produttività non sono mai state così importanti.
I cobot applicati in processi di pallettizzazione sono un modo efficace per gestire i rischi dovuti alla variabilità del mercato e l'aumento dei costi. Proprio perché adatto sia ad ambienti di produzione di piccoli volumi, che ad attività ripetitive e di grandi quantità, un cobot permette di adattarsi a un panorama commerciale in evoluzione, superare la carenza di manodopera e ridurre i costi operativi.
UN UNICO STRUMENTO CON MOLTE APPLICAZIONI
I cobot sono una soluzione di automazione flessibile e versatile. Rispetto ai tradizionali robot industriali, sono più veloci da installare, più semplici da usare e adatti per automatizzare un'ampia gamma di processi comunemente presenti negli ambienti industriali e manifatturieri.
Ecco alcuni esempi:
MONTAGGIO E IMBALLAGGIO
Clearpack, con sede a Singapore, è un fornitore leader di soluzioni di automazione per gli imballaggi nel sud-est asiatico, in Cina, in India, in Medio Oriente e in Africa. Ha creato una soluzione di pallettizzazione compatta che utilizza un cobot UR10 insieme al LIFT KIT di Ewellix. La soluzione ha aiutato diversi clienti Clearpack a ottimizzare lo spazio del loro magazzino e a sollevare i dipendenti da attività ripetitive e usuranti come il sollevamento reiterato di carichi pesanti.
![](/media/1822706/03_2021_clearpack_singapore_case_story_3.jpg?width=800&height=449.8701298701298)
È una soluzione di montaggio e imballaggio di scatole che funziona in un'ampia varietà di ambienti industriali e di produzione. Non occupa molto spazio, può essere spostata rapidamente nell'area di produzione su ruote. La piattaforma aperta consente ai clienti di modificarlo autonomamente dopo un addestramento minimo.
RACCOLTA DI ARTICOLI DA UN NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO
Il produttore norvegese di carne Nortura non aveva lo spazio per un robot industriale tradizionale e per le gabbie di sicurezza necessarie a farlo funzionare in sicurezza. Utilizzando un UR10, una telecamera di visione IFM 02D222 e una pinza a vuoto, l'azienda è in grado di ottenere gli stessi risultati con circa il 20% del fabbisogno di spazio.
![](/media/1800808/ur10_palletizing_food-industry_collaborative_robots_nortura_norway.jpg?width=800&height=449.8701298701298)
Il sistema di visione rileva automaticamente quando un pallet è stato posizionato nell’area a pavimento preposta, quindi inizia a prelevare le scatole da un nastro trasportatore in movimento e a pallettizzarle autonomamente. È anche in grado di variare il modello di imballaggio per prodotti diversi. Un robot può elaborare circa 1.700 scatole o 20 pallet al giorno.
APPLICAZIONE DELLE ETICHETTE CON PRECISIONE
Prysm Industries fornisce container ai maggiori rivenditori australiani da oltre 40 anni. Utilizza un cobot per applicare con precisione etichette adesive ai suoi prodotti, un compito che in precedenza era stato svolto dai suoi operatori qualificati. Il cobot non solo fornisce maggiore precisione, ma fa anche risparmiare all'azienda circa $ 500 al giorno e ai dipendenti viene impartita una formazione in modo che possano utilizzare le macchine e impegnarsi in attività a maggior valore aggiunto.
![](/media/1110202/collaborative-robots-in-action-at-prysm-universal-robots.jpg?width=720&height=405)
INTEGRAZIONE IN RETI ESISTENTI
La capacità di integrare efficacemente i cobot nei flussi di lavoro e nelle reti esistenti è un vantaggio chiave per l'azienda alimentare Orkla Foods. Uno dei prodotti dell'azienda è la crema alla vaniglia che viene confezionata in sacchetti che vengono poi conservati in cartoni. Ciò richiede un cobot che combini un tocco leggero con la capacità di gestire un'ampia varietà di carichi utili poiché troppa pressione potrebbe perforare la borsa.
![](/media/1824814/l-applicazione-industriale-dei-cobot-per-la-pallettizzazione-universal-robots.jpg?width=800&height=533)
L'UR10 dell'azienda lavora in modo indipendente, imballando i sacchetti in cartoni. Ma fa parte di una rete di automazione insieme a un formatore e a una sigillatrice di cartoni e ad una riempitrice dedicati. È importante sottolineare che una valutazione preliminare dei rischi completa presso la struttura ha mostrato che questa rete non richiede una supervisione costante e le caratteristiche di sicurezza del cobot significano che non richiede alcuna protezione di sicurezza.
LAVORAZIONE DI ARTICOLI DELICATI
Per l'azienda alimentare italiana Cascina Italia, il cobot UR5 lavora a fianco dei dipendenti sulla linea di produzione. Prepara scatole, ciascuna contenente 144 cartoni da 10 uova ciascuno. Ogni giorno il cobot gestisce oltre un milione di uova.
CONTRIBUIRE AD AMBIENTI DI LAVORO PIÙ SICURI
La pallettizzazione è un lavoro impegnativo, ripetitivo e ad alto volume, l’applicazione perfetta per i cobot. Le aziende di tutto il mondo stanno già beneficiando della possibilità di liberare i propri dipendenti da questi compiti e di ridistribuirli altrove. Con un po' di formazione e supporto per l'integrazione, qualsiasi dipendente può diventare un esperto nell'implementazione e nella supervisione di più macchine contemporaneamente. E quando significativi che risparmi sui costi e guadagni di produttività diventano una possibilità concreta: anche le prestazioni commerciali della tua azienda potrebbero trarne vantaggio.
Sei interessato a scoprire i vantaggi dell’automazione collaborativa per la tua azienda? Scarica il nostro eBook.
![SCOPRI I VANTAGGI CHE UN COBOT PUÒ PORTARE ALLA TUA AZIENDA](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/3b34a129-a47a-4e23-a792-85f932bbe308.png)