Cobot e PMI, ecco perchè sono la soluzione giusta
L’automazione collaborativa ha mostrato, specialmente nella fase caratterizzata dalla pandemia, tutte le sue potenzialità di game changer e la sua capacità di sostenere la produttività delle imprese anche in un momento estremamente difficile per l’industria e il manifatturiero in particolare.
Per le PMI l’adozione di bracci robotici collaborativi ha significato mantenere in funzione linee anche in condizioni di carenza di personale, garantire distanziamento, assicurare un continuo flusso produttivo, senza eccessivi costi d’ingresso e senza le difficoltà di implementazione e programmazione connessi alla robotica industriale tradizionale.
I robot collaborativi Universal Robots si caratterizzano per la spiccata flessibilità operativa e applicativa che permette alle imprese, anche alle prese con lotti piccoli o medio piccoli, di disporre di una soluzione di automazione riprogrammabile in tempi rapidi e con facilità, capace di automatizzare una vasta gamma di operazioni.
Il tema della barriera economica è stato affrontato da Universal Robots con una campagna di leasing e noleggio operativo volta a sostenere le imprese con problemi di budget. Grazie a soluzioni di pagamento flessibili e modulari anche le piccole e piccolissime imprese possono accedere alla tecnologia Universal Robots a partire da 500 € al mese. Si tratta di una soluzione quanto mai vantaggiosa perché permette alle imprese di godere dei benefici di produttività ed efficienza dati dai cobot prima ancora di aver ultimato il pagamento della soluzione.
Fra i vantaggi riconosciuti della robotica collaborativa vi sono inoltre quelli connessi al miglioramento delle condizioni lavorative degli operatori, della sicurezza e dell’ergonomia dei luoghi di lavoro. L’implementazione dei cobot permette di sollevare gli operatori dalle operazioni più disagevoli e a rischio infortuni ottimizzando l’apporto che gli operatori possono dare impiegati in mansioni a più alto valore aggiunto.
L’abbassamento del carico cognitivo legato alle soluzioni di robotica collaborativa Universal Robots è un altro dei vantaggi immediati che le PMI possono sperimentare. Anche se le imprese non dispongono di competenze robotiche specifiche in house, possono sfruttare il vantaggio dei cobot grazie alla loro semplicità e immediatezza di programmazione.
I SETTORI DI APPLICAZIONE
I cobot trovano applicazione in ogni settore industriale portando benefici legati a maggiore produttività, efficienza, coerenza di prodotto e di processo. Vediamo in dettagli i settori in cui trovano maggiormente applicazione con i vantaggi che tipicamente portano alle imprese quando applicati.
Alimentare
![](/media/1110266/collaborativ-robots-in-packaging-application-at-atria-sweden.jpg?width=720&height=405)
I robot collaborativi sono in grado di dare un fattivo contributo di efficienza e produttività anche al settore alimentare. Possono infatti facilmente inserirsi nei processi delle aziende del settore automatizzando operazioni come packaging, packing, labelling, controllo qualità, garantendo:
- Tempi ciclo più rapidi
- Prodotti di migliore qualità
- Maggiore omogeneità qualitativa anche durante i picchi di lavoro
- Minori sprechi (in virtù dei due precedenti vantaggi)
La loro integrazione inoltre consente di poter gestire con maggiore razionalità la forza lavoro interna, disponendo gli operatori su attività a più alto valore aggiunto e sollevandoli da operazioni ripetitive e usuranti.
Metallurgico e delle lavorazioni meccaniche
![](/media/1804623/ur_fluidics_02.jpg?width=800&height=533.0526315789473)
Nel settore delle lavorazioni meccaniche si esprimono probabilmente le migliori qualità dei robot collaborativi Universal Robots. I cobot sono infatti particolarmente efficienti nell'automatizzare attività ripetitive come il carico e scarico macchina. Se dotati di sistemi di comunicazione supplementari, come segnali luminosi, danno origine ad applicazioni estremamente collaborative ed efficienti.
Il costante progresso tecnologico ha reso l’industria metallurgica e delle macchine utensili altamente competitiva. La sfida dei nostri tempi è incrementare la produttività senza scendere a compromessi con la qualità dei prodotti. La robotica collaborativa è una delle soluzioni in grado di soddisfare queste esigenze.
Automotive e terzisti
![](/media/1816478/psa.jpg?width=800&height=533.3333333333333)
I cobot impiegati nel settore automotive sono la risposta di automazione che consente alle molte piccole aziende dell’indotto, così come ai grandi player del settore, di rispondere alla pressioni del mercato. Nell’automotive i robot collaborativi possono svolgere attività di assemblaggio, verniciatura, attività connesse ai vari tipi di saldatura, avvitatura.
La centralità sempre più marcata che la figura del cliente ha nel settore automotive, la ricerca di un tasso di personalizzazione del prodotto finale sempre più spinto, sottopongono l’intera industria automobilistica a una pressione che non ha riscontri nel recente passato.
Un simile scenario impone alle grandi case produttrici di ricorrere a soluzioni in grado di garantire un alto livello di rendimento, efficienza e al tempo stesso la flessibilità necessaria per venire incontro alle pressanti richieste del mercato. Le soluzioni di automazione sin qui ampiamente adottate dall’industria automobilistica, il primo e a tutt’oggi ancora il maggiore comparto per applicazione di robot, non sono più grado di rispondere con la necessaria versatilità ai cambiamenti in atto. Il mercato attuale richiede soluzioni produttive in grado di:
- Adeguarsi con tempestività al cambiamento e alle commesse in arrivo
- Garantire una rapida e flessibile messa in funzione delle linee di produzione
- Adattarsi con semplicità e rapidità al layout preesistente
- Essere performanti anche in assenza di competenze specifiche e comunque richiedere un carico cognitivo non eccessivo
Soprattutto la subfornitura del settore automotive, composta da piccole realtà industriali che nella maggior parte dei casi non dispongono di competenze verticali nella programmazione robotica, necessita di strumenti in grado di essere produttivi ed efficienti nel breve e medio periodo e di essere messi in funzione dai propri dipendenti senza costosi interventi di programmazione esterni.
I robot collaborativi, progettati e costruiti per rispondere a scenari produttivi mutevoli, sono l’arma in più a disposizione delle aziende del settore.
Un robot collaborativo – cobot – infatti è in grado di:
- Aumentare la produttività (riducendo i tempi ciclo)
- Essere riprogrammato e integrato con rapidità su attività di volta in volta diverse, tipiche del settore
- Garantire un alto livello di precisione e affidabilità
- Essere immediatamente produttivo e non richiedere modifiche al layout aziendale
Elettronica
![](/media/1816327/ur_life_elettronica_5_high-1.jpg?width=800&height=534.3396226415094)
L’elettronica sta rapidamente diventando il settore manifatturiero con il più alto tasso di robot impiegati. Attualmente assorbe circa il 40% di quelli prodotti. Tuttavia crediamo che ci siano ancora task che non è possibile automatizzare con la robotica di tipo tradizionale. Soprattutto alla fine del ciclo produttivo. I robot collaborativi, che possono essere integrati in maniera semplice, rapida e sicura in ogni tipo di processo, sono la soluzione più efficiente per automatizzare diversi processi.
Sempre più aziende dell’elettronica stanno ricorrendo alla robotica collaborativa per gli indubbi vantaggi che questa comporta in termini di efficienza, flessibilità, produttività e rapido ritorno dell’investimento. Anche all' interno delle aziende che hanno diffusamente automatizzato i propri processi, permane però un certo numero di attività eseguite manualmente che hanno un impatto non trascurabile su variabili come qualità e costo finale dei prodotti: la robotica collaborativa UR è in grado di automatizzare queste attività garantendo alti standard di produttività ed efficienza. Vediamo alcune delle possibili applicazioni.
Plastica e polimeri
![](/media/9144/49277_otv-plast.jpg?width=720&height=405)
Nel settore della lavorazione della plastica i cobot UR possono essere utilizzati in tutte le fasi di produzione, inclusi i progetti di sformatura, carico e scarico di PCB e pick&place. Il settore, caratterizzato dall'utilizzo di materiali con diverse temperature di lavorazione, richiede automazioni in grado di esprimere flessibilità e rapidità di programmazione, capaci di venire incontro a processi produttivi in rapido mutamento. I robot collaborativi forniscono il modo migliore per aumentare la produttività anche in piccoli lotti, sollevando allo stesso tempo il personale da attività ripetitive e fisicamente ardue.
La lavorazione di diverse plastiche e polimeri richiede l'adattamento ai processi di produzione. I bracci robotici sono leggeri; risparmiano spazio e sono facili da implementare in una varietà di applicazioni senza richiedere modifiche al layout di produzione.
I cobot possono essere rapidamente e facilmente riattrezzati per piccoli lotti e diverse fasi di funzionamento. Ciò garantisce un'automazione flessibile per un'ampia varietà di attività nella produzione di materie plastiche e polimeri.
Mobile e attrezzature
![](/media/1818686/movimentazione_carichi_cemab_cobot_univrsal_robots.jpg?width=800&height=449.6842105263158)
I robot collaborativi portano considerevoli vantaggi al settore del mobile e delle attrezzature e migliorano la qualità del prodotto realizzato. I robot collaborativi Universal Robots offrono precisione e omogeneità, riducendo i margini d'errore. La qualità dei prodotti è sempre stata una premessa nella produzione di mobili e uno dei modi migliori per posizionare un marchio e guadagnare competitività in un mercato globale e saturo.
L'arredamento e le attrezzature hanno dovuto adattarsi a nuovi contesti industriali, in cui nella stragrande maggioranza dei casi la tecnologia ha rappresentato la svolta per entrare in una nuova fase industriale e rispondere con prontezza a contesti variabili.
Inoltre il settore è caratterizzato da alcuni elementi che lo rendono scarsamente ergonomico e salubre per gli operatori. Polvere, rumore e solventi chimici nella produzione di mobili pongono infatti gravi sfide alle aziende per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei dipendenti. La segatura è una delle forme più comuni di polvere organica a cui sono esposti i dipendenti dell'industria del mobile.
I robot collaborativi aiutano a sollevare il personale da compiti fisicamente faticosi ed ergonomicamente sfavorevoli. Inoltre velocizzano i processi di produzione e ottimizzano la qualità. Ecco alcune delle applicazioni tipiche che è possibile riscontrare nel settore
Chimico e farmaceutico
![](/media/1805385/ur-rnb-40-1200px.jpg?width=800&height=533.3333333333333)
I robot collaborativi trovano largo impiego nell’industria chimico farmaceutica, svolgendo un elevato numero di mansioni, da soli o in sinergia con gli operatori.
Possono svolgere tutte le operazioni che caratterizzano il settore inserendo nei processi fluidità e produttività.
I cobot UR sono inoltre dotati della certificazione TÜV SÜD per operare in cleanroom: la particolare ergonomia delle loro forme riduce il rischio di contaminazione dei prodotti in lavorazione. Questo li rende strumenti particolarmente utili nel garantire produttività ed efficienza pur nel rispetto delle stringenti normative che caratterizzano l’industria chimica.
Scienza e ricerca
![](/media/56057/ur5_katedra-agh_3.jpg?width=720&height=405)
Il settore farmaceutico e della ricerca scientifica pone una sfida ardua a qualsiasi sistema di automazione. In primo luogo per gli standard di sterilità e sicurezza che devono venir rispettati all’interno dei laboratori. In secondo luogo per la cronica scarsità di spazio che attanaglia gli stessi laboratori.
In queste condizioni una soluzione di automazione deve essere in grado di garantire collaboratività (ovvero la possibilità di funzionare accanto agli operatori in totale sicurezza, senza barriere di recinzione intorno) e al tempo stesso rispettare standard di sicurezza e igiene tipici del settore. I robot collaborativi sono una valida soluzione a entrambe queste esigenze e sono in grado di inserire nei processi in cui vengono integrati un surplus di efficienza e precisione.
La raccolta dei dati da analisi e test a lungo termine è uno dei principi cardine della scienza e della ricerca. I robot collaborativi aiutano ad automatizzare l'analisi con un'elevata precisione fornendo la ripetibilità necessaria. Le soluzioni di automazione individuali riducono al minimo il tempo necessario ai team di ricerca per l’implementazione e l’esecuzione di task ripetitivi, liberando tempo per spingere innovazione e nuove ricerche.
I cobot UR sono inoltre abilitati a operare nelle cleanroom nel rispetto della norma industriale ISO 14644-1. Un'abilitazione TUV SUD che li rende uno strumento indispensabile per automatizzare le attività di questo settore.
I cobot sono uno strumento che induce elevati tassi di innovazione nelle imprese. Scarica la nostra Carta delle Idee della Robotica Collaborativa e scopri, grazie alle idee di 12 dei maggiori esperti di automazione del Paese, l’impatto che i cobot possono avere sulla manifattura, la formazione, la produzione.
![SCARICA LA CARTA DELLE IDEE DELLA ROBOTICA COLLABORATIVA 2021](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/8018f633-aecc-42bc-b505-81152452a6e1.png)