I COBOT APRONO LE PORTE DELL'AUTOMAZIONE ANCHE ALLE PMI
La ricerca dei soluzioni per ottenere un incremento di resa, efficienza e produttività è parte della “missione” di ogni azienda manifatturiera. E’ una sfida che riguarda specialmente le PMI che, spesso, si trovano ad affrontare emergenze produttive, cambi di produzione, produzioni a singhiozzo o su lotti corti che richiedono riallestimenti fino a richieste di personalizzazione dei prodotti realizzati.
Fare efficienza ed essere flessibili è la richiesta del mercato e per soddisfare questa pressante esigenza la robotica collaborativa di Universal Robots fornisce valide alternative.
A seguire il racconto di due aziende clienti che, con i nostri cobot, ma seguendo due strade diverse hanno raggiunto questo inestimabile obiettivo.
CREATING REVOLUTIONS, IL TURNO A LUCI SPENTE PREPARA IL LAVORO DEGLI OPERATORI
Creating Revolutions è una piccola startup statunitense che conta 12 impiegati e ha sede in Florida. Creating realizza sistemi cercapersone per il servizio clienti del settore alberghiero.
L’azienda sperimentava difficoltà nel sostenere la propria produzione e – pur disponendo di un budget limitato – ha deciso di investire nell’automazione per mantenere alti livelli qualitativi e far fronte all’accresciuta domanda. La soluzione al bisogno di efficienza è stata trovata integrando un cobot UR3 di Universal Robots con un’innovativa formula di noleggio a consumo, in cui l’azienda paga solo per le ore effettivamente operate dalla macchina.
Il robot collaborativo opera durante il giorno a fianco degli operatori, in virtù delle misure di sicurezza integrate che ne garantiscono la prossimità con il personale, e durante la notte prepara i pezzi necessari all’assemblaggio del giorno successivo.
Quello di Creating è un caso chiaro di applicazione della tecnologia robotica collaborativa in due diverse modalità: a fianco dell’operatore (come è lecito aspettarsi da un cobot) ma anche in totale autonomia in un turno che non prevede la presenza di personale.
Dall’introduzione di UR3 i prodotti scartati sono scesi sotto l’1% e la produttività aziendale è aumentata di 5 volte.
Guarda il video.
NUOVA MACCHINA CNC? NO GRAZIE, È SUFFICIENTE UN COBOT
Whippany Actuation System è un’azienda con sede nel New Jersey che opera nel settore aereospaziale e della difesa. In concomitanza con un improvviso aumento della domanda, Whippany è stata posta di fronte a una scelta: operare un investimento significativo in una nuova macchina CNC oppure sfruttare al meglio quella già presente migliorando l’efficienza.
Un braccio robotizzato UR10 di Universal Robots, dotato di un gripper adattivo, ora gestisce due turni senza operatori azionando la macchina CNC in dotazione all’azienda.
La presenza del cobot non ha solo permesso all’azienda di aumentare la propria capacità produttiva, ma ha anche liberato operatori esperti da attività ripetitive – come il carico e scarico della macchina CNC – consentendo all’azienda di applicarli a operazioni a più alto valore aggiunto. I cobot hanno aiutato Whippany a soddisfare i suoi obiettivi di maggiore produttività, migliorando i margini, accorciando i tempi di consegna e rendendo l’azienda maggiormente competitiva. Oggi Whippany, grazie all’efficienza portata dal robot collaborativo, sta pianificando il riassorbimento di numerose attività precedentemente delocalizzate per difficoltà produttive.
Guarda il video.
Vuoi scoprire in che modo la robotica collaborativa può aiutare la tua azienda? Scarica il nostro eBook dedicato alle PMI.