Nel settore della scienza e ricerca la robotica ha molte possibili applicazioni che possono facilitare alcuni compiti da svolgere, tra cui la raccolta dei dati da analisi e test di laboratorio, il pick & place e il controllo qualità.
In tutti questi casi, i cobot UR diventano dei validi colleghi del personale di istituti di ricerca e università, dove riducono al minimo il tempo necessario ai team di lavoro per set up e programmazione, liberando tempo da destinare alla ricerca e sviluppo. Molti dei compiti svolti in questi ambiti, inoltre, comportano dei rischi dovuti alla manipolazione di sostanze nocive: operando anche in spazi ristretti, tali compiti possono essere svolti dai cobot proteggendo la salute e il benessere del personale.
![](/media/1806102/ur16e_all_02-preview.jpg?width=636&height=354&mode=max)
Facili da programmare e riprogrammare e molto leggeri, i cobot UR possono essere facilmente spostati all’interno del layout di produzione, per rispondere con flessibilità alle diverse attività che la produzione richiede. La perfetta integrazione con le periferiche di laboratorio aumenta rapidamente la ripetibilità nell'analisi e nei test (±0,1 mm) garantendo al contempo una qualità costante.
I cobot UR consentono una completa automazione nei processi pick&place e permettono di lavorare su turni aggiuntivi; garantiscono, inoltre qualità omogenea e prevedibile.
I modelli specifici per il mondo della scienza
La famiglia di robot collaborativi UR specificamente adatti al settore della scienza e ricerca è composta da quattro modelli per altrettanti differenti payload – 3, 5, 10 e 16 kg e questo rende possibile l’automazione di un’ampia varietà di applicazioni.
Con 6 gradi di libertà, un’incredibile flessibilità e un’elevata semplicità di integrazione in ogni ambiente produttivo, i cobot UR facilitano l'automazione anche per le piccole e medie imprese.
![](/media/56057/ur5_katedra-agh_3.jpg?width=720&height=405)
UR3e, piccolo ma fenomenale
Pesa appena 11 kg e si presta particolarmente a operazioni di manipolazione di pezzi fino a 3kg. Grazie alla rotazione infinita al polso è il cobot UR più adatto per l’avvitatura e i piccoli assemblaggi.
UR5e, una questione di equilibrio
UR5e è in grado di mantenere in perfetto equilibrio dimensioni e potenza. Combinando una capacità di carico di 5 kg e un raggio d’azione di 850 mm, UR5e è dotato di sufficiente flessibilità e versatilità per automatizzare una vasta gamma di operazioni con semplicità.
UR10e, arriva dove non arrivi tu
È il cobot UR con il più ampio diametro d’azione: 2,6 metri, e una capacità di carico di 12,5 kg. È la soluzione ideale per le operazioni di pallettizzazione e movimentazione: copre un’area di lavoro molto ampia e aiuta l’operatore al fine linea.
UR16e, potenza e controllo
UR16e abbina alla perfezione “muscoli e cervello”. Dotato della maggiore capacità di carico della gamma e-Series (16 kg) ne condivide l’elevata precisione e ripetibilità. È il cobot perfetto per manipolare sia carichi pesanti che pezzi di minor peso. È il cobot più potente della sua classe di reach.
Agh University, Aurolab, Betacom, Djh, Gentofte Hospital, Minitube e Ramtec sono solo alcune delle realtà che hanno già incominciato a usare i cobot di Universal Robots nelle attività di ricerca scientifica, con grande soddisfazione.
Se vuoi ora scarica il nostro contenuto per scoprire le quattro operazioni collaborative dei cobot in funzione della sicurezza:
![SCOPRI LE OPERAZIONI DEI COBOT IN FUNZIONE DELLA SICUREZZA](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/c685209b-5c17-4ecc-9bef-d4e261ba0434.png)