<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

ROBOT, COBOT E LAVORO UMANO

I robot sono parte della nostra cultura popolare. Sono entrati nei libri, nei film, in diverse opere d’arte, ritratti a volte come minacce per l’incolumità dell’uomo, a volte come eroi pronti a salvargli la vita ed essere compagni delle sue avventure (pensate solo a R2 D2 e D3BO di Star Wars e al ruolo fondamentale che svolgono durante l’intera saga).

ROBOT, COBOT E LAVORO UMANO: il ruolo nel cambiamento
ROBOT, COBOT E LAVORO UMANO: il ruolo nel cambiamento

IL RUOLO DEI ROBOT E IL CAMBIAMENTO DEL LAVORO UMANO

I robot sono parte della nostra cultura popolare. Sono entrati nei libri, nei film, in diverse opere d’arte, ritratti a volte come minacce per l’incolumità dell’uomo, a volte come eroi pronti a salvargli la vita ed essere compagni delle sue avventure (pensate solo a R2 D2 e D3BO di Star Wars e al ruolo fondamentale che svolgono durante l’intera saga).

Ma oggi i robot non sono più oggetti immaginari, bensìprotagonisti concreti, reali, della vita delle nostre fabbriche, dei nostri centri produttivi. Luoghi in cui condividono spazi e attività con l’uomo.

I robot ottengono spesso “buona stampa” quando si analizza la loro capacità di aumentare la produttività, di aiutare le imprese – specie le più piccole - a competere con i rivali più grandi e di consentire agli operatori di passare da compiti ripetitivi e noiosi a lavori più interessanti.

Accanto a questi “casi di successo” non è tuttavia infrequente trovare articoli, su media di ogni tipo, in cui sono a volte sospettati, molto più spesso accusati, di rubare i posti di lavoro.

Ma qual è dunque la relazione fra robot – in particolarerobot collaborativi, che sono ciò che Universal Robots produce – e il lavoro umano.

Facciamo una premessa sostanziale. Quando un robot è collaborativo – e Universal Robots produce “solo” quelli – non è progettato per sostituire gli operatori, ma per supportarliautomatizzando le attività più noiose, ripetitive, ergonomicamente svantaggiose.

La paura che accompagna l’introduzione di ogni nuova tecnologia, dal treno a vapore al computer, viene definita “timore da subentro”, ovvero il timore che accompagna l’uomo che teme di perdere il proprio lavoro perché sostituito da una macchina, più veloce, efficiente, che non necessità di pause, interruzioni. Che non si ammala.

Una preoccupazione che i difensori della robotica a ogni costo respingono fortemente, sostenendo che l’introduzione di nuove forme di tecnologia produca in realtà nuovi posti di lavoro.

I fatti certi, al di là delle legittime opinioni, sono due: la maggior parte dei lavori richiedecompetenze umane unichee recenti studi[1]suggeriscono chemeno del 10% dei posti di lavoropossa in realtà essere completamente automatizzato, limitando così il numero di posti di lavoro che i robot potrebbero effettivamente rubare agli operatori.

Il secondo fatto è che la domanda di bracci robotici collaborativi – quindi di robot che si affiancano all’uomo per sostenerne le attività e non per sostituirlo - sta crescendo più velocemente della domanda dirobot industriali tradizionali. BIS Research prevede che il mercato dei robot collaborativi raggiungerà i2 miliardi di dollari di dimensione entro il 2022.

Da questo è piuttosto semplice dedurre che la prospettiva più probabile per il mondo manifatturiero e produttivo in genere, è quella che vede unacompresenza collaborativafra uomini e macchine, piuttosto che una sostituzione delle une rispetto agli altri.

E cosa accadrà invece al quel ristretto ambito di attività (quella percentuale inferiore al 10% idonea ad una completa automazione) che si rileverà invece più efficiente se svolta da un robot? È probabile che l’integrazione robotica in quei ristretti settori porterà alla scomparsa di alcune figure lavorative. È altrettanto probabile però, e in questo la storia industriale della produzione del personal computer è esemplare, che la robotica stessa genererà essa stessa nuovi posti di lavoro, renderà necessarie nuove figure che sappiano comprenderne le dinamiche, renderà certi percorsi formativi prioritari rispetto ad altri creando, in breve, un mercato del lavoro diretto ed uno indotto legato ad essa.

Le ricerche e gli studi ci dicono che il**saldo lavorativosarà positivo**e che, anzi, la qualità media del lavoro migliorerà, applicando le risorse umane sempre più su attività che richiedono senso critico, manageriale, capacità di relazione e creatività.

Un altro indicatore interessante è quello che emerge da semplici analisi di mercato e che riguarda il gradimento crescente di cui godono prodotti personalizzati e sviluppati sulle specificità del cliente finale. Sono un ulteriore conferma che il lavoro umano, con il suo apporto creativo e organizzativo, è – e sarà – sempre più necessario e insostituibile.

L’uomo tornerà al centrodella fabbrica.

[1] Arntz, Melanie, Terry Gregory, and Ulrich Zierahn. 2016. “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”. OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 189, Paris: OECD Publishing

Se vuoi scoprire come i cobot possano aiutarti a sviluppare la tua attività, puoi scaricare gratuitamente il primo dei nostri e-book "È facile iniziare con i cobot".

Poche pagine e 10 piccoli stepper entrare nel mondo della robotica collaborativa e far fare alla tua azienda il salto che merita.

Avatar

Alessio Cocchi

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marketing & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots nel ruolo di Sales Development Manager Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato italiano. Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie di marketing e comunicazione globale delle Business Units per le quali ha lavorato.