Nell’industria farmaceutica, precisione, accuratezza e igiene sono requisiti chiave.
Soddisfare le crescenti esigenze del mercato e assicurare un prodotto di elevata qualità richiede quindi una combinazione esatta di tecnologie avanzate.
I cobot, si sono ampiamente affermati apportando moltissimi vantaggi alle linee produttive, nei laboratori e nella logistica. A differenza dei robot industriali tradizionali, i robot collaborativi sono in grado di lavorare con gli operatori, anche in questo particolare settore, e ciò favorisce ambienti di lavoro sinergici e più sicuri. Quali sono i vantaggi dell’implementazione dei cobot nel settore farmaceutico? Andiamo a scoprirlo attraverso le naturali capacità e in che modo la flessibilità dei robot collaborativi può rispondere a requisiti anche molto stringenti.
Nel campo farmaceutico, la qualità del prodotto, più che fondamentale è obbligatoria. Il concetto di qualità comprende molti aspetti che partono da modelli di processo rigorosi, packaging e l’etichettatura al massimo livello di igiene (e prevenzione di qualsiasi tipo di contaminazione) e naturalmente ambienti sicuri per gli operatori. Sappiamo oramai molto bene che la flessibilità e la facilità d’uso sono caratteristiche peculiari dei robot collaborativi, se poi andiamo ad aggiungere che possono garantire un ROI a breve termine, non vi è alcun contro per decidere di non integrarli.
Analizziamo in modo un poco più dettagliato i più che validi motivi per l’integrazione dei cobot nell’industria farmaceutica;

Facilità di Impiego
I robot collaborativi Universal Robots si contraddistinguono per la facilità d’impiego. Ciò perché Universal Robots ha posto fin da subito un importante focus sull'impostazione dei robot che ha consentito di ridurre la quantità di tempo tipica richiesta dalla fase di avviamento. E non è poco perché si è passati da settimane a poche ore per la messa in funzione.
Programmazione semplice
Anche la programmazione dei robot collaborativi è un aspetto su cui Universal Robots si è impegnata per renderla il più semplice possibile. E ci è riuscita perché oggi il tempo medio necessario a impostare un robot collaborativo non va oltre la mezza giornata, parola di clienti!

Sicurezza
Il termine “collaborativo” contiene implicitamente anche altri significati come quello di garantire sicurezza durante le attività a fianco dell’uomo. Grazie alla sensoristica avanzata, i robot collaborativi Universal Robot interagiscono senza problemi e in totale sicurezza con i colleghi umani: nel caso di rilevamento di presenza umana troppo ravvicinata i cobot possono fermarsi in modo istantaneo
Igiene
I requisiti di igiene in questo tipo di settore sono stringenti e il loro rispetto impone regole molto rigide. Questo è fondamentale per ottenere (e mantenere) un prodotto finale ottimale conforme a tutte le normative vigenti. I robot collaborativi possono operare sia negli ambienti normali che in quelli protetti dagli agenti atmosferici esterni. E possono continuare a farlo senza seguire rigidi protocolli come quello della vestizione che tocca ai colleghi umani.
Praticità
I robot collaborativi Universal Robots sono “multitasking”. Possono essere impiegati per miscelare, erogare sostanze solide e liquide, ispezionare e contare con la garanzia della ripetibilità costante dei risultati, specie nell’industria farmaceutica dove ogni prodotto è cruciale. In questo settore è essenziale svolgere un’ampia gamma di applicazioni, dalla produzione sino al packaging, non solo dei farmaci ma anche dei dispositivi e degli impianti medici dove è necessaria una particolare accuratezza.
Riduzione degli errori e anomalie
I robot collaborativi possono essere dotati di un’ampia varietà di utensili e sistemi aggiuntivi. Ad esempio la visione artificiale e la sensoristica avanzata garantiscono un livello di precisione superiore. Questi fattori consentono di monitorare continuamente i processi, rilevare anomalie e correggere errori in tempo reale. In questo modo non solo migliora l’efficienza ma si riducono problematiche grosse come il rischio di contaminazione delle sostanze.

ROI
Il miglioramento della produttività e la qualità dei prodotti si traduce in guadagno. Nell’ambito della produzione ciò significa redditività pertanto è possibile recuperare facilmente l’iniziale investimento di uno o più robot collaborativi.
Non è solo modernizzazione
L'implementazione dei robot collaborativi nell’industria farmaceutica non è solo una questione di modernizzazione ma un vero e proprio requisito strategico con il quale affrontare le crescenti mutazioni di un mercato molto fluido. Le aziende che integrano i cobot nei loro processi produttivi beneficiano non solo dei vantaggi operativi immediati ma anche di un nuovo posizionamento per far fronte alle sfide con maggiore resilienza.