Precisione, ripetibilità, silenziosità e semplicità di programmazione: le TV scelgono i cobot UR
Ogni giorno i registi televisivi devono eseguire migliaia di movimenti di telecamera per riprendere i programmi che dirigono facendo oltretutto fronte a una cronica carenza di personale disponibile. Questo li mette in una situazione molto difficile: dover controllare diverse telecamere contemporaneamente gestendo movimenti di macchina ripetitivi.
La robotica collaborativa viene loro in soccorso. I cobot sono robot multiasse facilmente programmabili in grado di lavorare al fianco dell'uomo in tutta sicurezza. Ciò consente la creazione di un sistema in grado di controllare tutte le telecamere su qualsiasi unità e quindi semplificare il lavoro in sala di controllo, centralizzare il controllo delle camere per gli operatori e consentire ai registi di ottenere uno stile distintivo in ogni programma.
MEDAGLIA D’ORO OLIMPICA PER FTV
L’emittente francese FTV ha applicato una soluzione di ripresa sviluppata dal partner Universal Robots Augmented Robotics, AR+. L’applicazione integra un cobot UR10 che movimenta una telecamera di precisione lungo un settimo asse.
L'azienda, con sede a Laval, in Francia, ha integrato il braccio robotico con il suo software proprietario per realizzare una soluzione di ripresa automatizzata in cui la telecamera è integrata al polso del robot e quest’ultimo si muove lungo un sistema di binari. La soluzione è compatta e può essere applicata anche in spazi chiusi o per eseguire operazioni di precisione o movimenti ripetitivi.
FTV ha utilizzato il sistema durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro, sia nelle competizioni di nuoto che di atletica leggera. Il systems Integrator, X-D Motion ha installato il sistema con l'assistenza del CEO di AR+ Pascal Gautier.
“L'UR10 è l'unico braccio che utilizziamo perché può trasportare qualsiasi fotocamera con un peso bilanciato fino a 8 chilogrammi. È perfetto per realizzare riprese ampie, sia semplici che complesse, in quanto il robot è molto preciso. È abbastanza silenzioso anche per trasmettere in diretta", ha affermato Gautier.
UNA SOLUZIONE COMPATTA PER OPERARE IN SPAZI RISTRETTI
“Il problema che aveva FTV era lo spazio di lavoro, che risultava davvero ristretto, quindi non poteva essere utilizzata una gru tradizionale per muovere la telecamera. La cosa fantastica dell'UR10 è che è compatto. Lo abbiamo fissato su una struttura leggera che consente ogni possibile movimento. Il direttore di FTV ha anche apprezzato le molte traiettorie possibili che il robot può compiere sotto la guida del nostro software”, ha aggiunto Gautier.
UNA SOLUZIONE PER LE TV DI TUTTO IL MONDO
Dopo 3 anni di sviluppo, ARCAM ROBOTIC SYSTEM, la soluzione automatizzata per la movimentazione delle telecamere sviluppata da XD Motion, è stata distribuita negli studi televisivi di importanti gruppi a livello internazionale: USA (Riot Games), Cina (CTV), in Europa (Belgio, Ungheria, Slovacchia, Svizzera, ecc.), in Francia (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien, ecc.) ed è stata impiegata sin dall'inizio presso Cnews, InfosSport+ e Canal+. Gli studi TV hanno scelto ARCAM ROBOTIC SYSTEM soprattutto per la sua semplicità di utilizzo, in particolare grazie ai bracci robotici UR integrati nel sistema, che risultano molto facili da programmare e utilizzare.
"Ciò che rende speciale la nostra soluzione è che abbiamo creato un software intuitivo e semplice da usare che ottimizza l'uso delle qualità intrinseche di questo robot, vale a dire la sua ripetibilità e precisione", spiega Pascal Gautier, co-creatore del sistema robotico ARCAM.
Dopo vari test XD Motion ha scelto il braccio robotico a 6 assi UR10 di Universal Robots, che considera il migliore sul mercato. Leggera, facile da programmare e in grado di adattarsi alle esigenze del settore televisivo, la soluzione è dotata di un'applicazione joystick appositamente progettata in modo che gli utenti possano definire diversi punti di passaggio per creare loop.
Secondo Benoit Dentan, CEO di XD Motion, "questa tecnologia semplifica il lavoro dell'operatore della sala di controllo, facilita l'esecuzione di movimenti precedentemente complessi e consente di programmare percorsi originali e ripetibili all'infinito e di memorizzarli in modo completamente autonomo per ogni programma".
Laurent d'Auria, Operations Manager del Gruppo Canal+, spiega: “Grazie a questo strumento, ora possiamo beneficiare di un valore aggiunto artistico. In altre parole; una fotocamera capace di movimenti perpetui, vari e con ripetibilità infinita. Possiamo ri-registrare o modificare durante le nostre trasmissioni in diretta senza alcun costo aggiuntivo di manodopera". XD Motion ha lavorato sulla facilità d'uso del suo software di controllo con gli operatori Canal+, assicurando che la soluzione possa programmare movimenti regolari e funzionare senza richiedere l'input degli operatori già occupati con le inquadrature della telecamera, l'illuminazione, ecc.
Il robot è compatibile con le più recenti tecnologie di realtà aumentata grazie a un’interfaccia AR SYNC e può anche essere controllato da remoto tramite VPN o 4G HF per trasmissioni di produzione a distanza. "Utilizziamo modelli con operatore singolo su questi canali, quindi l'operatore non può sempre controllare direttamente il robot. Poter lanciare movimenti ripetibili all'infinito è indiscutibilmente un vantaggio”, aggiunge Laurent d'Auria.
Per scoprire tutti i settori in cui i cobot possono essere utilizzati e le loro applicazioni scarica il nostro ebook.
![SCOPRI COME USARE I COBOT IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/935ffd6e-2012-433a-a001-b8968454775b.png)