COBOT, PRODUTTIVITA', PRECISIONE E SICUREZZA
Alcuni settori industriali sono caratterizzati da processi produttivi complessi che richiedono l’implementazione di forme di automazione specifiche. Il settore chimico farmaceutico risponde e opera su standard qualitativi estremamente elevati e pertanto necessita di soluzioni robotiche in grado di soddisfarli. I processi del settore includono attività estremamente ripetitive, time consuming, a volte anche pericolose per gli operatori in quanto comportano l’esposizione a sostanze potenzialmente nocive. I pesi e gli ingombri dei materiali lavorati sono però sostanzialmente limitati e ridotte rispetto ad altri settori, quali automotive, lavorazioni meccaniche, ecc ecc.
La robotica collaborativa è quindi una forma di automazione particolarmente efficace per questo settore, ed è in grado di garantire alcuni vantaggi:
- Ripetibilità su processi che richiedono elevata precisione
- Maggiore ergonomia per gli operatori (ad esempio nella manipolazione di sostanze pericolose)
- Ottimizzazione del tempo ciclo e del processo
- Ingombri ridotti (grazie al naturale footprint limitato e alla sicurezza intrinseca dei cobot che non richiedono 8 volte su 10 l’instrallazione di recinzioni e altre forme di barriere

LE APPLICAZIONI NEL FARMACEUTICO
I cobot UR sono estremamente veloci da implementare e adattarsi a diversi processi. Forniscono una varietà di soluzioni di automazione per il tuo settore:
- Analisi e test di laboratorio: i robot collaborativi aiutano ad automatizzare progetti di ricerca complessi; lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 massimizzando l'efficienza dello spazio disponibile. La perfetta integrazione con le periferiche di laboratorio aumenta rapidamente la ripetibilità nell'analisi dei test garantendo al contempo una qualità costantemente elevata.
- Stampaggio a iniezione: i cobot consentono un'automazione quasi completa nelle applicazioni di stampaggio a iniezione nella produzione di componenti in materiale plastico (es: apparecchi biomedicali), risparmiando spazio e ottimizzando il ritmo produttivo. Garantiscono inoltre una qualità uniformemente elevata.
- Pick&Place: i robot collaborativi aumentano la precisione del processo e riducono gli sprechi di tempo. I cobot consentono una completa automazione nei processi di pick&place per far proseguire la produzione anche dopo l'orario di chiusura. Il design leggero e l'ingombro ridotto significano che i bracci robotici sono adatti per il funzionamento e il riattrezzamento per vari processi in spazi ristretti.
- Asservimento macchine: i cobot aumentano i tassi di produzione in questa monotona attività sollevando i dipendenti da questo compito ripetitivo e a basso valore aggiunto, oltre che non ergonomico.
- Assemblaggio: i cobot possono – grazie all’elevata ripetibilità e precisione e al sensore di forza coppia – eseguire assemblaggi complessi, ad esempio di apparecchi medicali
- Kitting: nella manipolazione i cobot esprimono le loro migliori caratteristiche. Possono essere utilizzati per la creazione di kit di attrezzature medicali anche grazie all’ampia gamma di organi di presa disponibili che consente loro di manipolare ogni tipo di oggetto.
Vediamo ora alcuni esempi applicativi di aziende che hanno giù scelto di implementare la robotica collaborativa nei propri processi.
OSPEDALE UNIVERSITARIO DI COPENAGHEN
Il Copenhagen University Hospital di Gentofte utilizza i robot collaborativi UR per un flusso di lavoro regolare e una rapida risposta nelle operazioni di prelievo e analisi del sangue
La sfida
Il Copenhagen University Hospital di Gentofte ha integrato i cobot UR nelle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei campioni di sangue prelevati ai pazienti. Il numero crescente di prelievi eseguiti, unito all’obiettivo dell’Ospedale di consegnare il referto entro un’ora, hanno reso necessario automatizzare il processo per velocizzare alcune fasi delle operazioni, tra cui l’ordinamento e la suddivisione dei campioni in quattro categorie. Questa operazione – che prima veniva svolta manualmente – è ora completamente automatizzata. L'ospedale ha schierato due cobot UR5 per affrontare l'elevato numero di campioni.
La soluzione
La semplicità di integrazione e programmazione, la sicurezza con cui i cobot operano a fianco degli operatori sanitari, hanno reso l’applicazione un successo. Il primo cobot smista, grazie all’integrazione di un sistema di visione, i campioni ematici in base al colore della provetta posizionandoli nei rispetti rack.
I due bracci robotici raccolgono poi la provetta e la posizionano in un dispositivo per centrifuga e analisi. Dotati di una serie di funzioni di sicurezza, i cobot sono in grado di lavorare insieme al personale del laboratorio senza richiedere una recinzione di sicurezza.
Il risultato
I due cobot UR5 selezionano da sette a otto campioni al minuto e tremila provette al giorno. Il laboratorio dell'Ospedale universitario ha raggiunto i suoi obiettivi senza personale aggiuntivo con l'aiuto dei cobot, nonostante il numero crescente di campioni di sangue. I due cobot UR5 completano oltre il 90% dei risultati in meno di un'ora dopo che i campioni di sangue sono arrivati in laboratorio, sollevando anche il personale di laboratorio qualificato da questo compito ripetitivo e dispendioso in termini di tempo.
RNB COSMETICOS
RNB Cosméticos è un produttore e fornitore intermedio specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di cosmetici, prodotti per la cura del viso e del corpo, creme solari e profumi.
La sfida
L'azienda ha sostituito i suoi robot obsoleti con una soluzione di automazione più versatile e moderna. Le caratteristiche imprescindibili dell’automazione erano l’essere user-friendly e facile da programmare. Lo scopo dei nuovi robot era quello di sollevare i dipendenti da compiti ripetitivi ed ergonomicamente sfavorevoli e dare loro più tempo per occuparsi di attività a più elevato valore aggiunto.
La soluzione
RNB Cosméticos ha optato per i cobot UR, una scelta guidata dalla rapidità di implementazione e dalla possibilità di utilizzarli anche in spazi ristretti a fianco degli operatori. Attualmente, i cobot di RNB Cosméticos gestiscono i pacchetti a sei cicli al minuto.
Il risultato
L’installazione dei cobot ha portato a un aumento delle qualifiche professionali tra il personale, che si è specializzato nell'utilizzo dei robot ed è ora responsabile del monitoraggio sia delle operazioni che della linea di produzione. I cobot non solo hanno garantito i posti di lavoro esistenti, ma hanno anche portato all'assunzione di nuovi dipendenti per far fronte all'aumento della produzione.

SANOFI AVENTIS
Sanofi, una delle aziende sanitarie leader a livello mondiale con oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo, ha installato con successo sette cobot collaborativi UR10 presso la sua sede di Tours in Francia.
La sfida
L'integrazione nelle linee di confezionamento è stata realizzata per soddisfare le nuove esigenze di produttività, che hanno ottimizzato l'organizzazione e ridotto il trasporto di carichi e gli spostamenti degli operatori. Grazie all'installazione dei cobot UR, Sanofi è stata in grado di aumentare la propria produzione e ridurre i DMS (disturbi muscoloscheletrici) dei suoi operatori che ora possono concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto.
La soluzione
Sanofi ha scelto i robot di pallettizzazione Universal Robots, in particolare i modelli UR10, che hanno un carico utile di 10 chili e uno sbraccio di 1300 mm. La facilità di programmazione dei cobot e la loro flessibilità, che consente di aggiungere in pochi secondi pinze di diverse dimensioni a seconda delle dimensioni delle scatole da movimentare, ha convinto l’azienda.
Il risultato
L’applicazione dei cobot ha consentito all’azienda di ottenere alcuni vantaggi: un ciclo di pallettizzazione più efficace, produttivo ed ergonomico. Una migliore gestione della manodopera umana non più impiegata in attività ripetitive e a scarso valore aggiunto.
Vuoi approfondire le possibilità e i vantaggi offerti dalla robotica collaborativa per il tuo settore? Scarica gratuitamente il nostro eBook dedicato alle imprese del chimico farmaceutico.