Highlights
- Perché così tante aziende manifatturiere stanno prendendo in considerazione l’automazione della saldatura? Nel contesto più ampio della carenza di competenze, delle continue sfide poste alla continuità della catena di fornitura e della necessità di ridurre i costi, la saldatura automatizzata offre alle aziende un modo per aumentare la produttività mantenendo un elevata qualità.
- In che modo la saldatura automatizzata può aiutare un'azienda? Le applicazioni collaborative di saldatura possono aiutare a ridurre i costi di produzione, gli sprechi, migliorare la sicurezza e aumentare la produttività. Inoltre l’automazione di questa fase consente di destinare gli operatori su attività più salubri e meno ripetitive, con elevati guadagni in termini di ergonomia.
COMPETENZE, TEMPI E BUDGET: LA TRIPLICE SFIDA DELLE AZIENDE
Le aziende manifatturiere alla fine vivono e muoiono grazie alla loro capacità di realizzare parti e prodotti nel rispetto dei tempi e del budget concordati. È relativamente semplice in teoria, ma i cambiamenti nel mercato e diverse tendenze in corso rendono raggiungere questo traguardo sempre più difficile nella pratica. Di conseguenza, le aziende sono alla ricerca di modi per ridurre i tempi ciclo e incrementare la produttività dover ricorrere a nuovi operatori (per altro sempre più difficili da ingaggiare). Per molte aziende la saldatura automatizzata è l’investimento per può permettere loro di raggiungere questi obiettivi aziendali.
La saldatura è una parte essenziale in molte lavorazioni industriali. Ogni giorno, in tutto il mondo, le aziende fanno affidamento su di essa per creare prodotti sicuri, durevoli e di alta qualità. Dalle auto all'elettronica, tutti noi interagiamo con i risultati di questi sforzi come parte della nostra vita personale e professionale. Ciò rende la saldatura automatizzata una soluzione che potrebbe avere enormi implicazioni sulla capacità di queste aziende di competere nei loro mercati locali e globali, nonché di superare sfide radicate come la continua carenza di manodopera qualificata. I robot collaborativi (cobot) sono un'opzione importante da prendere in considerazione per le aziende manifatturiere di tutte le dimensioni. Il loro ingombro ridotto e la maggiore versatilità li rendono un'ottima scelta per operazioni ad alto mix e basso volume.
![](/media/1071/ur_tasks_gluing.jpg?width=0&height=0)
![Competenze, tempi e budget: la triplice sfida delle aziende](/media/1807795/vectis-automation-new-cobot-welding-tool.jpg?width=600&height=800)
![](/media/1804145/collaborative-robots-in-welding-task.jpg?width=0&height=0)
![](/media/1808870/tig-welding.jpg?width=0&height=0)
Per molte aziende del settore manifatturiero, l'automazione della saldatura è oggi una necessità. Il settore è sotto pressione in diversi modi e le aziende stanno rispondendo guidando i processi e la trasformazione digitale in tutte le loro operazioni. Proprio come le soluzioni digitali stanno semplificando i flussi di lavoro nelle funzioni delle risorse umane e finanziarie, applicazioni come la saldatura robotizzata collaborativa stanno facendo lo stesso nell'area di produzione.
Catene di fornitura globali sempre più complesse rappresentano oggi un rischio per molte aziende. Poiché i prezzi aumentano e i fattori geopolitici continuano a ostacolare le attività delle aziende, molte di loro stanno cercando di semplificare le proprie catene di approvvigionamento o almeno ottenere maggiore visibilità e controllo su di esse. Le aziende stanno cercando di ridurre gli sprechi e abbassare i costi di produzione soprattutto a causa dei margini di guadagno sempre più ristretti. Ad aggiungere ulteriore pressione alla capacità delle aziende di competere e crescere, vi è una carenza globale di competenze manifatturiere e tecnologiche. In un mercato del lavoro così competitivo, trovare le persone giuste è solo la prima sfida: la seconda è mantenere quelle già assunte.
LA SALDATURA COLLABORATIVA È LA RISPOSTA?
Pensiamo che la saldatura automatizzata con i cobot sia un punto di svolta per i produttori. Le applicazioni di saldatura cobot non solo sono estremamente versatili, ma di solito non richiedono modifiche al layout di produzione o recinzioni di sicurezza come quelle necessarie quando si installano altri tipi di robot.
Ecco alcuni dei modi in cui un cobot può aiutare la tua azienda a crescere, ridurre i costi e aumentare la sua efficienza.
![La saldatura collaborativa è la risposta?](/media/1804138/juan-programming-a-collaborative-robot-for-welding-application.jpg?width=800&height=449.8701298701298)
UN AMBIENTE DI LAVORO PIÙ SICURO
La saldatura può comportare per l’operatore l’esposizione a temperature estremamente elevate. Fatta salva un'approfondita valutazione dei rischi, un'applicazione di saldatura cobot di solito non richiede le gabbie di sicurezza richieste dai robot industriali tradizionali. Possono contribuire a rendere più sicuri i processi di saldatura, rimuovendo del tutto i lavoratori dalle attività potenzialmente pericolose. Il vantaggio in termini di ergonomia è evidente.
MAGGIORE ERGONOMIA, SICUREZZA E BENESSERE PER I LAVORATORI
Uno degli aspetti più interessanti dell'ondata di trasformazione digitale e automazione che sta investendo la produzione è il cambiamento fondamentale che rappresenta. Tradizionalmente, il settore manifatturiero è stato definito da attività ripetitive, usuranti, reiterate per periodi di tempo anche molto lunghi. In poche parole, l'utilizzo della saldatura robotizzata collaborativa elimina questa necessità e consente alla forza lavoro esistente di concentrarsi su lavori di maggior valore e di riqualificarsi acquisendo nuove competenze.
I cobot, dato il ridotto carico cognitivo e la semplicità di installazione, sono lo strumento ideale per inserire in azienda nuove competenze e per gestire in autonomia le applicazioni più semplici.
MAGGIORE EFFICIENZA
La saldatura è un’attività che richiede personale estremamente qualificato. Ma anche l’operatore più qualificato può commettere errori. Quando una saldatura viene eseguita manualmente un certo grado di variabilità nella qualità della saldatura è inevitabile.
Se configurata correttamente, un'applicazione di saldatura automatizzata basata su cobot eseguirà la stessa attività con un livello molto elevato di precisione e ripetibilità per ore e ore. Questo è uno dei motivi per cui un cobot tende a raggiungere il ROI in mesi anziché in anni: infatti, uno dei nostri clienti ha raggiunto il ritorno di investimento sull’automazione in meno di quattro mesi, registrando anche un aumento dell'efficienza del 40%. L’automazione permette quindi anche di ridurre le spese, aumentando la produttività complessiva.
![I cobot garantiscono maggiore efficienza nella saldatura](/media/1813782/welding-overview-2.jpg?width=800&height=449.8701298701298)
PRODUTTIVITÀ INCREMENTATA
Con un cobot che lavora senza interruzioni, le aziende possono essere sicure che le attività di saldatura verranno completate a un ritmo più veloce e con meno sprechi rispetto ad un’esecuzione manuale. Ciò richiede una corretta configurazione e progettazione del processo per garantire che non vi siano deviazioni durante la saldatura, che possano portare a incoerenze. Per evitare che ciò accada è possibile settare una gamma di impostazioni tattili, adottare soluzioni software di tracciamento della giunzione o di tracciamento ottico: tutte disponibili tramite UR+, l’ecosistema online di soluzioni collaborative che includono strumenti, accessori, software o kit applicativi completi per un’integrazione plug&play con i cobot UR. La saldatura automatizzata non solo riduce il numero di persone necessarie per gestire una cella di produzione, ma può essere scalabile e impostata per rispondere all’aumentare o diminuire della domanda. Il fatto che un'applicazione di saldatura cobot dia la possibilità di farlo è un enorme vantaggio per le aziende.
IL MOMENTO GIUSTO PER AUTOMATIZZARE
La saldatura automatizzata potrebbe avere un impatto positivo su un numero enorme di aziende in tutto il mondo. La scelta di un cobot di saldatura piuttosto che di un tradizionale robot industriale può consentire ad un’azienda di crescere. In genere i cobot non richiedono alcuna infrastruttura di sicurezza aggiuntiva e, con una quantità di formazione relativamente ridotta, anche qualcuno senza esperienza di automazione può far funzionare rapidamente il braccio di saldatura.
Vuoi saperne di più sulla saldatura con i cobot? Prenota una demo per scoprire come possiamo aiutarti:
![PRENOTA LA DIMOSTRAZIONE DI UN COBOT](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2631781/4f392bfb-b450-4476-b672-f9355ff261eb.png)