Skip to main content

Hai bisogno di più informazioni? Vai a Universal Robots

Come i robot di saldatura possono migliorare la qualità e l'efficienza del tuo processo produttivo

https://a.storyblok.com/f/169662/950x633/a78c796761/an-introduction-to-robotic-welding-image-1.jpg

Introduzione: vantaggi e svantaggi della saldatura robotizzata

La saldatura robotizzata è diventata una tecnologia sempre più diffusa e utilizzata nell'industria manifatturiera. Grazie all'avanzamento delle tecnologie robotiche, i robot in saldatura possono eseguire il processo in modo preciso e affidabile. In questa pagina esploreremo i vantaggi e gli svantaggi della saldatura robotizzata.

Vantaggi

I vantaggi della saldatura robotizzata sono molteplici.

Prima di tutto, i robot in saldatura offrono una maggiore precisione rispetto alla saldatura manuale.

I robot possono essere programmati per eseguire saldature ripetibili con tolleranze minime, garantendo una qualità costante e uniforme. Ciò si traduce in una maggiore coerenza del prodotto finito e nella riduzione dei difetti di saldatura (e quindi degli scarti e dei costi di produzione).

In secondo luogo, la saldatura robotizzata consente un aumento della produttività.

I robot possono lavorare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo senza affaticamento o necessità di pause, consentendo una produzione continua e una maggiore efficienza. Inoltre, in caso di implementazione della robotica collaborativa in saldatura, i tempi di configurazione sono ridotti poiché i cobot possono essere programmati per eseguire diverse operazioni di saldatura senza dover essere reimpostati manualmente.

Un altro vantaggio significativo della saldatura robotizzata è la sicurezza e la maggiore ergonomia per gli operatori.

I robot possono operare in ambienti pericolosi o ad alta temperatura senza rischi per la salute dei lavoratori. Ciò riduce gli incidenti sul lavoro e migliora le condizioni di lavoro complessive. Inoltre, i robot saldatori possono essere dotati di sensori di sicurezza che rilevano la presenza di persone o oggetti nelle vicinanze e si fermano automaticamente per prevenire collisioni.

Svantaggi

Tuttavia, la saldatura robotizzata presenta anche alcuni svantaggi.

In primo luogo, il costo iniziale dell'installazione di un sistema di saldatura robotizzata può essere elevato.

I robot stessi possono essere costosi da acquistare e richiedono anche l'installazione di attrezzature ausiliarie come celle di sicurezza, sistemi di alimentazione del filo e sistemi di aspirazione. Questi costi possono rappresentare una sfida per le piccole imprese o le aziende con budget limitati.

In secondo luogo, la saldatura robotizzata richiede un'adeguata programmazione e manutenzione.

La programmazione dei robot saldatori richiede competenze specializzate e un'analisi accurata dei requisiti di saldatura. Inoltre, i robot devono essere regolarmente manutenuti per garantire un funzionamento ottimale e prevenire guasti. Ciò richiede personale specializzato e può comportare ulteriori costi operativi.

Infine, la saldatura robotizzata con automazioni tradizionali potrebbe non essere adatta a tutte le applicazioni di saldatura.

I robot saldatori sono ottimi per saldature ripetitive su componenti standardizzati, ma possono incontrare difficoltà quando si tratta di pezzi complessi o non standard. In queste situazioni, la saldatura manuale potrebbe ancora essere la scelta migliore in termini di flessibilità e adattabilità. La saldatura con i robot collaborativi (o cobot, dalla crasi collaborative robots) somma i vantaggi della saldatura robotizzata (precisione, affidabilità, ripetibilità) e quelli della saldatura manuale (flessibilità, adattabilità, gestione della complessità).

In conclusione, la saldatura robotizzata offre numerosi vantaggi, tra cui precisione, produttività e sicurezza. Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare, come il costo iniziale, la necessità di programmazione e manutenzione specializzate e le limitazioni nelle applicazioni complesse. La robotica collaborativa ha fornito una valida soluzione alla maggior parte dei problemi di saldatura: minor costo iniziale, maggiore flessibilità, semplicità di programmazione, minori ingombri, pur mantenendo tutti i vantaggi che l’automazione di questa imprescindibile attività comporta.

Integrare i robot di saldatura nella produzione: aspetti da considerare

Nell'ambito della saldatura robotizzata, esistono diverse tipologie di robot che possono essere utilizzate per soddisfare le diverse esigenze produttive. La scelta del modello di robot di saldatura più adatto dipende da una serie di fattori, tra cui:

  • il tipo di applicazione,
  • la complessità delle saldature richieste,
  • il volume di produzione
  • il budget disponibile.

In questo capitolo esploreremo alcune delle tipologie di robot di saldatura più comuni e le considerazioni da tenere in considerazione per selezionare il modello più appropriato.

Robot cartesiani: questi robot utilizzano un sistema di coordinate cartesiane con assi lineari per il movimento. Sono noti per la loro precisione e ripetibilità, rendendoli ideali per applicazioni di saldatura che richiedono un alto grado di precisione. I robot cartesiani sono spesso utilizzati in ambienti di produzione con componenti standardizzati.

Robot antropomorfi: questi robot sono progettati per somigliare all'anatomia umana, con più assi rotanti che consentono una maggiore flessibilità di movimento. I robot antropomorfi sono in grado di raggiungere punti di saldatura in posizioni più complesse e sono adatti per saldature su pezzi non standard o con geometrie irregolari. Tuttavia, possono essere più costosi rispetto ad altre tipologie di robot.

Robot a delta: questi robot sono caratterizzati da una struttura a braccio parallelo composta da bracci rigidi collegati a una base fissa. Sono noti per la loro elevata velocità e agilità, che li rende adatti a operazioni di saldatura ad alta velocità su pezzi di piccole dimensioni. I robot a delta sono spesso utilizzati in applicazioni di saldatura ad arco o punti veloci.

Robot collaborativi: questi robot sono progettati per interagire e lavorare a stretto contatto con gli operatori in modo sicuro. Sono dotati di sensori di sicurezza avanzati che rilevano la presenza umana e si fermano automaticamente in caso di collisione. I robot collaborativi possono essere utilizzati in ambienti di saldatura in cui è richiesta l'integrazione tra il lavoro umano e quello robotizzato o per gestire la variabilità in modo flessibile.

Al momento di selezionare il modello di robot di saldatura più adatto, è necessario considerare diversi fattori. Innanzitutto, bisogna valutare la complessità delle saldature richieste e se il robot è in grado di eseguirle in modo preciso. Si devono considerare anche la dimensione e la forma dei pezzi da saldare, poiché alcuni robot potrebbero avere limitazioni di spazio e accessibilità.

Inoltre, è importante considerare il volume di produzione. Se si prevede una produzione di grandi quantità, potrebbe essere necessario un robot ad alta velocità e con capacità di lavoro continuo. D'altro canto, per produzioni a basso volume o con un'ampia varietà di pezzi, potrebbe essere più appropriato optare per un robot flessibile e facilmente programmabile come un collaborativo.

Il budget disponibile svolge un ruolo cruciale nella scelta del modello di robot di saldatura. I robot più avanzati e flessibili tendono ad essere più costosi, ma potrebbero fornire un maggiore ritorno sull'investimento nel lungo termine attraverso un'efficienza migliorata e una maggiore qualità del prodotto finito. Non solo: la flessibilità rappresenta un valore quando – terminata la produzione di un componente/prodotto – il robot può essere dislocato su altre applicazioni. In sostanza un robot flessibile (come un cobot) non rappresenta un investimento congelato nel tempo, bensì una risorsa che l’azienda può continuare a sfruttare anche in un contesto produttivo diverso da quello che ne ha determinato acquisto e implementazione.

Infine lo spazio a disposizione gioca un ruolo decisivo: robot di dimensioni compatte e che dispongono di soluzioni di sicurezza integrate, necessitano di minor spazio a layout, sia per le dimensioni stesse del robot che per le barriere perimetrali necessarie. I cobot, per forma, dimensioni e peso, trovano collocazione in celle estremamente compatte che permettono di processare cicli di saldatura ad alta variabilità segregando ridotte porzioni di spazio.

Come funziona un robot di saldatura: componenti e tecnologie utilizzate

I robot di saldatura sono sofisticati sistemi che sfruttano una combinazione di componenti e tecnologie per eseguire il processo di saldatura in modo efficiente e preciso. In questo capitolo esploreremo il funzionamento di un robot di saldatura e le principali componenti e tecnologie coinvolte.

Robot industriale: il cuore di un sistema di saldatura robotizzata è il robot industriale stesso. I robot utilizzati per la saldatura sono generalmente robot antropomorfi o robot cartesiani (si veda capitolo precedente per i dettagli) che sono in grado di movimenti precisi e ripetibili. Questi robot sono dotati di più assi di movimento controllati da motori e servomotori, che consentono di posizionare l'utensile di saldatura nella posizione desiderata.

Controllore del robot: il controllore del robot è il cervello del sistema di saldatura robotizzata. È un computer dedicato che esegue il software di controllo e fornisce istruzioni ai motori del robot per eseguire i movimenti desiderati. Il controllore del robot gestisce anche i sensori, i dispositivi di sicurezza e la comunicazione con altri sistemi all'interno dell'ambiente di lavoro.

Utensile di saldatura: l'utensile di saldatura è l'attrezzatura che effettua effettivamente la saldatura. Può essere una torcia di saldatura ad arco, una pistola a saldare o una testa di saldatura specifica per il processo richiesto. L'utensile di saldatura è generalmente montato su un dispositivo di cambio automatico, che consente al robot di cambiare utensili in base alle esigenze della saldatura.

Sistema di controllo del processo: i robot di saldatura sono dotati di sistemi di controllo del processo che monitorano e regolano i parametri di saldatura. Questi sistemi includono alimentatori del filo, unità di controllo dell'arco, sistemi di raffreddamento e dispositivi di misurazione della corrente e della tensione. Il sistema di controllo del processo garantisce che i parametri di saldatura siano corretti e costanti per ottenere una saldatura di alta qualità.

Sensori e visione artificiale: i robot di saldatura possono essere equipaggiati con una varietà di sensori e sistemi di visione artificiale per rilevare e adattarsi alle variazioni dell'ambiente di lavoro. I sensori possono rilevare la posizione dei pezzi da saldare, la presenza di ostacoli o la deformazione dei pezzi durante la saldatura. La visione artificiale può essere utilizzata per rilevare le caratteristiche dei pezzi o per effettuare controlli di qualità in tempo reale.

Software di programmazione: il software di programmazione consente agli operatori di definire i movimenti del robot e di programmare le sequenze di saldatura desiderate. I sistemi di programmazione possono essere basati su linguaggi di programmazione specifici per i robot o su interfacce grafiche intuitive. Questi software consentono di definire percorsi di movimento, velocità, parametri di saldatura e logica di controllo. I cobot, in aggiunta, consentono una programmazione rapida tramite la movimentazione del braccio lungo la traiettoria del cordone di saldatura. Muovendo il braccio lungo il percorso, e registrandone i waypoint, è possibile definire percorsi di saldatura in modo estremamente rapido: una soluzione molto vantaggiosa quando la variabilità è elevata.

L'interazione tra queste componenti e tecnologie consente ai robot di saldatura di eseguire le operazioni di saldatura in modo automatico e preciso. Il controllo preciso dei movimenti, dei parametri di saldatura e la capacità di adattarsi alle variazioni dell'ambiente di lavoro rendono i robot di saldatura estremamente efficienti e affidabili.

In conclusione, i robot di saldatura utilizzano una combinazione di componenti e tecnologie per eseguire il processo di saldatura in modo automatizzato. Il robot industriale, il controllore, l'utensile di saldatura, il sistema di controllo del processo, i sensori e il software di programmazione lavorano insieme per garantire movimenti precisi, parametri di saldatura corretti e un controllo accurato del processo. L'integrazione di queste componenti e tecnologie offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore precisione, produttività e sicurezza nella saldatura industriale.

Programmazione dei robot di saldatura UR

Programmazione dei robot di saldatura: come ottimizzare le operazioni di saldatura

La programmazione dei robot di saldatura è diventata un elemento chiave per l'ottimizzazione delle operazioni di saldatura in numerosi settori industriali. Grazie all'uso di robot, è possibile migliorare la precisione, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di saldatura. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, è fondamentale sviluppare una programmazione adeguata che tenga conto di diversi aspetti chiave. In questo capitolo, esploreremo alcune strategie per ottimizzare le operazioni di saldatura attraverso la programmazione dei robot.

Prima di tutto, è importante comprendere le specifiche della saldatura richiesta. Ciò include la tipologia di saldatura, i materiali da saldare e i requisiti di qualità. Queste informazioni saranno la base per sviluppare il programma di saldatura. È necessario definire correttamente i parametri di saldatura, come velocità di saldatura, corrente, tensione e posizione del robot. Una pianificazione accurata aiuta a ridurre i tempi di ciclo e minimizza gli errori.

Inoltre, l'ottimizzazione delle operazioni di saldatura richiede una conoscenza approfondita del robot utilizzato. È importante sfruttare appieno le capacità del robot e utilizzare le funzionalità avanzate, come il controllo del percorso e il controllo dell'arco di saldatura. La programmazione del robot dovrebbe essere fatta tenendo conto delle sue capacità di movimento e della sua velocità massima, al fine di ottenere una saldatura precisa e coerente.

Un'altra strategia importante è l'uso di sensori e sistemi di visione per migliorare la precisione della saldatura. I sensori possono essere utilizzati per rilevare la posizione delle giunzioni di saldatura e per compensare eventuali deviazioni. I sistemi di visione consentono di rilevare difetti o variazioni nella superficie di saldatura, consentendo una regolazione in tempo reale dei parametri di saldatura. Questi sistemi aiutano a garantire una saldatura di alta qualità e riducono la necessità di ispezioni manuali post-saldatura.

Inoltre, l'ottimizzazione delle operazioni di saldatura può essere raggiunta attraverso l'uso di algoritmi di programmazione avanzati. L'uso di algoritmi di path planning ottimizzati consente di ridurre i movimenti superflui del robot, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di ciclo. Gli algoritmi di controllo dell'arco di saldatura possono essere utilizzati per ottenere una saldatura più uniforme e controllata, riducendo le imperfezioni e migliorando la resistenza della giunzione saldata.

Inoltre, l'automazione della programmazione dei robot di saldatura può portare a ulteriori ottimizzazioni. L'uso di software avanzati consente di generare automaticamente i programmi di saldatura a partire dai dati CAD, riducendo il tempo e la possibilità di errori umani. L'integrazione con altri sistemi di produzione, come il controllo di qualità e la gestione dell'inventario, può contribuire a una maggiore efficienza complessiva del processo di saldatura.

Infine, è fondamentale effettuare un monitoraggio costante delle operazioni di saldatura e raccogliere dati in tempo reale. Questo consente di identificare eventuali problemi o deviazioni e apportare le correzioni necessarie. L'analisi dei dati può anche fornire informazioni preziose per il miglioramento continuo del processo di saldatura e l'ottimizzazione delle prestazioni del robot.

In conclusione, la programmazione dei robot di saldatura offre numerose opportunità per ottimizzare le operazioni di saldatura. La corretta definizione dei parametri di saldatura, l'utilizzo delle capacità del robot, l'uso di sensori e sistemi di visione, l'implementazione di algoritmi avanzati e l'automazione del processo sono tutti elementi chiave per raggiungere risultati di alta qualità, migliorare l'efficienza e garantire la sicurezza nelle operazioni di saldatura industriale.

Integrare i robot di saldatura nella produzione è diventato un elemento fondamentale per migliorare l'efficienza, la qualità e la sicurezza delle operazioni di saldatura in diversi settori industriali. Tuttavia, ci sono diversi aspetti da considerare quando si prende in considerazione l'integrazione dei robot di saldatura nel processo produttivo.

Innanzitutto, è cruciale analizzare attentamente le esigenze specifiche dell'azienda e del processo di produzione. Ciò include valutare il volume di produzione, la complessità delle operazioni di saldatura, i requisiti di qualità e le risorse disponibili. Comprendere le esigenze aiuta a determinare il tipo di robot di saldatura più adatto per il lavoro, nonché a definire i tempi di ammortamento e i benefici attesi dall'integrazione.

In secondo luogo, è importante valutare lo spazio disponibile in fabbrica. I robot di saldatura richiedono un'area adeguata per operare in modo sicuro ed efficiente. È necessario considerare le dimensioni del robot stesso, nonché lo spazio per il posizionamento dei materiali da saldare e degli eventuali sistemi di alimentazione. Discorso a parte meritano i cobot, come abbiamo visto nel capitolo “Tipologie di robot di saldatura: scelta del modello più adatto alle esigenze produttive”.
Un'analisi accurata dello spazio disponibile consente di pianificare correttamente l'installazione dei robot di saldatura e di prevenire potenziali problemi di interferenza con altre macchine o processi.

Un altro aspetto cruciale è la formazione del personale. L'integrazione dei robot di saldatura richiede un adeguato addestramento e preparazione degli operatori e del personale di manutenzione. È necessario che il personale sia in grado di programmare, utilizzare e mantenere i robot in modo corretto e sicuro. La formazione può essere fornita da esperti interni o da fornitori esterni, e deve essere continua per garantire che il personale sia aggiornato sulle ultime tecnologie e best practice. I cobot hanno rivoluzionato questo approccio garantendo un uso semplice e immediato della tecnologia.

Inoltre, è importante considerare l'automazione dei processi collegati alla saldatura. Integrare i robot di saldatura può essere il primo passo verso una produzione completamente automatizzata. Ciò può includere l'automazione dell'alimentazione dei materiali, l'ispezione dei prodotti finiti e la gestione dei dati di produzione. L'automazione dei processi correlati può migliorare ulteriormente l'efficienza complessiva del processo produttivo e consentire una maggiore tracciabilità e controllo di qualità.

La sicurezza è un aspetto critico da considerare durante l'integrazione dei robot di saldatura. I robot possono lavorare in stretta collaborazione con gli operatori umani, quindi è fondamentale implementare misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti. Ciò può includere l'installazione di barriere di sicurezza, la programmazione di zone di lavoro sicure e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come sensori di rilevamento di presenza umana. Un'attenta valutazione dei rischi e l'adeguata formazione del personale sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Manutenzione e assistenza dei robot di saldatura: come garantire la durata nel tempo

La manutenzione e l'assistenza dei robot di saldatura sono elementi cruciali per garantire la durata nel tempo e le prestazioni ottimali di queste macchine. Una corretta manutenzione riduce i tempi di fermo macchina, prolunga la vita utile del robot e contribuisce a evitare guasti costosi. In questo capitolo esploreremo alcune best practice per la manutenzione e l'assistenza dei robot di saldatura.

Innanzitutto, è importante seguire le indicazioni del produttore per la manutenzione periodica. Ogni robot di saldatura ha un manuale di istruzioni che fornisce dettagli sulle operazioni di manutenzione raccomandate, come la pulizia, la lubrificazione e l'ispezione delle parti critiche. Seguire attentamente queste indicazioni garantisce che il robot funzioni in modo efficiente e riduce il rischio di guasti imprevisti.

Un altro aspetto chiave è la pianificazione della manutenzione preventiva. Invece di aspettare che si verifichi un guasto, è consigliabile pianificare regolarmente controlli e interventi di manutenzione. Ciò può includere l'ispezione dei cavi, dei connettori e dei cablaggi, la verifica delle prestazioni dei motori e dei riduttori, nonché la calibrazione dei sensori. La manutenzione preventiva aiuta a individuare eventuali problemi in anticipo e a prevenirne l'aggravarsi.

Inoltre, è importante tenere traccia dei dati di funzionamento e delle prestazioni del robot. Registri accurati delle attività di manutenzione, dei guasti riscontrati e delle riparazioni effettuate consentono di identificare eventuali modelli o tendenze. Questi dati possono fornire informazioni preziose per il miglioramento continuo della manutenzione e per l'ottimizzazione delle prestazioni del robot. L'uso di software di gestione della manutenzione può semplificare la registrazione e l'analisi dei dati.

Inoltre, è consigliabile stabilire una comunicazione stretta con il fornitore o il produttore del robot di saldatura. Essere in contatto regolare con il supporto tecnico può aiutare a risolvere tempestivamente eventuali problemi e a ottenere assistenza specializzata quando necessario. Il fornitore può fornire consigli personalizzati sulla manutenzione e l'assistenza in base alle esigenze specifiche del robot e dell'applicazione.

Infine, è importante adottare un approccio proattivo alla manutenzione. Oltre alla manutenzione preventiva pianificata, è fondamentale rispondere prontamente a segnali di malfunzionamento o anomalie durante il funzionamento del robot. Il tempestivo intervento di manutenzione può prevenire danni maggiori e ridurre i tempi di inattività del robot.

In conclusione, una corretta manutenzione e assistenza sono fondamentali per garantire la durata e le prestazioni ottimali dei robot di saldatura. Seguire le raccomandazioni del produttore, pianificare la manutenzione preventiva, tenere traccia dei dati di funzionamento, formare il personale di manutenzione e stabilire una comunicazione stretta con il fornitore sono tutti elementi chiave per garantire la massima affidabilità e durata del robot di saldatura nel tempo.

Casi di studio siouxland UR

Casi di successo

Siouxland Fabricating: flessibilità e facilità d’uso

Siouxland Fabricating Inc. fornisce servizi di fabbricazione personalizzati, tra cui taglio, piegatura, assemblaggio e saldatura dalla sua struttura nella piccola città di Rock Valley, Iowa. Di fronte a sfide a lungo termine nel trovare manodopera qualificata, in particolare per quanto riguarda la saldatura, Siouxland Fabricating ha deciso di automatizzare le attività di saldatura e stampaggio. L'esperienza precedente con robot tradizionali costosi e complessi ha convinto l'azienda a esplorare i robot collaborativi per queste attività grazie alla loro convenienza, facilità d'uso e alla loro capacità di gestire una produzione ad alto mix/basso volume.

Siouxland Fabricating ha implementato con successo un cobot UR10 su un'applicazione di stampaggio ad alto mix/basso volume, in cui il cobot preleva una parte, la posiziona in una macchina per stampaggio, aziona la macchina e quindi pallettizza la parte finita. Sulla base di queste esperienze positive con i cobot, è stato immediato chiedersi se non fosse possibile attaccare utilizzare il cobot anche per la saldatura. L’azienda ha scoperto il BotX-Welder™ alimentato da UR10e, sviluppato da Hirebotics e dai partner Red-D-Arc, Airgas e Air Liquide, ed è stata immediatamente attratto dalla sua mobilità, facilità d'uso e funzionalità di programmazione. Subito dopo il suo arrivo, i saldatori di Siouxland Fabricating stavano programmando saldature complicate utilizzando una combinazione di guida manuale e l'applicazione per smartphone Hirebotics.

Leggi il caso applicativo qui.

Saldatura robotizzata, vantaggi alla luce del sole

MT Solar è un produttore di attrezzature per pannelli solari con sede nella pittoresca comunità di Charlo, nel Montana. L'azienda ha registra ogni estate un aumento del 300% della domanda per i suoi prodotti di, ma non è mai stata in grado di trovare saldatori qualificati per gestire l'aumento stagionale. L’azienda ha quindi deciso di esplorare un percorso di automazione collaborativa per gestire la stagionalità della domanda e rispondere all’impennata delle richieste.

Quando MT Solar ha scoperto Universal Robots, il paradigma è cambiato. La grande differenza è stata proprio nell'approccio robotico collaborativo.

Mentre i robot di saldatura tradizionali richiedono gabbie di sicurezza, i cobot offrono una collaborazione sicura uomo-robot senza recinzioni, possibilità che rende le soluzioni di saldatura alimentate da cobot molto vantaggiose e attrattive per le aziende con carenza di spazio. MTla Solar ha quindi scoperto e implementato il Cobot Welding Tool di Vectis Automation alimentato da Universal Robots che si è rivelato strada giusta da percorrere.

Leggi il caso applicativo qui.

Una soluzione adatta per (le) PMI

Processed Metal Innovators (PMI) con sede nel Wisconsin è un azienda metallurgica che produce centinaia di diverse parti metalliche stampate e saldate per attrezzature pesanti, automobili, elettrodomestici e altro ancora. A causa del mercato del lavoro ristretto, l’azienda ha incontrato non poche difficoltà nel reperire saldatori certificati, mentre i saldatori robotizzati tradizionali si sono rivelati incapaci di gestire lotti corti. PMI si è rivolta al saldatore BotX alimentato da cobot di Universal Robots per aumentare notevolmente la produttività e la redditività. BotX Welder garantisce una facile implementazione e semplicità d’uso.

Leggi il caso applicativo qui.

Richiedi una demo gratuita presso la tua azienda

Se vuoi scoprire come i cobot possano generare vantaggi nella saldatura per la tua azienda, richiedi una demo gratuita