SICURI E COLLABORATIVI
Installati e operativi per una maggiore produttività
I nostri cobot sono in grado di svolgere compiti faticosi, operare in ambienti ostili ed automatizzare attività noiose e ripetitive.
Grazie alle loro funzioni di sicurezza, è possibile integrare al meglio l'ingegno umano e l’ attività del robot e ottenere un aumento di produttività.
Le 17 funzioni di sicurezza, quali il tempo di fermata personalizzabile e la capacità di percepire eventuali collisioni, assicurano massima sicurezza quando il cobot lavora in applicazioni a stretto contatto con l’operatore.
L’ 80% dei nostri cobot installati su scala mondiale lavora senza necessità di barriere perimetrali.
RAPIDA MESSA IN SERVIZIO
Ineguagliabile convenienza, a portata di mano
I nostri cobot non richiedono installazioni elettriche speciali e possono essere collegati a qualsiasi normale presa di corrente a 220 volt. Inoltre, grazie ad una interfaccia di programmazione veramente semplice ed intuitiva, è semplice integrare il cobot in una linea di produzione esistente.
Cambiare l’ utilizzo del cobot è altrettanto semplice. E’ infatti possibile collegare rapidamente accessori certificati Universal Robots+, grazie alla loro piena compatibilità meccanica e software, per un vero e proprio “Plug&Play” su molte applicazioni diverse.
MENO DI 1 ORA PER INSTALLARE IL ROBOT E PROGRAMMARE IL PRIMO TASK
FLESSIBILITA’
Applicazioni illimitate con un cobot
I nostri cobot sono leggeri, compatti e facili da riutilizzare in molteplici applicazioni senza dover modificare il layout produttivo.
Possono essere spostati rapidamente da un’attività all’altra e sono in grado di riutilizzare i programmi per attività ricorrenti, dando ai clienti la flessibilità necessaria per automatizzare più attività manuali all'interno di un impianto di produzione anche con un solo cobot.
La versatilità di e-Series è supportata dall'ecosistema Universal Robots+, che offre una gamma di end-effector e software in grado di soddisfare ogni esigenza di configurazione e applicazione.
INFINITI POSSIBILI UTILIZZI ED AUTOMAZIONE DI PROCESSO
FACILI DA PROGRAMMARE
Possibilità illimitate che chiunque può abbracciare
Dimentica le sessioni di programmazione. Con Universal Robots chiunque può diventare un programmatore di robot e risparmiare i soldi necessari per l’intervento di un professionista.
La nostra interfaccia di programmazione 3D, brevettata e altamente intuitiva, permette a tutti all’interno della fabbrica di impostare le funzioni del robot anche senza un’esperienza precedente.
Il teach pendant, tablet ergonomico e intuitivo, consente agli operatori di programmare un cobot muovendo il braccio sui diversi punti delle traiettorie o semplicemente usando le funzioni drag-and-drop presenti sul touchscreen del tablet stesso.
Anche i compiti più complessi possono essere insegnati ai nostri cobot grazie al sensore di forza/coppia integrato. Il sensore è estremamente sensibile anche ai movimenti più delicati e permette di programmare i cobot con la precisione necessaria per tutte le fasi in cui l’accuratezza è di fondamentale importanza.
BASTANO 87 MINUTI PER TRASFORMARE CHIUNQUE IN UN PROGRAMMATORE DI COBOT
RAPIDO RITORNO SULL'INVESTIMENTO
Ritorno ineguagliabile per imprese di ogni dimensione
Universal Robots offre ai propri clienti tutti i vantaggi dell'automazione robotica avanzata e dei robot collaborativi senza i tradizionali costi aggiuntivi associati alla
programmazione del robot, alla configurazione di hardware accessorio, come le protezioni perimetrali.
Universal Robots rende l'automazione robotica accessibile alle piccole e medie imprese, alle unità produttive che lavorano per piccoli lotti e ad altri contesti in cui le soluzioni tradizionali potrebbero essere troppo costose, e di difficile gestione.
Il produttore di attrezzature antincendio Task Force Tips, negli Stati Uniti, è un esempio in cui le protezioni di sicurezza e la mancanza di flessibilità associate alle soluzioni robotiche tradizionali hanno ostacolato l'efficacia dell'automazione.
Con l'aggiunta di 4 cobot di Universal Robots sulle loro macchine a controllo numerico, Task Force Tips è riuscita a ridurre la necessità di personale e ad aumentare le ore produttive, registrando un rientro dell’investimento dopo soli 34 giorni.
Costruite sapendo cosa serve al tuo business, le e-Series offrono una piattaforma software pienamente aggiornabile gratuitamente, capace di crescere in capacità applicative, per rendere l’investimento durevole nel tempo
34 giorni – il tempo di ritorno dell’investimento più basso registrato con cobot Universal Robots.