I vantaggi chiave dei cobot nel pick and place
I cobot applicati nel pick and place rappresentano una delle tecnologie più importanti nell'ambito dell'automazione industriale, offrendo una vasta gamma di vantaggi che contribuiscono a migliorare l'efficienza, la precisione e la competitività delle operazioni di produzione. Questi robot altamente specializzati sono progettati per afferrare e spostare oggetti da una posizione all'altra, riducendo la dipendenza dall'intervento umano (o risolvendo anche gravi carenze di manodopera) e migliorando notevolmente i processi produttivi.
Uno dei principali vantaggi dei pick and place robot è l'aumento della produttività. Essi sono in grado di lavorare ininterrottamente per lunghe ore senza affaticarsi, garantendo una produzione costante e continua. A differenza degli operatori, i robot non hanno bisogno di pause e non subiscono cali di rendimento dovuti alla fatica o a errori umani. Ciò permette alle aziende di aumentare la quantità di produzione senza compromettere la qualità del prodotto.
Inoltre, i pick and place robot sono noti per la loro precisione e affidabilità. Grazie a sensori avanzati e sistemi di visione artificiale, questi robot possono rilevare oggetti con grande precisione e posizionarli esattamente dove è richiesto. Questo riduce al minimo gli errori di posizionamento e i danni agli oggetti, ottimizzando l'efficienza del processo produttivo e riducendo il numero di prodotti difettosi.
Un altro vantaggio significativo dei pick and place robot è la sicurezza. Eliminando la necessità di lavorare in prossimità di macchinari pericolosi o di affrontare attività ripetitive e pesanti, questi robot riducono il rischio ergonomico, scongiurano infortuni e malattie muscolo scheletriche legate al lavoro. Gli operatori possono essere spostati verso compiti più qualificati e meno pericolosi, migliorando la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Lo stesso cobot, ppoi, risulta essere un’automazione sicura. I cobot sono da considerarsi come “quasi macchine”: dispongono di 17 safety native che ne garantiscono la sicurezza. Ciononostante, eventuali accessori, organi di presa, pinze e gripper, possono risultare pericolosi per l’operatore. Per questo motivo è sempre necessario disporre un’analisi del rischio sul complesso dell’applicazione produttiva. In ogni caso i cobot UR operano, in oltre l’80% dei casi, senza barriere e recinzioni all’intorno.
La flessibilità è un'altra caratteristica chiave dei cobot in pick and place. Possono essere facilmente programmati per eseguire una varietà di compiti e adattarsi a diverse dimensioni e forme di oggetti. Questo li rende ideali per linee di produzione che richiedono frequenti cambi di prodotto o processi personalizzati. La capacità di modificare rapidamente la programmazione dei robot consente alle aziende di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e di introdurre nuovi prodotti con maggiore facilità.
L'automazione con i robot collaborativi anche a una maggiore consistenza nella produzione. Poiché i robot eseguono le stesse attività in modo coerente e ripetitivo, il risultato è una maggiore uniformità nei prodotti. Questa coerenza è essenziale per mantenere elevati standard di qualità e per garantire che i clienti ricevano prodotti consistenti e affidabili.
Infine, l'implementazione di bracci robotici collaborativi può portare a un notevole risparmio di costi. Sebbene gli investimenti iniziali possano essere significativi, l'automazione con i robot porta a una riduzione dei costi di manodopera, a una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e a una minore produzione di scarti. Questi risparmi si accumulano nel tempo e contribuiscono a migliorare la redditività dell'azienda. Quest’ultimo vantaggio, in particolar modo, diviene più evidente quando la soluzione di automazione prescelta è un cobot. I cobot Universal Robots in particolare, hanno un ROI medio che oscilla fra i 6 e i 12 mesi: l’incremento di produttività che generano, infatti, consente di assorbire l’investimento in un lasso di tempo davvero breve.