Assa Abloy RO
UR3とUR5を使用して、安定した製品品質にフォーカスすることにより競争力を維持
01 概要
ASSA ABLOYは、ドア・窓開閉ソリューションの世界的リーダーであり、幅広い製品群を市場に提供しています。このことは、製品の多様性や構成に対する要求が高いことを意味し、その結果労働力不足が深刻化している地域では、自動化の要求が高まっています。ASSA ABLOY Romaniaは現在、溶接、スタンピング、リベット締め、ネジ留め、研磨、およびマシン・テンディングなど、さまざまな用途に4台のUR3と6台のUR5コボットを導入しました。
02 課題
ブカレストにあるASSA ABLOYの工場は、失業率が低い首都との大きなスキルの違いに悩まされていました。工場に新しい労働者を集めることが困難なため、ロボット、無人搬送車、ビン・ピッキング・システム、ソーティング装置など、さまざまなオートメーション・ソリューションを探す必要がありました。
「最初のロボットを購入する前に、当社の工場でテストする機会がありました。ユニバーサルロボットを選択した主な理由は、操作の優れた再現性でした。URロボットの最大の利点は、スクリプト言語によるグラフィカルなプログラミング・インターフェース、再現性、納期の短縮、およびエンドエフェクターとアクセサリーが幅広い点です」と、ASSA ABLOY Romaniaの自動化マネージャーIustin Simion氏は話しています。
ビデオ - 4台のUR3と6台のUR5ロボット、ASSA ABLOY(ルーマニア)
03 ソリューション
ASSA ABLOY Romaniaは、溶接、スタンピング、リベット締め、ネジ留め、研削などのさまざまな用途にURロボットを導入しました。これら多くのマシン・テンディング・タスクは、これらのプロセスを実行する装置内の未処理部品をロードするURロボット(インライン・アプリケーションまたは独立型ロボット・セルのいずれか)からなり、処理済み部品は、その後、工場内の別の場所のステーションに移されます。
ASSA ABLOY Romaniaは現在、UR+ソリューションの1つであるRobotiq製2フィンガー・アダプティブ・ロボット・グリッパーと特注のエンドエフェクターを搭載した、4台のUR3ロボットと6台のUR5ロボットを稼働させています。協働ロボットの展開には数週間かかりました。「複雑さによって変わりますが、私たちは1~2カ月でロボットを稼働させることができ、微調整のためにはさらに1カ月必要です」と、Iustin Simion氏は話しています。
設置されたロボットを用いて、ASSA ABLOY Romaniaは、製造されたコンポーネントの安定な品質にさらに注力しました。競争力の維持は、製品の品質を維持しながら、製造コストを維持・低減させることによって達成できる、唯一かつ最大の課題です。自動化は、ユニバーサルロボットの技術を重要な部分に使い、必要な成果を得るための主要な方法の1つでした。生産現場のURロボットは、有益な仕事ができる労働者10人分の生産力に相当すると推定されています。
もう1つの重要なメリットは、URロボットの柔軟性と使いやすさです。「URロボットを使って1年以上も仕事をしてきました。現在は、毎日新しいことを学んでいますが、単純なプログラムでロボットを動かすのに要した時間は1週間でした」と、ASSA ABLOY Romaniaの機械設計エンジニアのRazvan Stoleru氏は話しています。ロボットに精通しているエンジニアはStoleru氏だけではありません。現在、ASSA ABLOYチーム全体がロボットと対話し、小さな問題やエラーを解決することができます。
- 製造コストを維持・削減することにより競争力を維持
- 策定した自動化計画を後押しするために自動化技術を導入
- さまざまなマシン・テンディング作業を自動化
- 標準的なエンドエフェクターと特定のエンドエフェクターの必要性
- 工場内の危険な製造工程の潜在的リスクを低減
- 投資回収期間:3年(総合自動化計画による)
- 使用ロボット:4台のUR3と6台のUR5
- 作業の再現性の良さ
- 常に高品質の部品を製造可能
- 短期間でURコボットを作業に導入
- 工場内の安全柵が不要
- 協働ロボットの制御のプログラミングが簡単
- 顧客のすべての要求に対応できる柔軟性
- マシン・テンディング
- スタンピング
- リベット打ち
- ネジ留め
- 研削
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。