再構築、再定義された協働ロボット
ユニバーサルロボットの新製品、UR20の登場です。
再定義された協働ロボット
UR20は、ユニバーサルロボットの次世代高性能協働ロボットの第一弾製品です。パフォーマンスを新たな高みへと引き上げるべく設計されています。
UR20はゼロから構想され、再設計、再構築されました。
次世代のパフォーマンスと品質を実現するために、細部に至るまで緻密に設計されています。
最大の要望を満たすために
UR20は以下のことを可能にします。
#1 処理能力の向上
より多くの製品を同じ品質でより早く届けることで、お客様を増やし、お客様を驚かせましょう。
#2 稼働率の向上
UR20は当社のシリーズの中で最速を実現。生産ラインを加速させ、競争力を維持するのに役立ちます。
#3 生産能力の向上
UR20のキーワードは「より良く」です。 UR20は、お客様の最大の生産目標を達成するために設計された高性能な協働ロボットです。
UR20は、歴代最高性能で、競争力のあるロボットです
自動化の再定義を常に目指しているユニバーサルロボットは、道を切り開き、最も革新的な自動化解決策をあらゆる規模の企業に提供することを約束します。 アクティブ振動減衰ソフトウェアと完全に再設計されたジョイントを採用したUR20。協働ロボットによる自動化を再定義しています。 高精度と高品質を維持しながら高荷重作業を行うために設計された協働ロボット、これを世界中のメーカーは待ち望んでいたのです。
UR20が他の高可搬型協働ロボットと異なる点はいくつかありますが、5つの重要な特徴をご紹介します。
最新情報を入手する(英語)
UR20は近日発売予定ですが、この新しい協働ロボットがどのようにあなたのビジネスを変えるかについて、もっと知りたい方は、最新情報の配信(英語)にご登録ください。
UR20は、協働ロボットの素晴らしいファミリーに加わり、ビジネスの迅速な展開とより多くの成果を可能にします。
UR20は、従来の革新的な製品群と次世代の高性能協働ロボット間のギャップを埋めるもので、メーカー各社が待ち望み、探し求めていた製品と言えます。