Close
Choose your language
ピック・アンド・プレイス
ピック・アンド・プレイスの反復作業の自動化で、生産性の向上を
ピック・アンド・プレイスの工程にURロボットを使用することで作業精度を高めれば、生産性を向上させるとともに廃棄品を低減できるようになります。現場スタッフの帰宅後に継続して作業させることも可能です。ティーチングペンダントは直感的なインターフェイスなためプログラミングも簡単で、専門技術者のいない小規模事業者にも容易にお使いいただけます。反復作業からスタッフを解放し、より重要なタスクに御社の人材を再配置できるようになります。
ピック・アンド・プレイス作業用途ーユニバーサルロボット
- ほとんどのピック・アンド・プレイス用アプリケーションはURロボットアームにより自律的に実行できますので、ピック・アンド・プレイス用ロボットとしては理想的です。
- ユニバーサルロボット製ピック・アンド・プレイス用ロボットで生産性と柔軟性を高めます。それには全く同一の精度で長時間もわたり何度も同一の動作を反復するという超人的な能力が必要になります。この理由からURロボットアームの+/- 0.1 mm (.004インチ) の許容範囲での反復可能性はクイックプレシジョン処理を自動化するために理想的なのです。
- 小型サイズで軽量に設計されたユニバーサルロボットのピック・アンド・プレイス用ロボットは狭いスペース条件でもアプリケーションに簡単に配置できます。
- プログラミングが容易で平均セットアップ時間が早いことにより、大規模な設備を再配列してもコスト効率が悪くなるような小容量の生産に対してもユニバーサルロボットアームは理想的です。
- 新しいプロセスへピック・アンド・プレイス用ロボットを迅速かつ容易に移動することができ、少量のバッチまたは速やかなチェンジオーバーが必要な場合を含め、ほぼすべての手動タスクを自動化する機動性を実現します。UR ロボットは、反復作業についてプログラムを再利用することができます。
- UR ロボットのロボットアームはすべて、IP-54 認定取得済です。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。
ピック・アンド・プレイス用アプリケーションを使用する会社
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。