Close
Choose your language
ユニバーサルロボットのコボットで、CNCマシンテンディングを自動化する
お客様のCNCマシンの効率を最大化、品質を向上、生産を最適化およびパフォーマンスを改善します。
CNCマシンなどの重機に近接して作業する人間のオペレーターに関連した身体傷害のリスクを低減しながら作業速度を改善します。当社ロボットアームが作業員に接触した場合、当社の特許付き技術により接触時の力を制限します。URロボットは、人間が作業区域に入った時には低速モードで操作し、退出時には全速を回復するようにプログラムすることもできます。
当社は、生産ラインの最適化を目指す中小企業向けに将来も通用するプラットフォームを提供します。お客様のワークフローに変更があった場合、URロボットはその小型サイズと軽量設計のために新たなコンステレーションで迅速かつ容易に配置できます。
CNCのロボット工学ーユニバーサルロボット
- ユニバーサルロボットはほとんどのCNC省スペースのCNCロボットは迅速に再プログラムすることもでき、様々なマシンや視覚誘導などの周辺システムと併用することができます。
- 新しいプロセスでCNCマシンをテンディングするためのCNCロボットアームの配置は高速かつ用意に行うことができ、少量のバッチまたは速やかなチェンジオーバーが必要な場合を含め、ほぼすべての手動タスクを自動化する機動性を実現します。UR ロボットは、反復作業についてプログラムを再利用することができます。
- 労働者を人間工学的に不快な反復作業から解放します。ユニバーサルロボット製のロボットアームがあれば、より重要でより危険度の少ないタスクを行うために従業員を解放することができます。
- お客様の運用コストを引き下げます。ユニバーサルロボットは、ロボットのプログラミング、セットアップ、シールドされた専用の作業スペースなどに関連してこれまで必要だった追加コストが一切不要で、高度なCNCロボットによる自動化のメリットすべてを提供します。最も迅速に登録されたROIは34日間の期間であり、ロボット業界では最も早いものの一つです。
- 速度と精度および信頼性と品質を向上させます。CNCロボットアームは著しい環境上の影響および温度の変化に耐えることができます。
- すべてのユニバーサルロボットはIP-54の認証を取得しています。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。