協働ロボットアームによる射出成形
協働ロボットを使用してプロトタイピングおよび短期製造向け射出成形の高速かつ正確な処理を得る
身体的負担の大きい反復作業から射出成形機械加工オペレーターを解放し、人身事故のリスクを排除します。UR産業用ロボットは射出成形作業用途を含むプラスチックとポリマー生産のすべての場所にわたり使用することができます。同ロボットはほとんどの作業用途で自律的に実行することができ、従業員が帰宅してしまっても企業は成形加工を処理できます。
接続性と柔軟性を高めるため、UR ロボットすべてにオプションとして(射出成形マシンへのケーブル接続を含む)Euromap 67 が利用できます。Euromap 67 を利用すると、高速プログラミングが容易になるユーザーフレンドリーなテンプレートおよびロボットアームと射出成形マシンの間の通信シグナルが確保されます。
射出成形作業用途ーユニバーサルロボット
- 安全ケージからロボットを取り出したことで比類なき柔軟性の自動化が可能になります。ロボットが作業員に接触した場合、当社の特許付き技術により接触時の力を制限します。ロボットは、人間が作業区域に入った時には低速モードで操作し、退出時には全速を回復するようにプログラムすることもできます。
- それには継続的に全く同品質の流動性を実現する超人的な能力が必要となります。しかしながら、URロボットはどんな時でも一貫した圧力を維持することができます。ロボットを配置することにより均一な品質を確保、生産コストを低減および操作を最適化することができます。
- プログラミングが容易で平均セットアップ時間が短いことにより、大規模な設備を再配列してもコスト効率が悪くなるような小容量の生産に対してもユニバーサルロボットアームは理想的です。
- 射出成形用ロボットの新しいプロセスへの移動を迅速かつ容易に行うことができ、少量のバッチまたは速やかなチェンジオーバーが必要な場合を含め、ほぼすべての手動タスクを自動化する機動性を実現します。UR ロボットは、反復作業についてプログラムを再利用することができます。
- UR ロボットのロボットアームはすべて、IP-54 認定取得済です。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。