Close
Choose your language
研究機関における分析と試験場所での協働ロボットアーム
柔軟性、スペースの効率的な利用、周辺機器とのシームレスな統合といった厳しい条件を満たすことが必要となる研究機関における調査プロジェクトを自動化します
厳格な時間管理が要求される試験および分析作業に適した 24 時間年中無休体制を維持しながら、最高の柔軟性を実現するようシステムをカスタマイズします。精度と一貫性がプロジェクトの成功の鍵であるとき、ロボットの導入がそれを実現する答えとなります。ロボットは一貫した反復作業により正確な工程に従い、予め定義されたワークフローをこなし、その偏差も非常に小さく、研究や分析に最適な条件を提供します。
一貫性および予測可能な品質を保証する。それには全く同一の精度で長時間もわたり何度も同一の動作を反復するという超人的な能力が必要になります。この理由からURロボットアームの+/- 0.1 mm (.004インチ) の許容範囲での反復可能性はクイックプレシジョン処理を自動化するために理想的なのです。
研究機関における分析と試験の作業用途ーユニバーサルロボット
- 小型サイズで軽量に設計されているので、ユニバーサルロボットの分析と試験用ロボットは狭いスペース条件でも作業用途に簡単に配置できます。
- 分析および試験の工程での一貫性を向上させることで作業員を反復作業から解放します。
- お客様の運用コストを低減します。ユニバーサルロボットは、ロボットのプログラミング、セットアップ、シールドされた専用の作業スペースなどに関連してこれまで必要だった追加コストが一切不要で、高度なロボットによる自動化のメリットすべてを提供します。195日という平均資本回収期間は、ロボット業界でも最速です。
- 分析と試験用ロボットを新しいプロセスへ迅速かつ容易に移動することができ、少量のバッチまたは速やかなチェンジオーバーが必要な場合を含め、ほぼすべての手動タスクを自動化する機動性を実現します。UR ロボットは、反復作業についてプログラムを再利用することができます。
- UR ロボットのロボットアームはすべてIP-54 認定取得済です。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。ユニバーサルロボットはお客様の研究機関へ手頃な価格で自動化を提供します。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。