溶接作業の自動化
協働ロボットを用いた溶接自動化ツールで溶接品質の安定化と生産性向上を実現
協働ロボットによる溶接自動化ガイドをダウンロードする協働ロボットで溶接技術を継承する
溶接は熟練に長い時間を要する技術ですが、熟練作業者の引退にともない技術継承が困難になっています。手溶接の場合、複雑な溶接を行うには、長い経験を有する溶接作業者が必要です。熟練した溶接作業者の不足に悩む企業にとって、協働ロボットを用いた溶接自動化ツールは溶接キャパシティを安定確保・向上させるために重要な役割を果たすようになってきています。
新たなツールを溶接工の手に
溶接工が望まないような、反復的で重労働な溶接加工を協働ロボットを用いた溶接ツールにやらせることで、限られた溶接工でもキャパシティを拡張でき、より多くの受注量に対応するができます。
溶接自動化ツールを使用すれば、すべての溶接において、より高い精度、スピード、一貫性を実現できます。協働ロボットは、溶接(MIG/MAGおよびTIG)、切断(プラズマと酸素燃料の両方)、レーザー、スポット、円周溶接に対応しています。
URロボットを用いた溶接システムは、コンパクトで柔軟性が高いため現場レイアウトを変えずに導入しやすく、非常に使いやすいためロボット未経験の溶接作業者でも操作方法の習得と溶接条件の設定が簡単なため、多品種少ロットの現場においても導入が可能です。協働ロボット溶接ツールを使用することで、以下のような多くの利点があります。
溶接のニーズに応えるパッケージソリューション
URは、お客様の溶接工程を事前に確認した上で、溶接自動化ソリューションを提供するのに最適なパートナーを紹介します。事前の溶接テストも受け付けています。
溶接工の能力を拡張する、安定・高品質の溶接自動化を実現するためのソリューションをご提案いたしますので、是非ご相談ください。
UR3e
UR10E
溶接作業の自動化について詳しく知りたい方はこちら
さまざまな業界の企業が溶接作業を自動化するために協働ロボットをどのように活用しているのかをご紹介します。