Close
Choose your language
コボットにより、世界中の失明の廃絶をサポートする方法
眼内レンズの生産工程で高精度なマテリアルハンドリングやピック&プレイスを実現
課題:
Aurolabが世界中のNGOや病院に提供するソリューションの中には、白内障の手術に使用する製品を含む白内障用のキットや術後の視力を取り戻すのに役立つ眼内レンズなどがあります。
眼内レンズの生産工程では、材料のマテリアルハンドリングやピック・アンド・プレイスなどのタスクにおける精度と正確性が極めて重要でした。したがって、Aurolabはインドの販売代理店であるGI India Automation and Systems Pvtと協働して彼らの製造工程を最適化しました。
ビデオ — UR5ロボット、Aurolab(インド)
ソリューション:
ロボットは、スタッフが安全かつ快適に作業できるものでなければなりませんでした。従業員にシームレスに馴染むことに加え、ユニバーサルロボットが手頃な費用面、消費電力削減、また負荷がかけられた際に保護するための停止測定により電源を切るといった安全面によって選ばれました。
Aurolabのコボット第1号機のコンセプトの証明が確立された後、当社の製品の信頼性が確認されました。その後、Aurolab社の工場に7機が加えられました。Aurolabの工程に協働型ロボットの追加された後、Aurolabでは、年間生産高にしてレンズの量200万以上となる15%もの大幅な増加が見られました。
協働型ロボットの利点の理解におけるAurolabのビジョンにより、今や人々がさらに早く視力を取り戻す恩恵にあずかることができるようになりつつあります。
- 柔軟性、生産性、信頼性の求められる重要な作業に対応
- 生産性と品質の向上
- ROI、2年未満
- 0.1mmの反復可能性の精度
- 簡単、安全、本質的な共同性
- 極めて低いランニングコスト - AMCが不要で、極めて低い電力消費量
- スペースに制限がある場所でも、ケージいらず(アプリケーションリスク評価の対象)で動作可能
- マテリアルハンドリング
- ピック・アンド・プレイス
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。