--

建設における限界を押し広げる

Autodesk

要するに

Autodeskは、より「大胆な」研究を可能にするロボットの安全機能と、簡単なコマンドストリーミングと迅速な反復を容易にするcobotsのオープンアーキテクチャにより、幅広いプロジェクトにURロボットを選択しました。

ビジネストランスフォーメーションAutodeskは、

建設業界で一般的に使用されているソフトウェアを作り、顧客がロボットと緊密に協力して新しいタスクを達成できるようにする新しいソリューションを作成するための徹底的な研究を求めています。製造サプライチェーンははるかに小さい製品許容誤差を可能にしますが、建設で処理される部品の違いは一般的にははるかに広く、オートメーションソリューションの再現性と処理性能に課題をもたらします。頑丈な建設現場でロボットを動かしたり、さまざまなタスクに展開したりする柔軟性を持つことも、通常は1つのタスク専用の安全ケージに留まる従来の産業用ロボットでは困難です。

Autodesk

業界 Electronics and Technology
United States
従業員数 1000+
使用したURロボット UR10 & UR5
UR 5およびUR 10ロボット、Autodesk

解決策

AutodeskのRobotics Labは、Universal Robotsの協働ロボットアーム( cobots )を使用して、人間とロボットの相互作用、機械学習、描画、スマートアセンブリシステムにまたがる研究プロジェクトでこれらの課題に取り組んでいます。 最近の4つのプロジェクトは次のとおりです。

ザ・ハイヴ・パビリオン:人間とロボットの相互作用

この巣箱は、オートデスク大学( Autodesk University )、シュトゥットガルト大学( ICD University of Stuttgart )、オートデスクロボティクスラボ( Autodesk Robotics Lab )、URロボットの会議出席者が密接に協力して作った、生の竹と繊維の糸でできたパビリオンでした。

目標は、ロボット製造、ウェアラブル、RFIDトラッキング、およびビルディングパーツに組み込まれたインテリジェンスのシームレスな統合をユーザーが体験できるようにすることでした。手ごわい挑戦でした。生の竹は、長さと幅が異なる非常に凹凸のある曲げ可能な素材です。「私たちがロボットとどの程度協力して、ロボットに与える不確実性とばらつきを理解するのに役立てることができるのか、はっきりとはわかりませんでした」と、AutodeskのロボティクスラボのシニアリサーチエンジニアであるHeather Kerrickは説明します。「私たちは、ロボットにセンサーと意思決定能力を与え、それに応じて行動することで、ロボットに力を与える能力を本当に誇りに思っていました。

「ハイブパビリオンは、出席者が3つのランダムな竹の部分をユニバーサルロボットに固定し、竹の先端に繊維を引っ掛けるために必要な動きのシーケンスを生成して、ユニークな回転雑草のような緊張感のある要素を作り出す「巻き上げステーション」に建てられました。「URロボットは、人間が現場で行うことが困難であった非常に正確な動きと非常に正確な測定を提供することができたため、人間はそれほど多くの測定ツールや機器を必要としませんでした」とケリック氏は言い、安全性の側面も強調しています。「リアルタイムのセンサーデータに基づいてロボットが動いている実験的な研究を行っているので、ロボットが予期せぬことを行う可能性は非常に高い」とケリック氏は説明し、彼女のチームがより大きく、より産業用のロボットを使用していたら、彼らは同じように一般の人々と関わることができず、研究プロジェクトははるかに遅くなっていただろうと付け加えた。「しかし、Universal Robotsを使用することで、ロボットが自分自身を壊さず、他の人に危険を及ぼさないことを信頼できるため、私たちの研究をもう少し大胆にすることができました。「Autodeskチームは、3日でハイブの構築に成功しました。

ベクターアートワーク描画:ロボット経路フォロー

安全ガードなしでオープンスペースで操作できるようになったUR 10ロボットは、オートデスク( Autodesk )のリサーチエンジニアであるエヴァン・アサートン( Evan Atherton )によって作成されたウイルスショートフィルム「Artoo in Love」のカメオにも登場しました。この映画では、公園でUniversal RobotsのUR 10モデルの肖像画が描かれています。「ロボットをこの未知の場所に連れて行くのは興味深い挑戦でした」とAthertonさんは説明します。同僚と共にロボットのキャリブレーションを行い、キャンバスに投影されたベクトル描画の経路をロボットに指示する簡単なプログラムを書きました。「UR 10は完璧でした。小さく、可動性があり、安全でした。ペリカンのケースでそれを持ち出すことができます。従来のロボットを使用していたら、フォークリフトと安全ケージが必要だったので、うまくいかなかったでしょう」と彼は言います。

建設現場での柔軟なロボット支援

URロボットの組み込みの安全機能はまた、Autodeskが建設現場の周りを動かすことができる建設現場のための「ロボットアシスタント」のプロトタイプを開発することを促しました。研究チームは、ロボットアームの端部にルーターを配置し、カメラとプロジェクターを与え、ロボットが人間のジェスチャーや音声コマンドを認識できるようにする機械学習ソフトウェアを開発しました。UR 10は、例えば、乾式壁の一部まで巻き上げることができ、ユーザーが変更できるコンセントを壁に投影し、次に音声コマンドを使用してUR 10に先に進んで切り取るように指示することができる。

スマートアセンブリシステム

AutodeskのURロボットに関する研究で取り組んでいるもう1つの建設業界の課題は、チームの「Brick - Bot」がビンピッキング、再把握、配置の3つのサブ問題に取り組むスマートアセンブリシステムの開発です。

ビジョンガイダンスを使用して、ロボットは異なるサイズと色のジャンブルで事前定義されたレンガを選ぶことができます。レンガが配置のために間違った位置で把持されている場合、UR 10は目視調査を行い、グリッパーに正しく配置されるまでレンガを再配置して再把持することができます。最終的な配置は、カメラを保持してレンガアセンブリを確認する第2のURロボットであるUR 5によっても視覚誘導されます。「次のイテレーションは、レゴやおもちゃのキリンの家などのデザインの組み立てを実際に開始してから、ロボットに自動的に組み立ててもらうことです」とAutodeskのソフトウェアアーキテクト、Yotto Koga氏は説明し、このプロセスでロボットのすぐ隣で作業する能力が不可欠であることを強調しています。「私たちがUniversal Robotsを選んだ主な理由の1つは、作業が安全だからです。ロボットを文字通りラップトップに接続し、隣で作業し、安全プロトコルが物事を遅くすることを心配することなく、実験をすばやく繰り返すことができました。これは、私たちがこのプロジェクトを進めるために非常に重要でした。

「URロボットのオープンAPIにより、迅速な進歩も促進されました。「TCP通信を介したストリーミングAPIを使用して、URロボットをかなり低レベルで制御することができました。これは、ロボット自身のオペレーティングシステムをバイパスしてロボットに直接アクセスする必要があるため、特定のニーズに不可欠でした」とソフトウェアアーキテクトは説明します。彼の同僚であるヘザー・ケリックは、ハイブプロジェクトがロボットのオープンアーキテクチャからどのように恩恵を受けたかを説明しています。「ハイブを構築することは、チームやデバイス間でさまざまなコーディング言語や環境で作業することを意味しました。すべてのコマンドを単一の文字列に簡素化し、ロボットに送信することができました」と彼女は言います。当社の大型産業用ロボットでは、多くの場合、ロボットに組み込まれているネイティブコントロールを回避するために追加のステップや追加のソフトウェアが必要ですが、ここではそうではありません。URのスクリプト言語も、学びやすく、使いやすいです。」

私たちは、ロボットにセンサーと意思決定能力を与えてロボットに力を与え、それに応じて行動する能力を本当に誇りに思っていました。

Heather Kerrick, Senior Research Engineer
建設現場に革命をもたらす

建設現場に革命をもたらす

建設現場のロボットは、主に従来の産業用ロボットが安全ケージ内で動作する必要があり、簡単に移動できないため、まれです。Universal Robotsに組み込まれた安全機能により、安全ガードなしで人間と一緒に作業することができます。これにより、Autodeskのロボットアシスタントプロトタイプが可能になり、あらかじめ定義されたドライウォールを切り取るなど、タスク間を移動できるようになりました。UR 10コラボレーティブロボット、Autodesk、米国

ロボット知覚の限界を押し広げる

ロボット知覚の限界を押し広げる

「ハイブプロジェクトから学んだ最も興味深いことの1つは、ロボット工学の経験が豊富な人々が、すべてのセンサーで実行できることに非常に感銘を受け、ロボット工学で作業したことがない人々はそれを当たり前のことと考えていたことです。彼らは、これがこの技術の仕組みだと考えていました」と、Autodeskのロボティクスラボのシニアリサーチエンジニア、Heather Kerrick氏は説明します。 UR 10コラボレーティブロボット、Autodesk、米国

音声対応テクノロジーのシームレスな統合

音声対応テクノロジーのシームレスな統合

Autodeskは音声対応ソフトウェアを構築し、オペレーターはUR 10にいつドライウォールを切り取るかを簡単に伝えることができます。 UR 10協働ロボット、Autodesk、米国

建設におけるイノベーションを解き放つ

建設におけるイノベーションを解き放つ

ハイブパビリオンを建設する目的は、ロボット製造、ウェアラブル、RFIDトラッキング、およびビルディングパーツに組み込まれたインテリジェンスのシームレスな統合をユーザーが体験できるようにすることでした。このハイブプロジェクトは、Autodesk Robotics Lab、ICD University of Stuttgart、およびAutodesk Universityの参加者によるコラボレーションでした。 UR 10協働ロボット、Autodesk、米国

シームレスな統合によるオンサイト建設の再定義

シームレスな統合によるオンサイト建設の再定義

「URロボットは、人間が現場で行うことが困難だった非常に正確な動きと非常に正確な測定を提供することができたため、人間はそれほど多くの測定ツールや機器を必要としませんでした。彼らはロボットに行き、必要な部品を手に入れ、それを建設現場に持ち帰ることができました」とAutodeskのリサーチエンジニアであるHeather Kerrick氏は述べています。彼のチームは3日間で巣箱の作成に成功しました。 UR 10協働ロボット、Autodesk、米国

安全第一のイノベーション-アジャイル実験のエンパワーメント"

安全第一のイノベーション-アジャイル実験のエンパワーメント"

「私たちがUniversal Robotsを選んだ主な理由の1つは、作業が安全だからです。ロボットを自分のラップトップに文字通り接続し、その隣で作業し、安全プロトコルが物事を遅くすることを心配せずに実験をすばやく繰り返すことができました。これはこのプロジェクトを進める上で非常に重要でした」とAutodeskのソフトウェアアーキテクトであるYotto Koga氏は言います。 UR 10コラボレーティブロボット、Autodesk、米国

合理化されたコマンドで芸術的表現を変革

合理化されたコマンドで芸術的表現を変革

URロボットのオープンアーキテクチャにより、コマンドを簡単にストリーミングできます。UR 10ロボットは、ロボットにキャンバスに投影されたベクトル描画の経路を追うように指示する単純なプログラムを介して、メールボックスと恋に落ちるR 2 D 2を描くことができました。 UR 10協働ロボット、Autodesk、米国

自動化の課題が解決されました

  • 製品バリエーションの正確な取り扱いと組み立て
  • コマンドストリーミングによる描画
  • 音声コマンドと機械学習による裁断プロセス
  • 建設現場での人間とロボットのコラボレーションを密接にする

導入の決め手

  • 簡単なコマンドストリーミングを可能にする共同で安全な
  • オープンプログラミングインターフェイス

協働ロボットで自動化した作業

  • 組み立て
  • ピックアンドプレース
  • 切断

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510