--

2つのUR 5により、血液サンプル結果の迅速な配信が保証されます

Gentofte Hospital

要するに

2台のUR 5ロボットが、Gentofteのコペンハーゲン大学病院で分析用の血液サンプルの処理と分類を最適化するようになりました。このソリューションにより、分析のために到着するサンプルが20 %増加したにもかかわらず、ラボは1時間以内に結果の90 %以上を提供するという目標を維持することができます。

デンマークのGentofteにあるコペンハーゲン大学病院は、[コラボレーションロボット](/ products /" Collaborative robots ")が、さらなる分析のために4つの異なる経路の血液サンプルの手動選別を自動化するコスト効率の高いソリューションになる方法を模索したいと考えていました。ロボットアプリケーションは、より大型の自動バルクローダーが選択できない研究室のスペース制限された領域に配置する必要がありました。病院のラボでは、技術者がロボットと対話し、処理プロセスに人間の干渉が必要な場合に簡単に介入できるようにしたいと考えていました。ラボに到着する血液サンプルの量が20 %増加することに直面して、経営陣はまた、追加のスタッフを追加することなく、1時間以内にすべての血液サンプルの90 %を分析するというラボの目標を維持しようとしました。

Gentofte hospital

業界 Medical and Cosmetics
Europe
従業員数 1000+
使用したURロボット UR5
ビデオ— UR 5 cobot、コペンハーゲン大学病院、Gentofte、Denamrk

解決策

Universal Robotsの協働ロボットアームは、人と一緒にフェンスなしで操作できます。これは、安全囲いに固定された従来の産業用ロボットからの根本的なシフトです。

インタラクティブなデザインにより、新しいタスクを簡単に設定でき、内蔵の安全システムにより、URロボットアームはルート上で物体や人に遭遇した場合に自動的に動作を停止できます。これらの機能は、コペンハーゲンラボにとって重要でした。

「すべての血液サンプルは、安全フェンスを設置する余地のないラボの隅にあるコンベアに届きます。ビジョンガイドプログラミングに対応し、サンプルをすばやくピックアップ、並べ替え、分析のためにエントリーモジュールにロードできる、本質的に安全で使いやすいソリューションが必要でした。Universal Robotsはこれらの基準を満たしています」と、現在2台のUR 5ロボットを実装しているコペンハーゲン大学病院の主任医師であるSteen Stender氏は述べています。

最初のURロボットはサンプルをピックアップし、バーコードスキャナーに入れます。ビジョンカメラはスクリューキャップの色を撮影し、ロボットは色に応じて4つの異なるラックのいずれかにサンプルを配置するように誘導されます。2番目のロボットは、ラックのサンプルを拾い上げ、遠心分離と分析のためにマシンフィーダーに配置します。ロボットは1日あたり約3,000サンプル、1分あたり7〜8本のチューブを処理します。

私たちのスタッフは、これらのロボットを熱心に受け入れました。彼らは、分析されていないラボの各血液サンプルが待機している患者であることを知っています。1時間以内にほぼすべての血液サンプルの結果を提供することは、外来患者が病院への旅行を節約することを意味します。臨床医は同じ診察中に結果を受け取るようになりました。入院患者の午前中に収集されたサンプルの結果は、臨床医の午前中のラウンドの前に準備ができています。すべての検体は緊急検体として扱われます。

Steen Stender, Chief Physician
1時間以内に配達

1時間以内に配達

分析を必要とする血液サンプルの数が20 %増加したにもかかわらず、ロボットはラボが追加のスタッフなしで応答時間を維持することを可能にしました。検査結果の90 %以上は、ラボに到着してから1時間以内に準備ができています。 「当社のスタッフは、これらのロボットを熱心に受け入れました。彼らは、分析されていないラボの各血液サンプルが待機している患者であることを知っています。1時間以内にほぼすべての血液サンプルの結果を提供することは、外来患者が病院への旅行を節約することを意味します。臨床医は同じ診察中に結果を受け取るようになりました。入院患者の午前中に収集されたサンプルの結果は、臨床医の午前中のラウンドの前に準備ができています。すべてのサンプルは緊急サンプルとして扱われます」とStenderは結論付けています。

自動化の課題を解決しました:

  • 生産量の増加。
  • スタッフは、汚染のリスクがある繰り返しのタスクを処理することから解放されました。

主な価値推進要因:

  • 簡単なプログラミング
  • 迅速なセットアップ
  • コラボレーションと安全

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • ラボ分析とテスト

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510