Close
Choose your language
柔軟性の高いロボットが家族経営の機械工場を仰天させました
課題:
1946 年に設立されたヘルシンキに拠点を置く機械工場である Konetehdas K&K 社は、その顧客に幅広い機械サービスを提供しています。事業の中心は、手動フライス盤、旋盤およびプログラム可能なマシニングセンターを使用する少量生産の実行です。国際市場で活動している顧客について、正確な納品、高品質、競争力のある価格設定が鍵となります。
同社は、プロセスを最適化するために、ロボットの自動化を試してみることにしました。しかし、CEO である Kari Haraslahti は、ロボットがかさばり、設定が困難になるのではないかと恐れていました。
ソリューション:
2011 年、Konetehdas K&K は、2 台のロボットのうち最初の 1 台を受け取りました。そして、Kari Haraslahti は、その使いやすさと柔軟性の高さに仰天しました。
「私の息子である Ari は、会議室へ行き、ロボットをテーブルに取り付け、その周りに LEGO ブロックを積み上げました。ロボットに当社が必要とする動きをさせるためのプログラミングに 2 時間しかかかりませんでした。これは、本当に直観的でした!」
最初、ロボットは機械加工ツールに取り付けられ、研磨用ピースを供給しました。これは、単調ですが、精度の高いルーチンでした現在では、2 台のロボットが、はるかに多くを行っています。
“当社は、これらの 18 kg のロボットの可能性を理解し始めました。これらは、移動や他のマシンに対してプログラミングしやすく、また、保護装置を必要としないので、移動を素早く行うことができます。初めてプログラミングした後、ロボットは、その位置を検出し、自動的に正しい設定を選択します。”
- 切削工具
- 特殊工具
- プログラミングが容易
- セットアップが早い
- 柔軟性のある導入
- 協働的で安全
- CNC
- マシンテンディング
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。