比類のない柔軟性を実現する UR ロボット
UR10 を用いて、現在、LEAX Group は、必要に応じて、その 11 の工場間で移動できる柔軟性の高いリソースにより利益を得ています彼らにとって、ロボットアームは、製品ポートフォリオの変化の可能性を将来に渡って保証する長期投資です。
課題:
スウェーデンの委託製造業者である LEAX GROUP は、最良フローを見つけるために、工場内の機械を移動することがよくあります。時々、フロー全体が、他の LEAX サイトに輸送されます。従って、同社が探していた自動化ソリューションは、柔軟でプログラムが容易で、スペースを効率的に使用する必要がありました。
「当社では、毎年、特定製品を少量から最大 100,000 台まで、すべてを製造しています。当社にとって、新製品に対する受注を実行できることは、極めて重要であると同時に強みでもあります。当社には、装置を迅速に起動することに対して非常に高い要件があります。」と、LEAX GROUP の品質マネージャである Rickard Isaksson は述べています。
ビデオ — UR10ロボット、Leax Group(スウェーデン)
ソリューション:
LEAX GROUP は、3 台の UR10 ロボットアームに投資することを意思決定しました。それらは、シェービングマシンにおける噛み合いを変更し、3 本指グリッパにより、2 台のギア切断機をローディング/アンローディングするために使用されます。
Rickard Isaksson は、ユニバーサルロボットの UR10 が長期投資であることについて以下のように説明します:「通常のマシンと比較した場合、オペレータが 2 シフトを実行するとして、その投資回収期間は 18 カ月です。しかし、これは、投資回収時間を計算する、あまりにも狭い見通しです。当社では、3 年後に特定の製品を製造停止することを仮定しています。その時、当社では、UR10 を新しい用途および他の用途で使用することができます。 当社が、特定製品のために特別な設計をしていた場合、同じ状況にはなかったと思います。」
- 柔軟性の高い UR ロボットは、機敏な製造を可能にしながら、生産とスペースの利用を最適化しました。
- 投資回収期間:18か月
- プログラミングが容易
- セットアップが早い
- 柔軟性のある導入
- 協働的で安全
- CNC
- マシンテンディング
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。