02 -課題

最も高く評価されているスポーツアイウェアブランドのいくつかのメーカーであるLEM Opticalは、多くのアプリケーションの課題に対応して、コラボレーションオートメーションを導入することにしました。これまでのところ、同社は4つのUniversal Robots [協働ロボット](/ it/prodotti /)を3つの異なるプロセスにインストールしています。各プロセスは、特定の課題を提示した。

  1. レーザーレンズマーキング:このアプリケーションの課題は、レーザー焦点と円筒レンズとの間に一定の距離を保ち、レンズの動きでレーザービームを補間して表面全体のマーキングを確実にすることでした。
  2. 水性接着剤の分配:スキーゴーグルのフォームパッドには、あらかじめ設定された軌道に沿って特定の量の接着剤を塗布し、パッドの一部を避ける必要がありました。アプリケーションはまた、重機に対応できない中二階フロアに設置されていたため、一連の重量/フットプリント基準を満たす必要がありました。
  3. 射出成形機の傾向:課題は、非人間工学的な操作を自動化し、サイクルタイムと効率を最適化することでした。

導入事例のポイント

業界 Industry
Country
従業員数 Number of Employees
ビデオ— LEM Optical、イタリア

01 -ショートストーリー

LEM OpticalはイタリアのGalliate Lombardoにある会社です。大手アイウェアブランド向けの高性能アイウェアとスキーゴーグルを製造しています。人件費の低い国との競争、モデルバリエーションの需要の高まり、一般化されたコスト削減などの主要な課題により、LEMは急速に自動化に移行しました。同社は現在、4台のUniversal Robotsをレーザーマーキング、ディスペンシング、射出成形機の手入れに導入しています。

03 -解決策

LEM Opticalは、Universal Robotsの公式ディストリビューターであるAlumotionに行き、cobotsの統合を処理し、3つのプロセスを自動化しました。

共同レーザーマーキング

レーザーレンズマーキングアプリケーションでは、2つの同じセルに2つのUR 3 cobotsがインストールされています。cobotは、LEMが別途開発した真空グリッパーでレンズ(すでにゴーグルのフレームに挿入されています)をピックアップします。次に、レンズをレーザーの下に置き、焦点からの距離が一定のままになるように移動させ、ブレードがレンズの端の周りで動作してマークするようにします。両方のレンズのマーキングを完了するのに約3分かかるサイクルの終わりに、ロボットはレンズとフレームをラックに置きます。2つのセルは、それぞれ2 0 ~ 4 0個のレンズを含む緩衝液によって供給される。

LEMのゼネラルマネージャー兼共同オーナーであるStefano Lodigiani氏は次のように述べています。「cobotsがなければ、これを行うことはできませんでした。「手動では、レーザー焦点から一定の距離を保つことは不可能ですが、cobotsはプロセスを完璧に実行するために必要な精度と再現性を保証します。また、2つのセルのフィードバッファのおかげで、このフェーズは完全に自動化されました。オペレーターは、約1時間に1回のバッファーのロードと品質管理の2つの操作のみを実行します。これにより、この繊細なオペレーションで高精度を維持しながら、従業員を最適化し、付加価値の高い仕事に従業員を割り当てることができました。」

**接着剤の調剤**

LEMの主力製品には、多数のスキーゴーグルモデルが含まれています。このアプリケーションは、ゴーグルのフレームに接着される泡パッドの特定の領域に接着剤を分配する。生産パラメータの調整の結果、パッドはフレームの外側に約2ミリメートル突出します。接着剤は、フレームに接触する部分にのみ塗布する必要があります。「手動では、同じ軌道上で一定の速度で、必要な再現性でこの操作を実行することは不可能でした」とStefano Lodigianiは説明します。「そこで、タンクから供給されるディスペンサーを備えたUR 5を設置しました。このディスペンサーは、常に同じ軌道に沿って一定の速度でパッドに接着剤を分配します。一貫した高品質の製品を手に入れました。さらに、この段階は工場内のメザニンフロアで行われるため、レイアウトがすでにかなり満たされており、メザニンに過負荷をかけることができなかったため、自動化は特定の重量とフットプリント条件を満たす必要がありました。UR 5の重量は20 kg未満で、階段を簡単に持ち上げることができ、簡単に設置できました。

「**射出成形機の手入れ**

LEMが開発した3番目の最終的なアプリケーションは、射出成形機の手入れです。この機械はスキーゴーグルのフレームを成形します。UR 10 cobotは、オス型を機械内に配置し、サイクルが完了したら取り外し、オペレータが完成したフレームから型を分離する転送領域に配置します。cobotには4点ピックアップユニットが装備されています。2つのポイントで、2つの空のオス型を拾い上げて機械に配置します。同時に、他の2つのポイントは、成形フレームで他の2つの型を取り外します。オペレーターがそれらを分離し、新しいサイクルが開始されます。

「このアプリケーションでは、cobotは2つの主なニーズを満たします」とStefano Lodigianiは説明します。「成形ステーションの人間工学を向上させ(金型の重量はそれぞれ約1 kgなので、オペレーターは60/70ごとに約4 kgの材料を処理する必要があります」)、生産速度を最適化します。サイクルタイムは、製品の品質を保証するためのプラスチック成形の基本です。cobotは、アプリケーションが一定の速度と圧力で進行することを保証します。」

Cobotの自動化がなければ、業界の競争圧力を維持したり、クライアントに必要なカスタマイズを提供したりすることはできませんでした。

Claudio Marcassa, LEM Optical Business Development Manager and co-owner

04 -利点

アイウェアセクターの自動化のレベルは依然として低いままです。多くの操作は手動で実行されます。コラボレーションロボットの使用により、LEMは一定の生産性とワークフォースマネジメントの合理性を実現し、クライアントから要求された数多くのカスタマイズを提供することができました。これは手動で達成することは不可能でした。cobotsにより、同社はいくつかの戦略的プロセスを最適化し、生産性と最終的な品質を向上させることができました。

タンクから供給されたcobotは、スキーゴーグルパッドのノズルを通して液体接着剤を分配します。cobotが続く軌道は、パッドがその後接着されるスキーゴーグルのプロファイルに従います。軌道の実行における再現性を手動で得ることは不可能であったであろう。設置寸法が小さく、重量が軽いため、LEMは構造に負担をかけることなくcobotを上げ床に展開することができましたCobotは射出成形機を管理します。マルチグリップデバイスのおかげで、プリントされたオスを配置し、プリントされたアイテムを1つのステップでピックアップします機械処理アプリケーションは、異なる機械サイクルをオペレータに通信する発光通信デバイスによって強化され、相互作用を安全かつ協調的にします
左から: LEM OpticalのオーナーであるStefano LodigianiとCladio Marcassaオペレーターは、レーザーマーキングアプリケーション用にラックにメガネをアップロードしています。細胞は完全に自律的であり、人間の介入なしに1時間中断することなく機能することができますレーザーマーキング操作では、cobotはアイウェアとレーザー焦点との間の距離を一定に保ち、繰り返し可能で最適な結果をもたらします。手動で達成することが不可能な結果マークが付いたら、メガネをラックに配置し、その後、オペレーターが検査します

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510