Close
Choose your language
ロボットアームによりMinitüb社の生産ラインは最大効率で稼働し続けます
課題:
Minitüb 社は、長年にわたり、完全な袋梱包ソリューションを探していました。彼らは、従業員がより挑戦的な作業を行えるように、充填された袋の梱包を自動化できるソリューションを必要としていました。また、袋を自動的に梱包することで、製品の一貫した流れを提供し、出荷準備をすることができます。
ソリューション:
Minitüb 社は、2011 年第一四半期に UR5 ロボットを梱包ラインに導入しました。ロボットアームは、正常に進行中の生産に統合され、1 分当たり平均 40 袋を梱包しています。
ロボットは、袋包装機の終端にコンベヤベルトの前に配置され、袋詰めされた製品を掴んで、コンベアベルト上に落とします。中断のない処理を可能にするために、把持工具には、5×2のサイズの吸盤を装備するように設計されています。これらは、滑らかで柔らかい表面を持つ袋を持ち上げるために理想的です。
また、ロボットは、段ボール箱の流れを制御します。箱が一杯になると、ロボットはそれを解放し、新しい空の段ボール箱が、その場所に置かれます。更に、Minitube 社の従業員のためにプロセスを簡素化します。
- 従業員の反復的な作業量を削減しました、
- 生産ラインを通じて安定した一貫性のある製品フローを提供しました。
- 協働的で安全
- 迅速は資本回収
- 柔軟性のある導入
- プログラミングが容易
- 梱包
- ピック・アンド・プレイス
今日すぐにでも使い始める
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットすなわちコボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。