1951年に設立されたPSG College of Technology Coimbatoreは、インドを代表するエンジニアリングカレッジの1つです。同社のBE Robotics and Automationプログラムは2011年に開始され、タミル・ナードゥ州では初めてのものでした。
学生が最新のテクノロジーにアクセスできるようにすることは、PSGカレッジのビジョンと使命です。インド政府のイニシアチブによって資金提供されたこの大学は、Universal RobotsのUR 5に投資して、教室での豊かな経験を作り出し、ロボット工学プログラムにコラボレーションロボットを組み込み、このインダストリー4.0テクノロジーを使用して学生が業界に対応できるようにすることを決めました。また、コインバトールの周辺メーカーの成長を促進するために、PSGカレッジは地元の業界プロフェッショナルにコラボレーションロボット技術のトレーニングコースを提供しています。
PSGカレッジの研究室には、すでに従来の産業用ロボットがありました。しかし、それらは大きくて安全ではないため、ケージの中に保管されており、学生はそれらを使用することができませんでした。さらに、これらの従来のロボットのプログラミングは学習するのが難しく、カスタマイズも煩雑でした。最新の技術を持ち、学生が利用できる評判の良いロボティクスラボを作成するという使命に沿って、PSGチームは、学生が卒業するまでに本当に業界に対応できる刺激的な教室環境を作り出すものを探していました。